Loading
新闻稿
Recent ActivityRecent Activity

罗克韦尔自动化全新智能型PowerFlex 6000中压变频器

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
罗克韦尔自动化全新智能型PowerFlex 6000中压变频器 hero image

(2021年3月31日,上海)罗克韦尔自动化对PowerFlex 6000系列中压变频器进行了功能升级,推出全新智能型PowerFlex 6000T中压变频器。PowerFlex6000T采用先进的TotalFORCE控制技术,具备更优越的性能,并可结合5G,大数据分析以及AI等先进科技,实现远程监控,预测性维护等功能,给企业和社会带来SEEE(安全,节能,环保,高效)的价值,助力国家实现碳中和的目标。

输出电压为10kV的的R框架PowerFlex 6000T中压变频器体积更小,部分柜体可选配内置工频旁路,更易于安装,并能够大幅缩短调试时间;PowerFlex 6000T具备同步切换功能,一台变频器可依次启动多个电机,节省能源并降低投资;此外,PowerFlex 6000T还具备负荷分配功能,支持多个变频器和电机驱动同一负载的场合;变频器提供三种控制模式:磁通矢量控制、无传感器矢量控制和压频比控制。

Main Image

PowerFlex 6000T变频器采用先进的TotalFORCE技术,可实现灵活的高性能控制,实时智能化操作以及更快的调试。变频器能够紧密地跟随速度或者转矩指令;预测性维护是TotalFORCE技术的另一个优势,变频器持续监测和跟踪变频器内部电气部件的运行数据,并实时地将诊断信息反馈给控制系统,据此,可预测电气部件的故障,提前采取措施,降低非计划停机时间;变频器的自适应控制功能能够帮助隔离可能有害的负载的波动,并对负载变化进行自动补偿,从而保持系统正常运行;借助于负载检测技术,对于负载波动的情况,通过变频器自身传感器观察,并做出自适应调节,从而使负载稳定地运行。

PowerFlex 6000T中压变频器可与罗克韦尔自动化控制系统无缝集成,支持统一友好的软件环境Studio 5000。统一的软件平台可以更简单,更快速地对自动化系统设计,集成和维护;此外,该系列变频器配有直观、易用的10英寸彩色触摸屏。变频器支持多种通信协议,如EtherNet I/P和Profibus DP等主流通讯协议。


发布时间 2021年3月31日

关于罗克韦尔自动化

罗克韦尔自动化公司 (NYSE:ROK) 是工业自动化和数字化转型领域的全球领先企业之一。我们将充分发挥人类的想像力与科技的潜力,为人类创造更多的可能性,让世界更具生产力和可持续性。罗克韦尔自动化公司总部位于美国威斯康辛州密尔沃基,约有员工 23,000 名,致力于为遍布 100 多个国家的客户提供解决方案。

罗克韦尔自动化在中国

在中国,罗克韦尔自动化拥有超过2,000名雇员,并设有28个销售机构(包括香港和台湾地区)。目前已成立5个培训中心,1个研发中心,大连软件开发中心,深圳、上海和北京OEM应用开发中心,两个生产基地。公司与中国区11家授权渠道伙伴及70多所重点大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛且不凡的产品与解决方案、服务支持及技术培训。

媒体联系人:
罗克韦尔自动化
仇晔琳
+8602161288201
eyqiu@ra.rockwell.com

FactoryTalk、PharmaSuite和ThinManager是罗克韦尔自动化有限公司的商标。

订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 新闻稿
  5. Chevron LeftChevron Left 罗克韦尔自动化全新智能型PowerFlex 6000中压变频器