(2018 年 7 月 23 日,密尔沃基)罗克韦尔自动化推出 Allen-Bradley ControlTower 856T 70 mm 塔灯系统。新系统将亮度更高的 LED 指示灯及多种视听技术融合于直径 70 mm 的外壳之中。ControlTower 856T 塔灯可容纳多达七个模块,方便用户通过单个设备监视更多的机器和过程状况。
这种全新的模块化设计使得 ControlTower 856T 系统能够通过更少的组件,来满足更广的信号指示需求。
“新款塔灯可以减少工程师选择组件的工作量,因此有助于缩短产品上市时间,”罗克韦尔自动化产品经理 Alvaro Sanchez 表示,“而且,新款塔灯还具有可扩展的视觉和声音选项,可帮助用户通过单个设备监视更多机器状况,有助于降低总拥有成本。”
塔灯基座配有插入式端子块,灯体内置 DIP 开关,此外还附带声音模块,有助于工程师轻松配置工作模式。工程师可以从一系列音效中进行选择,用以将机器状态或状况告知操作人员。这些声音选项采用多音调压电和多音调传感器技术。
ControlTower 856T 系统还包括不可堆叠的灯塔型灯光模块,适用于需要矮型信号指示设备但希望统一使用相同塔灯安装架构的应用场合。
系统达到 IP66/67 防护等级,适用于严苛的环境条件和更广泛的温度范围(高达 70 摄氏度)。系统支持 24V AC/DC 和 120/240V AC 电源电压,可以满足世界各国的电压标准。该产品系列可作为独立组件订购,也可作为预配置的工厂组装塔灯订购,具有极高灵活性。
# # #
关于罗克韦尔自动化
罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)是全球最大的致力于工业自动化与信息化的公司之一。其使命是帮助客户提高生产力并且推动世界的可持续发展。罗克韦尔自动化公司整合了工业自动化领域的知名品牌,其中包括艾伦-布拉德利(Allen-Bradley®)的控制产品和工程服务及罗克韦尔软件(Rockwell Software®)开发的自动化管理软件。罗克韦尔自动化总部位于美国威斯康星州密尔沃基市,在80多个国家设有分支机构,现有雇员约22,000人。
罗克韦尔自动化在中国
在中国,罗克韦尔自动化拥有超过2,000名雇员,并设有27个销售机构(包括香港和台湾地区)。目前已成立5个培训中心,1个研发中心,大连软件开发中心,深圳、上海和北京OEM应用开发中心,两个生产基地。公司与大中华区11 家授权渠道伙伴及70多所重点大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛且不凡的产品与解决方案、服务支持及技术培训。
媒体联系人:
罗克韦尔自动化
仇晔琳
+86 021 61288201
eyqiu@ra.rockwell.com
Allen-Bradley、ControlTower 和 LISTEN.THINK.SOLVE. 是罗克韦尔自动化有限公司的商标。
发布时间 2018年7月23日