(2017 年 3 月 27 日,密尔沃基)速度就是金钱,尤其对于要进行连续物料加工、印刷和卷料输送等生产过程的制造商来说更是如此。借助罗克韦尔自动化的新一代 Allen Bradley Kinetix VPC 伺服电机,制造商能够以更快速度和更大扭矩运行机器,显著提高机器吞吐量。
“Kinetix VPC 伺服电机能够长时间提供高速连续扭矩。”罗克韦尔自动化产品经理 David Rajala 表示,“其内部永磁体允许磁场弱化,从而减小电磁阻力,使机器可以持续承载载荷并且能够保持高于电机额定值的转速。这使得制造商能够令卷料生产线和卷绕机以高速恒定功率运行。”
电机上的冷却风扇和散热片能够提供更大的扭矩和更高的功率输出。此外,分辨率和精度均有提升的编码器能够提供更精确、更灵敏的控制能力,这对于印刷行业尤为重要。
Kinetix VPC 伺服电机还可以通过多种方式缩短机器停车时间。其轴承更大、更坚固,将 L10 轴承使用寿命提高了 60%。而与双电缆电机相比,用于电源和反馈的可选单电缆助于缩短安装、设置和维护时间。此外,可对快速更换风扇进行现场更换,尽可能保持机器正常运行。
新款电机能够达到或超出 IE4 额定效率值,与使用 IE3 或更低额定效率的电机相比可以节省能源成本。与规模更大、能耗更高的电机和变频器方案相比,Kinetix VPC 伺服电机在搭配 Kinetix 5700 伺服驱动器使用时的耗电量很小。
罗克韦尔自动化专门设计了适用于 Kinetix VPC 电机的集成底座安装方法,可代替传统的法兰安装方法。这对于更适合采用底座安装方法的应用来说意义非凡。
Kinetix VPC 伺服电机目前仅适合搭配 Kinetix 5700 伺服驱动器使用。罗克韦尔自动化计划在将来开发适用于其他驱动器的功能。
作为罗克韦尔自动化集成架构平台的一部分,Kinetix VPC 伺服电机和 Kinetix 5700 驱动器使用 Rockwell Software Studio 5000 设计环境进行编程。这种集成设计方法有助于加快机器部署速度,并减少发生人工错误的可能性。
# # #
关于罗克韦尔自动化
罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)是全球最大的致力于工业自动化与信息化的公司之一。其使命是帮助客户提高生产力并且推动世界的可持续发展。罗克韦尔自动化公司整合了工业自动化领域的知名品牌,其中包括艾伦-布拉德利(Allen-Bradley®)的控制产品和工程服务及罗克韦尔软件(Rockwell Software®)开发的自动化管理软件。罗克韦尔自动化总部位于美国威斯康星州密尔沃基市,在80多个国家设有分支机构,现有雇员约22,000人。
罗克韦尔自动化在中国
在中国,罗克韦尔自动化拥有超过2,000名雇员,并设有27个销售机构(包括香港和台湾地区)。目前已成立5个培训中心,1个研发中心,大连软件开发中心,深圳、上海和北京OEM应用开发中心,两个生产基地。公司与大中华区11 家授权渠道伙伴及70多所重点大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛且不凡的产品与解决方案、服务支持及技术培训。
媒体联系人:
罗克韦尔自动化
仇晔琳
+86 021 6128 8473
eyqiu@ra.rockwell.com、Integrated Architecture、Kinetix、LISTEN.THINK.SOLVE.、Rockwell Software 和 Studio 5000 是罗克韦尔自动化公司的商标。
发布时间 2017年3月27日