(2016 年 11 月 9 日,亚特兰大)罗克韦尔自动化推出了一系列变频器解决方案,可帮助用户降低能源成本并延长机器正常运行时间,在高要求应用中让资产发挥更大功效。Allen-Bradley PowerFlex 755T 变频器可减少谐波,提供再生功能并支持公共母线系统配置。
最新 PowerFlex 变频器产品的推出也标志着罗克韦尔自动化 TotalFORCE 技术的隆重问世。此全新变频器技术以其对电机速度、转矩和位置的精准自适应控制能力,可以实现卓越的电机控制。TotalFORCE 技术结合了多项专利功能,旨在优化用户系统并保持高生产率。
“对于我们的客户来说,交流变频器技术是一项重要投资,他们想让自己的应用处于最佳状态并一刻不停地运行”,罗克韦尔自动化产品经理 Brad Arenz 表示,“PowerFlex 755T 变频器旨在从安装到运行与维护的整个过程中帮助您节省开支,能够以先进的功能帮助您达成资产使用的最优化。”
Allen-Bradley 变频器产品组合已得到进一步扩充,现增添了 PowerFlex 755TL 低谐波变频器、PowerFlex 755TR 可再生变频器和 PowerFlex 755TM 共直流母线变频器系统,而且这些变频器全部符合 IEEE 519 要求。同时这些新变频器还具有其它一些优势,其中包括世界级的紧凑外形、完备的诊断和维护功能,以及更为简便的启动和安装。
PowerFlex 755TL 变频器:PowerFlex 755TL 变频器采用有源前端技术和内置谐波滤波器来减少谐波。该变频器功率范围为 250 至 1,800 Hp(160 至 1,250 kW)。
PowerFlex 755TR 变频器:PowerFlex 755TR 变频器包含可再生和降低谐波解决方案,功率范围为 250 至 3,000 Hp(130 至 2,300 kW)。此款变频器可将能源回馈到输入电源,从而降低能耗和成本,实现更节能的解决方案。
PowerFlex 755TM 变频器系统:本系统可完全满足在公共母线配置中的多个电机协调和再生的需求,帮助用户构建最佳系统。为优化系统需求并满足功耗要求,用户可以从一系列预定义模块中选择,功率范围为 250 至 3,000 Hp(130 至 2,300 kW)。
这三种变频器解决方案都提供高级预测诊断功能,可预测风扇、继电器触点、功率半导体元件和电容器等变频器组件的剩余寿命期限并能够发出警告。用户能够主动监控温度和运行时间等变频器和电机参数,并可根据需要采取预防性措施。
安装和维护之所以可得到简化,关键在于模块支持从机柜中完全移出。这可为接线工作提供充分的空间,并允许在动力电缆保持连接的的情况下将其完全拉出。设备中带有辅助滑车安装与维护得到进一步简化,单人就可以轻松将模块推入或移出,无需使用坡道或起重机。
变频器可在 Rockwell Software Studio 5000 设计环境中进行全部组态工作,在与 Logix 控制器配合使用时可提供智能集成体验。借此可帮助缩短编程时间,简化启动工作并精简诊断。
# # #
关于罗克韦尔自动化
罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)是全球最大的致力于工业自动化与信息化的公司之一。其使命是帮助客户提高生产力并且推动世界的可持续发展。罗克韦尔自动化公司整合了工业自动化领域的知名品牌,其中包括艾伦-布拉德利(Allen-Bradley®)的控制产品和工程服务及罗克韦尔软件(Rockwell Software®)开发的自动化管理软件。罗克韦尔自动化总部位于美国威斯康星州密尔沃基市,在80多个国家设有分支机构,现有雇员约22,000人。
罗克韦尔自动化在中国
在中国,罗克韦尔自动化拥有超过2,000名雇员,并设有26个销售机构(包括香港和台湾地区)。目前已成立5个培训中心,1个研发中心,大连软件开发中心,深圳、上海和北京OEM应用开发中心,两个生产基地。公司与大中华区11 家授权渠道伙伴及70多所重点大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛且不凡的产品与解决方案、服务支持及技术培训。
媒体联系人:
罗克韦尔自动化
宋小溪
+86 021 6128 8473
csong1@ra.rockwell.com
Allen-Bradley、LISTEN.THINK.SOLVE.、PowerFlex、Rockwell Software、Studio 5000 和 TotalFORCE 是罗克韦尔自动化有限公司的商标。