(2016 年 6 月 13 日,美国密尔沃基)对于为北美市场生产智能机器的全球机器和设备制造商,需要选择正确的盘柜元器件组合以满足 UL 电气标准。 为简化这一过程,罗克韦尔自动化扩展了全球短路电流等级 (SCCR) 选型工具,新增针对电机控制元器件的选项。
要满足这些标准,选择合适的 SCCR 保护等级是其中的关键。通常,机器和盘柜制造商需要查找各个元器件的额定值,以确保将其组合到盘柜中时能够承受可能出现的故障电流。如果没有这种保护,发生短路电流时可能会导致触点熔接、元器件受损、产能损失以及高昂的维护成本。
利用全球 SCCR 选型工具,机器和盘柜制造商能够大幅节省元器件选型时间,并通过最优电机控制组合优化盘柜设计。罗克韦尔自动化基于全球通用的电机电压 (50/60 Hz) 和 SCCR 故障级别开发了这款工具,主要面向直接启动和变频器。该工具包含符合 UL 标准的表格,用户可以从宽范围的马力或千瓦等级中选择电机控制元器件。
通过选择适当的应用参数,用户可确定正确的 SCCR 及所需电机功率对应的单行物料清单。该表格和物料清单中提供适用的元器件清单,并确保盘柜 SCCR 能够涵盖可能出现的故障电流。
“我们用广泛的电机控制设备进行过测试,等级范围非常广,最高达到 100 kA 级别,”罗克韦尔自动化电力事业部经理 Karen Hecht 介绍,“全球的 OEM 在设计盘柜时都能快捷地选择元器件,并且确信最终的元器件组合方案针对可能发生的短路电流可以实现最高级别的保护。”
# # #
关于罗克韦尔自动化
罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)是全球最大的致力于工业自动化与信息化的公司之一。其使命是帮助客户提高生产力并且推动世界的可持续发展。罗克韦尔自动化公司整合了工业自动化领域的知名品牌,其中包括艾伦-布拉德利(Allen-Bradley®)的控制产品和工程服务及罗克韦尔软件(Rockwell Software®)开发的自动化管理软件。罗克韦尔自动化总部位于美国威斯康星州密尔沃基市,在80多个国家设有分支机构,现有雇员约22,500人。
罗克韦尔自动化在中国
罗克韦尔自动化在中国罗克韦尔自动化在中国在中国,罗克韦尔自动化拥有超过2,000名雇员,并设有26个销售机构(包括香港和台湾地区)。目前已成立5个培训中心,1个研发中心,大连软件开发中心,深圳、上海和北京OEM应用开发中心,两个生产基地。公司与大中华区11 家授权渠道伙伴及70多所重点大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛且不凡的产品与解决方案、服务支持及技术培训。
媒体联系人:
罗克韦尔自动化
宋小溪
+86 021 6128 8473
csong1@ra.rockwell.com
汪凡
+86 021 6128 8471
fwang1@ra.rockwell.com
LISTEN. THINK. SOLVE. 是罗克韦尔自动化公司的商标
发布时间 2016年6月13日