2013年11月11日
罗克韦尔自动化的 AADvance Workbench 2.0 是首批符合 T3 要求的软件工具之一,适用于过程安全应用
(休斯顿)罗克韦尔自动化已发布 AADvance Workbench 2.0,帮助制造商加快过程安全应用的启动及运行速度。AADvance Workbench 是一套完整的设计、配置和维护软件环境,非常适合需要灵活的架构、分布式安全以及混合型 SIL 等级的应用。
“这款新产品得益于对 ICS Triplex 的收购,它体现了罗克韦尔自动化作为工业过程控制和过程安全市场的世界领先企业,仍在持续进行投资,”罗克韦尔自动化过程安全和关键控制总监 Julien Chouinard 表示。“PlantPAx 过程自动化系统能够管理整个工厂范围内的自动化应用,包括过程控制、离散控制、电力、信息和过程安全,而这款 Workbench 软件现在是该系统不可分割的一部分。”
AADvance 系统有助于企业确保安全和持续运营,从而保护人员、设备和环境的安全。该系统由可扩展的 AADvance 控制器平台构成,该平台已配置为任意组合的 SIL1 到 SIL3 单重、双重或三重安全回路。可使用多个装置构成无缝集成的分布式安全控制器网络,用于监控成千上万个安全 I/O 点。使用 Workbench 软件对系统进行配置后,系统可适用于所有采用 标准模块或组件的功能安全或关键控制应用。它所提供的系统解决方案具有集成和分布式容错功能,因此特别适合紧急停机和火气保护应用。
新款 Workbench 软件是业内首批符合 T3 要求的软件工具之一,按照 IEC61508 标准,它还能生成通过 TÜV Rheinland 认证的 SIL3 代码。这可大幅减少应用的验证工作。
AADvance Workbench 2.0 具有一个多用户、多控制器环境,其中内置版本控制和追踪功能。它还具备现代化的图形用户界面 (GUI)、拖放配置功能、内置的仿真和符合 IEC61131 标准的编程语言,可实现最佳的灵活性。借助 Workbench,应用设计人员可以导入、导出或移植项目,还能使用方便的功能性插件监视和管理控制器状态和通信协议,此外,还可使用其它能够节省开发时间的工具。
“借助 Workbench 的现代化 GUI,用户不再仅限于使用单个窗格,还能通过浮动窗体灵活地进行导航并且能够全方位查看应用,从而有效提高生产率,”Chouinard 补充道。
AADvance Workbench 2.0 将在 2014 财年开始销售。
# # #
关于罗克韦尔自动化
罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)是全球最大的致力于工业自动化与信息化的公司之一。其使命是帮助客户提高生产力并且推动世界的可持续发展。罗克韦尔自动化公司整合了工业自动化领域的知名品牌,其中包括艾伦-布拉德利(Allen-Bradley®)的控制产品和工程服务及罗克韦尔软件(Rockwell Software®)开发的自动化管理软件。罗克韦尔自动化总部位于美国威斯康星州密尔沃基市,在80多个国家设有分支机构,现有雇员约22,000人。
罗克韦尔自动化在中国
在中国,罗克韦尔自动化拥有超过2,000多名雇员,并设有37个销售机构(包括香港和台湾地区)。目前已成立5个培训中心,1个研发中心,大连软件开发中心,深圳、上海和北京OEM应用开发中心,三个生产基地。公司与国内几十家授权渠道伙伴及55所重点大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛的世界一流的产品与解决方案、服务支持及技术培训。
“Listen Think Solve”(倾听、倾心、倾力)
“Listen Think Solve”(倾听、倾心、倾力),旨在更好地表明罗克韦尔自动化致力于倾听客户所需,以最好的自动化技术经验,工业控制与信息解决方案全力解决客户的问题,为客户成功和增长提供帮助。
媒体联系人:
罗克韦尔自动化
宋小溪
+86 021 6128 8473
csong1@ra.rockwell.com
发布时间 2013年11月11日