Loading
新闻稿

罗克韦尔自动化全新Allen-Bradley Compact工控机和瘦客户端,有效降低成本和节约空间

首批 Allen-Bradley VersaView 6300 系列工业计算机产品正式推出

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
罗克韦尔自动化全新Allen-Bradley Compact工控机和瘦客户端,有效降低成本和节约空间 hero image
Main Image

(2020 年 8 月 20 日,中国上海)罗克韦尔自动化 (NYSE: ROK) 近日宣布推出全新 Allen-Bradley VersaView 6300 工控机和瘦客户端产品。新产品采用紧凑耐用、经济实惠的封装设计,具有出色的运算性能。

VersaView 6300 工控机和瘦客户端产品仅有手掌大小,是罗克韦尔自动化迄今为止最小的工业计算机。其紧凑式设计既能显著节约控制柜的宝贵空间,又能有效降低系统成本。

此外,产品还可以承受各种恶劣的工业环境。产品搭载内置型散热器,可在 0°到 50°工作温度下运行,具有出色的抗冲击、抗振动能力。产品采用更少的连接点,且不含移动部件,因此具有更高的可靠性。

“这些新型工控机和瘦客户端是首批发布的 Allen-Bradley VersaView 6300 系列工业计算机产品,采用了我们今年早些时候收购的 ASEM 的设计和技术,”罗克韦尔自动化硬件业务总监 Dan DeYoung 表示。“VersaView 6300 系列依托经济、灵活的平台,采用独特的设计,在严苛的工业环境中仍具有极高的耐久性。”

两款产品皆可搭配 Rockwell Automation ThinManager 软件使用,可帮助用户实现安全的集中式应用程序管理。

瘦客户端支持 ThinManager,而工控机则兼容 ThinManager,两者既可在 Windows 10 IoT 操作系统运行,也可切换到 ThinManager 环境,成为有效的瘦客户端。两种使用方法为客户带来更大的自由度和灵活性,例如:

  • 可以使用某一个产品从中央服务器或本地 PC 机交付应用程序,从而简化公司的供应链。
  • 一旦中央服务器出现故障,可以选择从 PC 机加载应用程序,从而提高可用性。
  • 支持将一台 PC 机用作一台独立机器的 HMI、一系列互连机器的瘦客户端或者用于收集和分享运营数据的数据聚合器。

两款产品皆使用 DisplayPort,支持 4K 视频,可呈现高分辨率内容。产品还配有两个 USB 3.0 端口和两个以太网端口,是高速数据记录和 IIoT 网关应用的理想选择。


关于罗克韦尔自动化

罗克韦尔自动化 (NYSE:ROK) 是工业自动化和数字化转型领域的全球领先企业。我们将充分发挥人类的想像力与科技的潜力,为人类创造更多的可能性,让世界更具生产力和可持续性。罗克韦尔自动化公司总部位于美国威斯康辛州密尔沃基,约有员工 23,000 名,致力于为遍布 100 多个国家的客户提供解决方案。如需进一步了解我们如何助力工业企业实现互联企业愿景,请访问 www.rockwellautomation.com。

 

罗克韦尔自动化在中国

在中国,罗克韦尔自动化拥有超过2,000名雇员,并设有26个销售机构(包括香港和台湾地区)。目前已成立5个培训中心,1个研发中心,大连软件开发中心,深圳、上海和北京OEM应用开发中心,两个生产基地。公司与大中华区11 家授权渠道伙伴及70多所重点大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛且不凡的产品与解决方案、服务支持及技术培训。

 

“Listen Think Solve”(倾听、倾心、倾力)

“Listen Think Solve”(倾听、倾心、倾力),旨在更好地表明罗克韦尔自动化致力于倾听客户所需,以资深的自动化技术经验,工业控制与信息解决方案全力解决客户的问题,为客户成功和增长提供帮助。

 

媒体联系人:

罗克韦尔自动化
仇晔琳
+86 021 61288201
eyqiu@ra.rockwell.com

 

Allen-Bradley、Rockwell Automation、ThinManager 和 VersaView 是罗克韦尔自动化公司的商标。

订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 新闻稿
  5. Chevron LeftChevron Left 罗克韦尔自动化全新Allen-Bradley Compact工控机和瘦客户端,有效降低成本和节约空间