Loading
新品速览
Recent ActivityRecent Activity

凭借 Micro800 控制器和配套自动化软件的增强特性,罗克韦尔自动化有效简化机器设计、开发和部署过程

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Engineer use Connected Components Workbench software to design and develop industrial automation system

使用罗克韦尔自动化的 Allen-Bradley Micro820 控制器(固件版本 14)以及Micro850 2080-L50E 和 Micro870 2080-L70E 控制器(固件版本 22),制造商能够提高独立机器的调试效率。想要支持控制器的增强功能和改进特性,请搭配新版 Connected Components Workbench 软件(V22 版本)及以上版本使用。

Engineer use Connected Components Workbench software to design and develop industrial automation system

上述控制器提升了控制器与人机界面 (HMI) 和监测控制与数据采集 (SCADA) 应用之间的以太网通信能力,加快了数据刷新速率,强化了系统连接性和性能。通过改进运行模式下针对 EtherNet/IP 设备的 1 类隐式报文连接检查功能,用户能够更好地获知重要设备可能发生的连接丢失问题。

Micro870 2080-L70E 控制器提供全新的可编程控制器通信命令 (PCCC) 功能,允许用户像使用 MicroLogix 控制器一样,通过Micro870控制器进行通信。Connected Components Workbench 软件(V22 版本)支持 MicroLogix 遗留地址映射和 PCCC 指令集,确保用户降低转换风险,并且在从 MicroLogix 控制器升级至 Micro800 控制器的过程中,能够保留遗留通信方式。

作为控制器增强特性的补充,Connected Components Workbench 软件(V22 版本)提供一系列新功能,有助于加快项目开发和系统配置速度。位级注释和夏令时功能提升了流程效率,打造更顺畅、更直观的设计体验。

全新的控制器和软件增强特性优先考虑用户体验,可大幅推动自动化开发效率和灵活性的提升,有助于制造商简化工作流程、优化生产力,并满足微型控制器领域不断演变的需求和挑战。

 

Allen-Bradley、Connected Components Workbench、Micro800、Micro820、Micro850、Micro870、MicroLogix 和 Rockwell Automation 是罗克韦尔自动化公司的商标。EtherNet/IP 是 ODVA 公司的商标。

发布时间 2024年1月9日

主题: Industrial Automation & Control Water Wastewater Programmable Controllers
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 新闻稿
  5. Chevron LeftChevron Left 提升机器的设计和开发效率