Loading
产品聚焦 | 2025 年 5 月 29 日

Rockwell Automation 通过 Micro800 控制器和设计软件的新改进简化智能机器开发

扩增的控制器和软件功能使得旧款 MicroLogix 控制器升级到全新 Micro800 控制器的过程更快更轻松,缩减了迁移时间和工作量。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
工程师使用 Connected Components Workbench 软件

借助 Allen-Bradley Micro850 2080-L50E 和 Micro870 2080-L70E 控制器 (固件版本 23),同时结合使用 Rockwell Automation 推出的全新 Connected Components Workbench 软件版本 23,工业制造商可以更快更高效地设计出更智能的机器。

改进的控制器支持全新的远程 LCD 连接能力,可轻松监控控制器变量修改。3.5 英寸远程 LCD 显示屏支持扩增控制器功能,如模式更改、程序备份和恢复、用户自定义屏幕等。Micro850 和 Micro870 2080-Lx0E 控制器保留了 MicroLogix 控制器的内置 LCD 显示屏功能,可提供熟悉的用户界面,降低转换风险。

此外,在使用控制器固件版本 23 和 Connected Components Workbench 版本 23 (基本软件要求) 的前提下,可编程控制器通信命令 (PCCC) 功能可扩展至 Micro850 2080-L50E 控制器。该特性为 MicroLogix 用户提供了附加控制器选项,允许向后兼容传统通信方法,确保像 MicroLogix 控制器一样通信。通过 Modbus TCP 服务器的初始 IPv6 寻址支持,为 Micro800 控制器接入全球网络提供了更广泛的 IP 地址选择范围,从而简化了设备部署和通信。

软件版本 23 支持达 64 个字符的密码长度,增强了控制器和编程组织单元 (POU) 的安全性。软件下载包中还提供 PowerFlex 变频器参数和 Micro800 控制器标签变量的趋势功能,有助于节省设置时间并改进维护。

发布时间 2025年5月29日

关于 Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation Inc.(纽约证券交易所代码:ROK),全球最大的致力于工业自动化和信息业务的公司,使其客户更加高效并促进世界可持续发展。Rockwell Automation 总部位于威斯康星州的密尔沃基,拥有约 27,000 名员工,客户遍及全球 80 多个
国家/地区。


主题: Micro Control Systems FactoryTalk Connected Components Workbench
相关新闻
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 新闻稿
  5. Chevron LeftChevron Left 加速智能机器设计和开发