关于 Rockwell Automation
Rockwell Automation Inc.(纽约证券交易所代码:ROK),全球最大的致力于工业自动化和信息业务的公司,使其客户更加高效并促进世界可持续发展。Rockwell Automation 总部位于威斯康星州的密尔沃基,拥有约 27,000 名员工,客户遍及全球 80 多个
国家/地区。
(2026年6月18日,中国上海)- 作为工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一,罗克韦尔自动化(NYSE: ROK)今日宣布推出 FactoryTalk® ResilientEdge™,这是一种面向高度自动化环境的下一代执行架构,旨在支持自主化制造运营。
FactoryTalk ResilientEdge 基于 FactoryTalk Optix™ 构建,并与罗克韦尔产品组合深度集成,包括 Plex 制造执行系统 (MES),从而构建了一个覆盖设备、人员和生产系统的统一执行层。该平台在边缘侧提供可预测的低延迟执行能力,并结合云端功能,支持分析、人工智能 (AI) 训练和企业级协同编排。边缘与云端的结合意味着即使连接中断,运营仍可持续进行。
统一执行模型
FactoryTalk ResilientEdge 通过将工厂模型、连接能力、执行逻辑和智能功能统一到单一框架中,将先进的制造能力转化为标准化运营基础设施。在 FactoryTalk ResilientEdge 中,用户将获得多项创新功能,包括共享生产模型、原生且具备可互操作性的连接能力、嵌入业务逻辑的实时边缘执行、云规模分析以及 AI 能力。最终形成一个消除了运营技术 (OT) 与信息技术 (IT) 之间鸿沟的执行系统,显著降低了现代制造运营部署和持续演进的复杂性。
罗克韦尔自动化产品管理副总裁 Anthony Murphy 表示:“在 95% 的制造商正在推进人工智能和机器学习计划的背景下,FactoryTalk ResilientEdge 为制造执行带来全新模式。制造商可以在其运营中扩展自动化、智能和自主能力,同时保留云端的经济性和可扩展性优势,帮助制造商加快部署并降低总体拥有成本。”
实现 AI 驱动的自主化运营
现代自动化举措需要可靠的执行能力、结构化数据流和可扩展架构作为高级分析和 AI 应用的基础。FactoryTalk ResilientEdge 提供具备高韧性的执行层,在不影响工厂级性能的前提下,支持高级分析、AI 和闭环优化能力。
安全、可互操作且专为扩展而构建
FactoryTalk ResilientEdge 通过提高运营韧性帮助制造商实现运营现代化,该解决方案针对罗克韦尔生态系统进行了优化,同时在异构生产环境中保持开放性和可互操作性。新产品在安全性、互操作性和可扩展性方面的表现,充分体现了罗克韦尔弹性 MES 解决方案的实力。
加快部署速度并降低生命周期成本
通过降低集成复杂度、实现集中监控和支持模块化可扩展性,FactoryTalk ResilientEdge 可以帮助企业降低生命周期成本并加快部署速度。其相关功能可根据需要进行部署,支持企业分阶段实施现代化战略。
FactoryTalk ResilientEdge 标志着制造商扩展执行系统方式的一项基础性变革,即日起将在全球范围内正式发布。
点击此处,了解有关 FactoryTalk ResilientEdge 的更多信息。
Rockwell Automation Inc.(纽约证券交易所代码:ROK),全球最大的致力于工业自动化和信息业务的公司,使其客户更加高效并促进世界可持续发展。Rockwell Automation 总部位于威斯康星州的密尔沃基,拥有约 27,000 名员工,客户遍及全球 80 多个
国家/地区。
Related News