Loading
新品速览 | 2024年3月26日

罗克韦尔自动化通过增强型 ArmorBlock 5000 IO-Link 主模块提高自动化效率

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Right-facing view of Allen-Bradley ArmorBlock 5000 I/O IO-Link master family on a table, in a dim manufacturing environment. The three IO-Link master blocks shown from left to right, are the Mini 4-pin, L-coded and Mini 5-pin versions

凭借针对 Allen-Bradley® ArmorBlock 5000® IO-Link 主模块发布的增强型固件和用户自定义配置文件 (AOP) 更新,制造商可以进一步简化运营过程并缩短部署时间。新增特性与 On-Machine™ 功能相结合,显著提升了严苛工况条件下的功能和性能。

ArmorBlock 5000 IO-Link 主模块的新功能亮点包括:

  • 通用 IO-Link 配置文件兼容种类更广泛的 IO-Link 设备,为现有自动化系统扩展机器功能。
  • 仅过程数据模式 (Process Data only mode) 通过传输 IO-Link 设备指定的数据,进一步简化了 IO-Link 集成体验。
  • 通过 IO-Link 设备注册工具自动下载 IODD 文件,帮助简化工作流程,从而加速配置并优化整体效率。
  • EDS 文件导入/导出功能可以提高项目部署效率,允许用户在不同机器上使用相同的 EDS 文件。
  • 更改类型功能允许用户直接换上不同电源配置的 IO-Link 主模块,而无需重新配置设备和软件。

通过这些全新的增强特性,制造商可以在自动化过程中受益于更强的灵活性、效率和产能。增强型 ArmorBlock 5000 IO-Link 主模块将改进智能集成体验,使系统的自动化和维护比以往更加轻松。

 

Allen-Bradley、ArmorBlock 5000、On-Machine 和 Rockwell Automation 是罗克韦尔自动化公司的商标。

发布时间 2024年3月26日

主题: Hardware I O Modules
Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 新闻稿
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorBlock 5000 的增强特性