关于 Rockwell Automation
Rockwell Automation Inc.(纽约证券交易所代码:ROK),全球最大的致力于工业自动化和信息业务的公司,使其客户更加高效并促进世界可持续发展。Rockwell Automation 总部位于威斯康星州的密尔沃基,拥有约 27,000 名员工,客户遍及全球 80 多个
国家/地区。
全新人机界面兼具性能、耐用性和模块化设计,简化现有FactoryTalk View ME 应用迁移
上海2026年11月10日 /美通社/ -- 作为工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一,罗克韦尔自动化(NYSE: ROK) 今日宣布推出PanelView™ Pro,这是一款专为严苛工业环境设计的高性能图形终端。PanelView Pro专为FactoryTalk® View Machine Edition (ME) 应用而打造,兼具更快的运行速度、更强的耐用性和模块化架构,便于维护和全生命周期管理,同时为现有应用提供简便的迁移路径。
制造商所面临的老旧基础设施现代化升级压力正与日俱增,许多制造商需要兼顾运营的连续性、不断变化的网络安全及合规性要求带来的挑战。升级人机界面 (HMI)系统通常需要重新开发应用程序、修改面板并可能导致生产停机。PanelView Pro可帮助客户在迁移至现代化硬件平台的同时,保留现有的FactoryTalk View ME应用程序,从而应对这些挑战。
罗克韦尔可视化与资产管理副总裁兼总经理Angela Rapko表示:"制造商需要满足日益严苛的运营要求,同时能够支持长期现代化目标的可视化技术。PanelView Pro兼具客户期待的现代图形终端的性能、耐用性和灵活性,并采用模块化设计,简化维护,同时有助于保护客户现有的 FactoryTalk View ME投资。"
PanelView Pro的主要功能包括:
"制造商需要切实可行的方法来对老旧HMI基础设施进行现代化改造,同时保持生产的连续性、加强网络安全,并为依赖更高工厂可视化水平和情境化数据的人工智能 (AI)赋能运营做好准备。"ARC Advisory Group副总裁Craig Resnick表示,"PanelView Pro通过更高的可视化性能、更强的耐用性以及支持应用复用的模块化架构,满足这些关键需求,简化现有 FactoryTalk View ME应用的迁移,并有助于保护现有投资。这种以全生命周期为导向的方法,有助于降低现代化改造的成本、复杂性和运营风险,同时提升长期运营韧性、系统的可维护性,并支持企业作出更有依据的运营决策。"
PanelView Pro是罗克韦尔可视化产品组合的一部分,为客户提供清晰的FactoryTalk View ME应用现代化升级的路径,同时简化全生命周期管理,并确保不同可视化解决方案中具有一致的硬件使用体验。PanelView Pro将于2026年第四季度正式上市,模块化组件和扩展配置将于2027年陆续推出。
有关PanelView Pro的更多信息,请访问:
https://www.rockwellautomation.com.cn/products/hardware/hmi/panelview-pro.html
常见问题
什么是PanelView Pro?
罗克韦尔推出的PanelView Pro是一款高性能图形终端,专为要求严苛的工业应用而设计。它兼具快速处理能力、灵敏的图形响应、更强的网络安全能力,以及可简化维护和全生命周期管理的模块化架构。它还为现有FactoryTalk View ME应用提供简便的迁移路径,帮助客户在无需进行大规模重新开发的情况下实现现代化升级。
PanelView Pro面向哪些用户?
PanelView Pro面向希望对老旧HMI基础设施进行现代化升级,同时尽量减少停机时间、工程工作量和运营风险的原始设备制造商 (OEM)、系统集成商和最终用户。
PanelView Pro解决了什么问题?
许多制造商需要更换老旧的HMI硬件,但担心面对应用重新开发、重新设计面板以及停机问题。PanelView Pro通过提供仅需少量改动的迁移路径,帮助客户在升级到现代硬件的同时,保留现有的FactoryTalk View ME投资。
PanelView Pro如何简化维护?
其模块化架构将显示模块和逻辑控制模块分离,使客户能够单独更换各个组件,而无需更换整个终端。这有助于降低维护成本、提高维护便利性,并简化备件管理。
关于罗克韦尔自动化
罗克韦尔自动化(NYSE:ROK)是工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一。我们将充分发挥人类的想象力与科技的潜力,为人类创造更多的可能性,让世界更具生产力和可持续性。罗克韦尔总部位于美国威斯康辛州密尔沃基,截至2025财年年底,约有员工 26,000名,业务遍布100多个国家和地区。如需进一步了解罗克韦尔如何帮助各工业企业将互联企业变为现实,请访问 www.rockwellautomation.com.
SOURCE Rockwell Automation, Inc.
发布时间 2026年11月10日
Rockwell Automation Inc.(纽约证券交易所代码:ROK),全球最大的致力于工业自动化和信息业务的公司,使其客户更加高效并促进世界可持续发展。Rockwell Automation 总部位于威斯康星州的密尔沃基,拥有约 27,000 名员工,客户遍及全球 80 多个
国家/地区。
罗克韦尔自动化坚信“携手共进,成效更佳”——我们致力于构建一个广泛的全球合作伙伴生态系统,提供市场领先的技术、卓越的支持与服务,以及集成且高效的业务协作模式。利用该网络涵盖的丰富创新技术与服务——这是任何单一供应商都无法独自提供的——助您在国际舞台上取得成功。如需进一步了解 PartnerNetwork 如何助力实现“互联企业”(The Connected Enterprise)的价值,请访问 PartnerNetwork 计划页面。