关于 Rockwell Automation
Rockwell Automation Inc.(纽约证券交易所代码:ROK),全球最大的致力于工业自动化和信息业务的公司,使其客户更加高效并促进世界可持续发展。Rockwell Automation 总部位于威斯康星州的密尔沃基,拥有约 27,000 名员工,客户遍及全球 80 多个
国家/地区。
基于工业计算机的平台将 Logix 控制、边缘计算和容器化应用支持集于一体
上海2026年11月12日 /美通社/ -- 作为工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一,罗克韦尔自动化(NYSE: ROK)今日宣布推出 LogixEdge™ 控制器。这是一款全新的工业控制平台,旨在帮助制造商简化系统架构,加速实现软件定义自动化。LogixEdge 控制器通过在单一的工业计算机平台上整合 Logix 控制、边缘计算和容器化应用,帮助制造商在靠近制造运营的位置部署并管理自动化和软件工作负载。
随着工业环境的互联程度日益提高,制造商希望通过新的方式来连接运营技术 (OT) 和信息技术 (IT),以便在不增加复杂性的前提下保持竞争力。为满足客户对既支持确定性控制、又支持现代软件应用部署的架构日益增长的需求,LogixEdge 控制器可使控制功能和软件应用在同一平台上运行,从而减少对独立硬件的需求,同时支持将自动化、可视化和数字化应用更灵活地部署到更贴近生产过程的位置。
借助容器化应用程序和现代软件管理实践,制造商能够在分布式运营环境中以更加一致的方式部署、更新和管理软件。这种方法有助于缩短部署时间,简化全生命周期管理,并构建适应性更强的自动化基础设施。
罗克韦尔自动化产品经理 Stefano Schiavella 表示:"工业自动化正在从以硬件为中心的架构演变为更易于部署、管理和扩展的软件定义系统。LogixEdge 控制器将 Logix 控制与现代计算能力整合在统一平台上,在帮助降低系统复杂性的同时,为制造商提供更高的灵活性。"
此次产品发布反映出软件定义自动化在工业领域的应用日益广泛。在这种模式下,控制功能、应用程序和分析功能能够在各项工业运营工作中得到更高效的部署。LogixEdge 控制器是罗克韦尔自动化实现软件定义自动化愿景的一部分,有助于制造商连接人员、流程和技术,推动运营向更智能、更高效的方向发展。
点击此处或联系当地分销商,了解有关 LogixEdge 控制器的更多信息。欢迎注册参加 2026 年自动化博览会 (Automation Fair®),现场了解 LogixEdge 控制器的实际运行情况,并探索软件定义自动化的未来发展。
什么是 LogixEdge 控制器?
LogixEdge 控制器是罗克韦尔自动化推出的一款基于工业计算机的控制器,可在单一平台上整合 Logix 控制、边缘计算和容器化应用。它旨在帮助制造商简化架构、减少硬件需求并支持软件定义自动化战略的实施。
什么是软件定义自动化?
软件定义自动化是一种将软件功能与专用硬件分离的模式,使控制功能、分析功能及其他工业应用能够以更加灵活的方式进行部署、管理和更新。罗克韦尔自动化的 LogixEdge 控制器使多个工作负载能够在同一工业平台上运行,助力实现软件定义自动化。
为什么制造商纷纷采用融合 OT 与 IT 的边缘控制器?
制造商们正在寻求简化架构、降低硬件要求并更加便捷地获取运营数据。通过在统一平台上整合运营技术 (OT) 与信息技术 (IT),LogixEdge 控制器有助于降低系统复杂性、加快数字化转型进程,并提升运营敏捷性。
LogixEdge 控制器在 Logix 系列产品中扮演什么角色?
LogixEdge 控制器通过在单一平台上整合成熟可靠的 Logix 控制技术与边缘计算能力,进一步扩展了 Logix 系列产品。LogixEdge 控制器专为支持软件定义自动化而设计,为那些适合在同一设备上运行控制功能和软件应用的场景提供了灵活的选择,同时也是现有 Logix 解决方案的补充。
###
关于罗克韦尔自动化
罗克韦尔自动化(NYSE:ROK)是工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一。我们将充分发挥人类的想像力与科技的潜力,为人类创造更多的可能性,让世界更具生产力和可持续性。罗克韦尔总部位于美国威斯康辛州密尔沃基,截2025财年年底,约有员工26,000名,业务遍布100多个国家和地区。如需进一步了解罗克韦尔如何帮助各工业企业将互联企业变为现实,请访问 www.rockwellautomation.com.
SOURCE Rockwell Automation, Inc.
发布时间 2026年11月12日
Rockwell Automation Inc.(纽约证券交易所代码:ROK),全球最大的致力于工业自动化和信息业务的公司,使其客户更加高效并促进世界可持续发展。Rockwell Automation 总部位于威斯康星州的密尔沃基,拥有约 27,000 名员工,客户遍及全球 80 多个
国家/地区。
罗克韦尔自动化坚信“携手共进,成效更佳”——我们致力于构建一个广泛的全球合作伙伴生态系统,提供市场领先的技术、卓越的支持与服务,以及集成且高效的业务协作模式。利用该网络涵盖的丰富创新技术与服务——这是任何单一供应商都无法独自提供的——助您在国际舞台上取得成功。如需进一步了解 PartnerNetwork 如何助力实现“互联企业”(The Connected Enterprise)的价值,请访问 PartnerNetwork 计划页面。