全新软件连接 AI 智能体、技能和工作流程,覆盖整个工业自动化生命周期
上海2026年10月21日 /美通社/ -- 作为工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一,罗克韦尔自动化(NYSE: ROK)今日宣布推出 FactoryTalk® Conductor™,这是一款全新的人工智能 (AI) 原生编排平台,旨在协调工业自动化生命周期中由 AI 驱动的各类工作,为从系统设计到运营维护的工作流程奠定 AI 应用基础。该软件将在波士顿举行的 2026 年自动化博览会 (Automation Fair®) 上首次公开亮相,届时与会者将有机会率先了解。其商业版本预计于 2027 年第一季度正式推出。
根据罗克韦尔发布的《2026 年智能制造现状报告》,目前约三分之一的制造运营环节已实现 AI 增强,预计未来几年 AI 的应用将进一步加速。随着制造商从 AI 技术试点实验阶段转向更广泛的部署,企业需要切实可行的方法连接技术、工作流程和专业知识。FactoryTalk Conductor 旨在通过一个统一平台整合不同工程环境中的 AI 能力,以满足这一需求。
ARC 顾问集团副总裁 Craig Resnick 表示:“工业 AI 的下一阶段发展将以编排协同为核心,而非局限于单个 AI 助手。制造商需要借助 AI 技术,协调不同软件系统、工程工具和运营数据之间的任务。FactoryTalk Conductor 将 AI 智能体、工作流程和工业专业知识整合到统一平台中,体现了行业向智能体驱动的自动化迈进的趋势。”
FactoryTalk Conductor 支持用户通过自然语言发起工程任务,并智能连接完成任务所需的软件、AI 能力和工作流程。该平台推出初期将集成 Studio 5000 Logix Designer®、Logix Echo™、Emulate3D® 和 FactoryTalk® Optix™,覆盖设计、开发、仿真和测试等关键工作流程。后续计划进一步集成罗克韦尔软件产品组合中的其他产品,包括 FactoryTalk® Design Studio™、FactoryTalk® Historian、Plex® 和 Fiix®,将 AI 驱动的工作流程扩展至整个工业自动化生命周期。
罗克韦尔自动化软件与控制事业部高级副总裁 Matheus Bulho 表示:“FactoryTalk Conductor 的独特之处在于将 AI 编排能力与值得信赖的工业专业知识相结合。客户可以使用经罗克韦尔验证的 AI 智能体和技能,打造符合自身业务需求的能力,并将 AI 能力整合到软件、数据和服务中。这为提高工程工作效率奠定了可扩展的基础,同时确保工程工作符合工业环境所需的标准。”
主要优势包括:
- 支持企业级 AI 应用和治理:企业能够灵活地使用由 FactoryTalk Hub 托管的 AI 服务,也可接入其更偏好的大语言模型或小语言模型,包括可在本地部署的开放权重模型,以帮助降低持续使用 AI 模型产生的词元 (Token) 成本。
- 加速整个自动化生命周期中的工程工作流程:协调设计、开发、测试和验证等不同环节的工作。
- 降低软件应用程序的复杂性:支持 AI 驱动的工作流程在 Studio 5000 Logix Designer、Logix Echo、Emulate3D、FactoryTalk Optix 和其他罗克韦尔解决方案之间运行。
- 提升 AI 应用的信心与可靠性:罗克韦尔开发的集成方案,可以连接工业运营中的软件、数据和服务,帮助企业更有信心、更可靠地应用 AI。
- 经罗克韦尔验证的 AI 智能体和技能:进一步发挥值得信赖的自动化专业知识,并借助专为工业应用打造的功能提高团队的工作效率。
参加 2026 年 Automation Fair® 的制造商代表将有机会在展会现场的多个区域体验 FactoryTalk Conductor 的演示,包括技术与服务展示区、行业展馆、创新展示区,以及专门举办的技术专题讲座。
点击此处,了解有关罗克韦尔 FactoryTalk Conductor 和 Automation Fair® 的更多信息。
常见问题
什么是 FactoryTalk Conductor?
FactoryTalk Conductor 是一款 AI 原生编排平台,可整合 AI 智能体、技能、工作流程和自动化软件。借助自然语言交互和可靠的工业专业知识,该平台能够帮助工程师提高系统设计、开发和测试等环节的工作效率。
FactoryTalk Conductor 与 AI Copilot 有何不同?
传统的 AI 助手主要协助用户处理单项任务,而 FactoryTalk Conductor 则能让多个 AI 智能体、工作流程和软件工具在各个工程流程中协同工作。这有助于自动化执行涉及多个应用程序、数据源和团队的复杂多步骤任务。
FactoryTalk Conductor 何时推出?
FactoryTalk Conductor 将在波士顿举行的 2026 年 Automation Fair® 上首次亮相,预计于 2027 年第一季度正式上市。
FactoryTalk Conductor 可与罗克韦尔的哪些产品配合使用?
FactoryTalk Conductor 旨在支持罗克韦尔不断扩展的软件产品组合。该平台推出初期将支持 Studio 5000 Logix Designer®、Logix Echo™、Emulate3D® 和 FactoryTalk® Optix™。未来计划逐步集成 FactoryTalk® Design Studio™、FactoryTalk® Historian、Plex®、Fiix® 及其他解决方案。
客户能否创建并部署自己的 AI 智能体和技能?
可以。除了使用经罗克韦尔验证的智能体和技能外,客户还可以创建并部署自己的智能体和技能,以满足企业内部标准、行业要求和特定工程工作流程的需求。
关于罗克韦尔自动化
罗克韦尔自动化(NYSE:ROK)是工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一。我们将充分发挥人类的想像力与科技的潜力,为人类创造更多的可能性,让世界更具生产力和可持续性。罗克韦尔总部位于美国威斯康辛州密尔沃基,截至 2024 财年年底,约有员工 27,000 名,业务遍布 100 多个国家和地区。如需进一步了解罗克韦尔如何帮助各工业企业将互联企业变为现实,请访问 www.rockwellautomation.com。
SOURCE Rockwell Automation, Inc.