Loading
Press Release | October 13, 2026

罗克韦尔自动化推出 CompactLogix 5390 控制器,进一步扩展 Integrated Architecture 系列产品

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

新型控制器具备增强性能、集成安全功能和网络安全能力,帮助机器制造商满足不断变化的运营和合规要求

上海2026年10月13日 /美通社/ -- 作为工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一,罗克韦尔自动化(NYSE: ROK)今日宣布推出 CompactLogix® 5390 控制器。作为 Integrated Architecture® 控制器系列的新一代产品,该控制器旨在帮助机器制造商和生产商在现代自动化环境中提升性能、安全性、灵活性和数据管理能力。

随着工业运营日益互联并呈现数据密集化趋势,控制系统面临更高的性能要求。为了保持竞争力,原始设备制造商 (OEM) 和终端用户不仅需要管理更高容量的应用,还要兼顾集成安全、网络安全和运营可视性。满足这些需求并提供更智能的解决方案,通常意味着更复杂的工程工作和更多的工程投入。

CompactLogix 5390 控制器进一步扩展了经过市场验证的 Logix 平台,将内置网络安全、集成安全和增强性能整合于单一控制平台。该控制器具备符合 IEC 62443-4-2 标准的网络安全能力,并为适配欧盟《网络弹性法案》要求做好准备,可帮助机器制造商应对不断变化的全球要求,并简化机器设计。

通过支持本地 PointMax™ I/O, CompactLogix 5390 控制器可实现更加模块化的架构,同时其外形尺寸比上一代 CompactLogix 5380 控制器缩小 43%,有助于减少盘柜空间需求并实现跨机器系列的设计标准化。这些功能相结合,可帮助客户以更简便的方式管理日益复杂的自动化应用。

"如今,制造商和机器制造商需要关注的不仅是性能表现,还需要应对日益严格的网络安全和安全要求,同时管理规模更大、互联程度更高的运营环境。"罗克韦尔自动化高级产品经理 Siva Iyyamperumal 表示,"CompactLogix 5390 控制器将这些功能整合到单一平台中,帮助客户简化机器设计,应对合规要求,并更有信心地扩展先进的自动化应用。"

内置的安全防护功能可帮助机器制造商降低风险、简化合规工作,在不增加机器架构复杂度的同时,更好地应对不断变化的全球合规要求。

CompactLogix 5390 控制器可与罗克韦尔自动化 Integrated Architecture 生态系统协同工作,并进一步扩展其紧凑型高性能产品系列。该系列通过精简的架构整合控制、I/O(输入/输出)、可视化、运动控制、安全和信息技术,为机器制造商和 OEM 提供支持。该控制器可与 PointMax I/O、Kinetix® 运动控制解决方案、PowerFlex® 变频驱动器、Stratix® 网络技术、FactoryTalk® Design Studio™ 软件和其他可视化解决方案集成。

这种集成方式有助于简化工程工作流程、降低调试风险,并为客户提供从独立机器到复杂生产系统的可扩展路径。

点击此处,了解有关CompactLogix 5390 控制器的更多信息;或联系当地经销商,进一步咨询。

常见问题解答

CompactLogix 5390 控制器如何实现紧凑型高性能?

CompactLogix 5390 控制器进一步拓展了罗克韦尔自动化的紧凑型高性能产品系列,为机器制造商和 OEM 提供集成式控制、I/O、可视化、运动控制、安全和信息技术,帮助其构建性能更高、更安全、更可靠且数据驱动的机器。

该解决方案的适用对象有哪些?

该解决方案面向 OEM、系统集成商和终端用户,为其提供高性能、可扩展的控制和信息平台,以支持更复杂的机器、工艺撬块和生产系统,同时为未来的运营需求做好准备。

该解决方案对制造商有何帮助?

CompactLogix 5390 控制器凭借增强的处理能力、更强的可扩展性和现代化的连接能力,帮助制造商提高生产率、灵活性和运营效率。该控制器有助于提升机器性能,满足不断增长的应用需求,并支持在整个运营环境中集成数据、诊断信息和先进技术。

关于罗克韦尔自动化
罗克韦尔自动化(NYSE:ROK)是工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一。我们将充分发挥人类的想像力与科技的潜力,为人类创造更多的可能性,让世界更具生产力和可持续性。罗克韦尔总部位于美国威斯康辛州密尔沃基,截至 2025 财年年底,约有员工 26,000 名,业务遍布 100 多个国家和地区。如需进一步了解罗克韦尔如何帮助各工业企业将互联企业变为现实,请访问www.rockwellautomation.com.

 

Rockwell Automation logo

SOURCE Rockwell Automation, Inc.

发布时间 2026年10月13日

About Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.

About the Rockwell Automation PartnerNetwork

Rockwell Automation believes we're better together—and we do our part by delivering an expansive, global partner ecosystem of market-leading technology, superior support and services, and an integrated and streamlined approach to business. Succeed on an international scale by utilizing our network's breadth of innovative technologies and services that no single vendor can provide alone. To learn more about how the PartnerNetwork is helping to deliver the value of The Connected Enterprise, visit PartnerNetwork Program.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 新闻稿
  5. Chevron LeftChevron Left 罗克韦尔自动化推出 CompactLogix 5390 控制器,进一步扩展 Integrated Architecture 系列产品