Loading
新闻稿
Recent ActivityRecent Activity

罗克韦尔自动化推出能够满足故障安全要求的全新模拟量安全 I/O 模块

FLEX 5000 安全 I/O 模块在过程应用场合中提供设备监测能力和功能安全保护。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
FLEX 5000 safety I/O provides device monitoring and functional safety protection for process applications

(2022年 3月18日,中国上海)全球领先的工业自动化、信息化和数字化转型企业罗克韦尔自动化发布全新Allen-Bradley FLEX 5000 模拟量安全 I/O 模块,可以帮助过程操作员满足故障安全要求,并在各类过程应用场合中最大限度降低停机风险。

罗克韦尔自动化推出的模拟量安全 I/O 模块集成安全功能,系统能力等级达到了 SC 3。该系列模块通过TUV莱茵认证,满足 SIL 3, PLe/Cat.4 功能安全等级要求;同时还能与标准 FLEX 5000 I/O 模块安装在同一 I/O 槽区中,以有效降低系统成本和复杂性。

FLEX 5000 模拟量安全 I/O 模块非常适合需要进行速度/频率测量以及温度/压力/流量传感器监测的过程应用场合,提供所需的功能安全保护。潜在应用包括紧急停机、燃烧器管理、涡轮机控制、压缩机控制、燃油及燃气辅助锅炉、高压保护、照明和通风管理。

除了上述全新模块以外,FLEX 5000 产品系列还包括完整的数字量和模拟量故障安全 I/O 模块组合,满足各类应用要求。用户可以根据实际需求简单选择合适的 I/O 模块。

通过高度集成于 Studio 5000 Logix Designer 应用软件的 HART 通信功能,FLEX 5000 I/O 还能方便用户查询更多过程诊断信息,缩短停机时间。模块允许直接连接现场信号,总体空间占用更小。同时与 PlantPAx 5.0 及更高版本系统中的指令集紧密集成,可显著缩短工程设计时间。

FLEX 5000 safety I/O provides device monitoring and functional safety protection for process applications

罗克韦尔自动化在中国

罗克韦尔自动化公司是工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一。我们将充分发挥人类的想像力与科技的潜力,为人类创造更多的可能性,让世界更具生产力和可持续性。罗克韦尔自动化公司拥有119年历史,总部位于美国威斯康辛州密尔沃基,约有员工 24,500 名,业务遍布 100 多个国家和地区。

在中国,罗克韦尔自动化设有28个销售机构(包括香港和台湾地区),4个培训中心,1个研发中心,大连软件开发中心,深圳、上海和北京OEM应用开发中心,以及2个生产基地,拥有超过2,000名员工。公司与中国区11家授权渠道伙伴及70多所重点大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛且不凡的产品与解决方案、服务支持及技术培训。

作为智能制造的引领者,罗克韦尔自动化将SEEE(安全、节能、环保、高效)可持续发展观全面贯彻于智能制造,旨在通过领先的自动化、数字化和智能化技术为各行业深度赋能,依托IT/OT融合创新的互联企业解决方案,推动中国社会的可持续发展,引领未来无限可能。

 

媒体联系人:

罗克韦尔自动化
仇晔琳

+86 021 61288201
eyqiu@ra.rockwell.com

发布时间 2022年1月18日

订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 新闻稿
  5. Chevron LeftChevron Left 罗克韦尔自动化推出能够满足故障安全要求的全新模拟量安全 I/O 模块