Loading
Press Release | June 18, 2026

罗克韦尔自动化推出 FactoryTalk ResilientEdge,助力实现自主化、可扩展的制造运营

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

新产品提供统一的执行架构,为现代制造运营带来智能化、高韧性和企业级可扩展能力

上海2026年6月18日 /美通社/ -- 作为工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一,罗克韦尔自动化(NYSE: ROK)今日宣布推出 FactoryTalk® ResilientEdge™,这是一种面向高度自动化环境的下一代执行架构,旨在支持自主化制造运营。

FactoryTalk ResilientEdge 基于 FactoryTalk Optix™ 构建,并与罗克韦尔产品组合深度集成,包括 Plex 制造执行系统 (MES),从而构建了一个覆盖设备、人员和生产系统的统一执行层。该平台在边缘侧提供可预测的低延迟执行能力,并结合云端功能,支持分析、人工智能 (AI) 训练和企业级协同编排。边缘与云端的结合意味着即使连接中断,运营仍可持续进行。

统一执行模型
FactoryTalk ResilientEdge 通过将工厂模型、连接能力、执行逻辑和智能功能统一到单一框架中,将先进的制造能力转化为标准化运营基础设施。在 FactoryTalk ResilientEdge 中,用户将获得多项创新功能,包括共享生产模型、原生且具备可互操作性的连接能力、嵌入业务逻辑的实时边缘执行、云规模分析以及 AI 能力。最终形成一个消除了运营技术 (OT) 与信息技术 (IT) 之间鸿沟的执行系统,显著降低了现代制造运营部署和持续演进的复杂性。 

罗克韦尔自动化产品管理副总裁 Anthony Murphy 表示:"在 95% 的制造商正在推进人工智能和机器学习计划的背景下,FactoryTalk ResilientEdge 为制造执行带来全新模式。制造商可以在其运营中扩展自动化、智能和自主能力,同时保留云端的经济性和可扩展性优势,帮助制造商加快部署并降低总体拥有成本。"

实现 AI 驱动的自主化运营
现代自动化举措需要可靠的执行能力、结构化数据流和可扩展架构作为高级分析和 AI 应用的基础。FactoryTalk ResilientEdge 提供具备高韧性的执行层,在不影响工厂级性能的前提下,支持高级分析、AI 和闭环优化能力。

安全、可互操作且专为扩展而构建
FactoryTalk ResilientEdge 通过提高运营韧性帮助制造商实现运营现代化,该解决方案针对罗克韦尔生态系统进行了优化,同时在异构生产环境中保持开放性和可互操作性。新产品在安全性、互操作性和可扩展性方面的表现,充分体现了罗克韦尔弹性 MES 解决方案的实力。

加快部署速度并降低生命周期成本
通过降低集成复杂度、实现集中监控和支持模块化可扩展性,FactoryTalk ResilientEdge 可以帮助企业降低生命周期成本并加快部署速度。其相关功能可根据需要进行部署,支持企业分阶段实施现代化战略。

FactoryTalk ResilientEdge 标志着制造商扩展执行系统方式的一项基础性变革,即日起将在全球范围内正式发布。

点击此处,了解有关 FactoryTalk ResilientEdge 的更多信息。

关于罗克韦尔自动化
罗克韦尔自动化(NYSE:ROK)是工业自动化、信息化和数字化转型领域的全球领先企业之一。我们将充分发挥人类的想像力与科技的潜力,为人类创造更多的可能性,让世界更具生产力和可持续性。罗克韦尔总部位于美国威斯康辛州密尔沃基,截至 2025 财年年底,约有员工 26,000 名,业务遍布 100 多个国家和地区。如需进一步了解罗克韦尔如何帮助各工业企业将互联企业变为现实,请访问 www.rockwellautomation.com。

Rockwell_Automation_Logo

SOURCE Rockwell Automation, Inc.

发布时间 2026年6月18日

About Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.

About the Rockwell Automation PartnerNetwork

Rockwell Automation believes we're better together—and we do our part by delivering an expansive, global partner ecosystem of market-leading technology, superior support and services, and an integrated and streamlined approach to business. Succeed on an international scale by utilizing our network's breadth of innovative technologies and services that no single vendor can provide alone. To learn more about how the PartnerNetwork is helping to deliver the value of The Connected Enterprise, visit PartnerNetwork Program.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 新闻稿
  5. Chevron LeftChevron Left 罗克韦尔自动化推出 FactoryTalk ResilientEdge,助力实现自主化、可扩展的制造运营