Loading
Magazine

让您的机器和设备变得更智能、更安全

智能机器与设备助力打造更智能、更趋向于数据驱动型的制造企业

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
让您的机器和设备变得更智能、更安全   hero image

伴随生产和机器信息需求大增而来的是对工业级智能设备的需求。智能设备是智能机器的有机组成部分,是采集运营数据的第一步。借助这些智能设备,您可以做出更加明智的决策。

到 2020 年,工业生产企业中的互联设备有望超过 500 亿台,同时将采用多个依赖这些设备的工业物联网 (IIoT) 应用。随着数字化转型步伐的加快,制造商需要不断投资新智能设备和机器方能保持竞争力。

智能设备如何能提高生产率?

智能设备有利于提高产品质量,减少停车时间,前瞻性地投资更智能的机器,从而实现更智能的制造。

监视机器的健康状态

借助智能设备,机器的健康状态一目了然。根据生成的实时诊断数据,确定问题区域和性能趋势,并通过本地和远程仪表板传达信息,为用户提供做出正确决策和优化生产流程所需的信息。

延长正常运行时间

预测性服务可尽量减少非必要维护,大幅提高机器可用性。Ethernet/IP 连接状态监视与电子过载保护相结合,可提供十分精确可靠的电机数据。因此,可大幅提高整个制造运营部门的资产利用率。

增强制造灵活性

使用智能设备调试新机器可提高工作效率。自动设备配置下载可将智能设备的配置时间从几分钟缩短至几毫秒。通过尽可能地减少中断时间或停车时间,问题解决速度提高了 90%。借助即插即用设备和多个传感器配置文件,可实现快速生产切换,让智能制造灵活多变。

提高安全性和生产率

安全和控制是制造系统的核心要素。若发生生产问题,只有在系统认为安全时,才会让操作员接近机器或设备纠正问题。所有互动都会自动记录下来,因此可在进行应用调整时使用历史数据,从而提高效率,减少问题。

降低拥有成本

罗克韦尔自动化的一站式解决方案提供了统一、直观的编程环境,有助于降低复杂性,简化故障排除。集成智能设备后,可提高生产率,增强灵活性,大幅减少停车时间,并降低总体拥有成本。

传感器越来越智能

只有在分钟级别上了解工厂中机器的状况,才可能始终保持最优生产率与效率,才可能避免意外停车和产量损失。

传统的传感器只能提供有限的信息,但缺少提供诊断和参数数据的能力,无法与控制器进行信息交换。而集成式智能传感器解决方案可提供所有所需数据,帮助显示任意时刻上整个企业运行状态的全局信息。作为互联企业中不可分割的部分,智能传感器还可促进智能机器的采用与运作,实现更高水平的效率与生产率。

智能传感器有助于将分散的数据整合成可指导行动的信息流,不论在何地,都可对资产进行实时监视和优化。智能传感器是集成控制和信息的基础,可以为互联企业提供原始数据。罗克韦尔自动化最近扩展了其智能传感器产品系列。

新型 Allen-Bradley 42AF RightSight M30 光电传感器是智能传感产品系列里的新成员。RightSight M30 智能传感器内置在中型直角外壳内,具有增强型环境耐受力和远距离检测功能,其灵活性和性能可以满足各种要求严苛的应用。

罗克韦尔自动化产品经理 Adonis Evangelista 表示:“在恶劣环境中,污垢或干扰颗粒会积聚在传感器镜头上。我们开发的新型光电传感器旨在提高恶劣环境下的工作可靠性。”

直角外壳坚固耐用,具有 30 mm 通用通孔和 18 mm 通用基座,便于快速、灵活进行安装和更换。额定 IP67/IP69k/1200 psi 的外壳是完全密封式的,从而使 RightSight M30 能够承受恶劣的工业环境,例如需要进行高压和高温冲洗的环境。该传感器还具有多种感应模式,提供简单易用的免调整型号和可示教版本,只需按一下按钮即可调节灵敏度和输出配置。

该传感器具有 IO-Link 功能,可将传感器感应到的数据和诊断信息直接传输到控制系统,轻松实现与互联企业的集成,有助于减少停车时间,提高生产率。通过此功能,传感器可提供信号强度、位置、接近警报和定时功能等信息,有助于提高运营效率,简化故障排除。

从压力到温度,从运动到距离,从液位到流量等,通过为每个可能的参数都提供智能传感器,可以对整个过程有综合全面的了解。在掌握传感器即时情况和状态的信息后,如有任何类型的潜在传感器问题,则可及时发现。

集成智能传感器解决方案至少可实现 5-10% 的产量提升。若与智能安全解决方案相结合,可以进一步提高生产率。

With greater requirement for production and machine information, comes the need for industrial grade smart devices. Learn more here.

完美搭档:智能传感器与智能安全

智能安全设备不仅有助于保护人员、机器和生产过程,而且能为互联企业提供原始数据。为了实现这一目标,智能传感器将工厂车间安全数据整合成可指导行动的信息流,不论在何地,都可对资产进行实时监视和优化。

实时数据访问和无缝连接正在引领生产环境变革。智能功能使最终用户能够提高效率、提升产品质量,同时加快运营响应速度。智能安全有助于实现机械和安全控制的标准化。这些系统不易发生扰人的停车事件,有助于提高生产率和盈利能力。

Allen-Bradley GuardShield 450L 安全光幕系统是罗克韦尔自动化的新型光幕系统,它采用创新的收发器技术,可以在机器人工作单元和其他危险设备的周边进行安全防护。

“在新型光幕系统的整个生命周期中,用户将会发现诸多显著优势,尤其是在安装和操作期间,优势更为明显,”罗克韦尔自动化安全光幕全球产品经理 Manfred Stein 说道。

新型 GuardShield 450L-E 的集成激光对准系统 (ILAS) 提供多个可见激光点,只需轻触操作杆前视窗上的 ILAS 符号即可优化设置,大幅减少安装时间。启动后,用户可以利用级联、内置静音和切断等高级特性和功能来增强灵活性,同时维持卓越安全水平。

通过专用插件模块上的 DIP 开关,可轻松设置 GuardShield 450L-E 光幕的高级静音和切断功能。可选择带有 L 和 T 型配置和超控功能的四传感器或双传感器等常见的静音设置,也可以选择降低分辨率或在固定切断中示教。

有了智能安全与智能传感器为依托,更加智能的机器和设备成为可能。充分利用安全和运营数据,可以大幅改善安全合规性,提升机器设备性能。访问运营和安全系统数据并将其转换为有意义的信息,可提高机器生产率,并大幅减少停车时间。

配备智能设备的智能互联系统更易于操作和维护,并且正常运行时间更持久。智能设备可让您的机器和设备变得更智能,助力打造更智能、更趋向于数据驱动型的制造企业。随着技术持续快速发展,集成智能机器和设备的益处也将成倍增长。离实现智能制造企业还需走多远?

主题: Food & Beverage
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 让您的机器和设备变得更智能、更安全