Loading
展会报道 | 罗克韦尔自动化:自动化博览会

Integrated Architecture 系统助力纸巾厂提升效益

金佰利采用罗克韦尔统一方案,高效满足全方位自动化需求

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Automation Fair 2024 Keynotes Tessa Myers

“尽管控制器技术取得了诸多进展,但工业领域仍存在一种观念:若需为过程控制应用配备控制系统,DCS(分布式控制系统)是首选。但如果是啤酒灌装贴标这类应用,就需使用 PLC(可编程逻辑控制器)。”罗克韦尔自动化商业市场经理 Kris Dornan,本周于加州阿纳海姆举行的自动化博览会上表示。

Dornan 指出,罗克韦尔自动化的 Integrated Architecture 技术正在挑战这一传统观念该技术,通过单一控制系统即可同时实现过程控制与批次制造功能。根据罗克韦尔自动化的官方说明,Integrated Architecture 是一种具有互操作性的统一控制与信息系统,可在标准化设计框架下提供单一控制平台,并跨生产环节安全连接至可视化工具与智能设备。该系统既适用于单台机器,也可扩展至多条产线乃至整个工厂设施。通过采用统一框架替代多个分散的控制系统,可以提高安装、运营和维护效率。

Dornan 补充说,有了 Integrated Architecture,“你就有了一套自动化系统、一套工程工具、一套备件和一套培训工具”。

 

金佰利的应用经验

为验证 Integrated Architecture 的可行性,金佰利高级工程师 Craig Stefl与 Dornan 共同进行了展示。金佰利数年前首次采用 Integrated Architecture,当时其纸巾制造厂的 DCS 亟待升级。尽管金佰利是罗克韦尔客户顾问委员会的成员企业,但 Dornan 坦言:“我们仍需证明 Integrated Architecture 能够同时满足传统 DCS 和 PLC 的所有功能需求。”

Dornan 强调,金佰利纸巾制造厂为混合制造环境,是应用 Integrated Architecture 及其安全、过程控制、网络安全、批量制造、运动控制和电源通用平台的理想选择。

Integrated Architecture 系统的这一特性至关重要,Stefl 表示,因为生产技术“仍需长期服役,而这一系统有能力将这些不同设备无缝集成到下一代平台,最终,我们认可了 Integrated Architecture 的理念”。

Dornan 表示,Integrated Architecture 的本质是从使用不同的分散工具执行特定操作,转变为在同一系统中通过连续性工具、数据和统一工作流来实现全面控制。“因此,无论是需要构建安全回路、过程回路还是运动回路,都无需对人员进行跨系统培训,这意味着我可以更高效地配置运营员工与系统。”

Stefl 补充道:“对于金佰利公司来说,采用 Integrated Architecture 的目的在于实现协同与成本节约,因为我们无需再对员工进行不同技术的培训。”

Stefl 在阐释金佰利从行业标准模式(过程控制采用 DCS,批量和分散制造采用 PLC)转变为采用 Integrated Architecture 时指出,对于像金佰利纸巾生产基地这样拥有庞大部署基地的成熟厂区而言,这种转型绝非是一朝一夕就能完成的。“ControlLogix 是我们的标准控制器,因此我们已经开始研究运动控制等应用。也就是说,只要确定可行,转向 Integrated Architecture 也就不在话下了。但我们放慢了节奏,用 10 至 12 年完成了这一转型,每年完成至少一个部署项目,同时着手准备下一阶段的项目。实施如此重大的变革确实需要时间的沉淀。这并非是一蹴而就的,但绝对值得。”

原文参考

 

作者简介
David Greenfield |《自动化世界》
David Greenfield 于 2011 年 6 月加入《自动化世界》。凭借丰富的行业知识和媒体经验,David 任职期间撰稿良多,常登于《自动化世界》(Automation World,简称“AW”)的印刷版、网络版及定制栏目中。在职业生涯早期,David 曾担任 UBM Electronics 旗下《设计新闻》的编辑总监。在加入 UBM 之前,他还担任过 Reed Business Information 旗下《控制工程》的编辑总监,并曾以出版人身份参与《制造商业技术》的工作。

电子邮件

订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left Integrated Architecture 系统助力纸巾厂提升效益