Loading
Magazine

打造互联企业所用的技术和解决方案

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
打造互联企业所用的技术和解决方案 hero image

硬接线或外接形式的安全防护可能会延长机器设计时间,降低运营效率。为应对这些挑战,罗克韦尔自动化强化了其机器安全产品组合,新增全套输入、逻辑和输出设备,旨在帮助企业更轻松地将安全作为智能机器的核心功能。

安全控制器助力提高系统速度

The Allen-Bradley® Compact GuardLogix 5380 controller.

全新 Allen-Bradley® GuardLogix® 5580 和 Compact GuardLogix 5380 控制器对 Integrated Architecture® 产品组合进行了扩展,将安全功能引入最新一代 Logix 5000™ 系列控制器。

这些产品可提高系统速度,提供满足 SIL 2/PLd 安全要求或更高标准的新选项。这样便可帮助机器设计师简化架构,根据所需的具体安全等级调整机器,而不是使用专为实现更高等级而设计的控制器,从而节省控制机架的占用空间。

将安全与互联企业相连

Allen-Bradley Guardmaster® Dual GuardLink™ (DG) 安全继电器是一种全新的多功能安全继电器,提供多达 20 种可配置的安全功能,且可选择继电器输出的延迟时间。

The Allen-Bradley Guardmaster® Dual GuardLink™ (DG) Safety Relay

为帮助最大程度地缩短停车时间并提高生产率,该继电器配备内置诊断功能,可与 440R-ENETR EtherNet/IPTM 网关或 Studio 5000 Logix Designer® 软件的集成用户自定义配置文件 (AOP) 配合使用。

支持 Guardmaster GuardLink 的连接分接头可将包括 Guardlocking 开关非接触式开关、光幕、限位开关、急停开关和钥匙互锁装置在内的输出信号开关设备或机电安全开关输入连接到 GuardLink 系统。

作为罗克韦尔自动化集成架构系统的一部分,Guardmaster EtherNet/IP 网络接口可提供全面的实时终端级诊断,例如交叉故障和过流,从而简化制造应用的故障处理。

具有高级安全功能的伺服驱动器

The Kinetix® 5700 servo drive.

Kinetix® 5700 伺服驱动器包含五种安全停止功能和三种安全速度监视功能,有助于打造更加智能、生产率更高的机器。凭借这些功能,机器可以在受到安全监视的同时保持活动状态。

凭借 EtherNet/IP 的集成安全功能,Kinetix 5700 伺服驱动器缓解了出于安全考虑而对驱动器单独接线的需求,从而减少了整个系统的接线,节省了安装时间和成本,也有助于消除潜在的故障点,进而缩短停车时间和减少故障处理工作。 

专为满足客户灵活性需求而设计的全新软启动器

The Allen-Bradley SMC™-50 smart motor controller.

作为软启动器系列的扩展产品,Allen-Bradley SMC™ - 50 智能电机控制器将为各个行业提供出色的效率和功能性。

借助 SMC-50 智能电机控制器,用户可以针对具体应用选择合适的功率组件。针对长时间运行的操作,用户可以借助内置旁路功能由固态开关切换到旁路接触器。切换到旁路电路后,可以最大限度减少过多的热量积聚,从而帮助用户节约能源、降低运营成本。

凭借 17 种启动和停止模式以及四种特殊工作模式,该软启动器可实现高级应用扩展功能,例如标准负载和重载额定值、可扩展 I/O 和传感器功能以及网络集成功能。另外,该软启动器还可连接多种通信模块,包括 EtherNet/IP 和 DeviceNet™ 网络。这种连接能力可结合微处理器平台,实现能源监控及保护功能,从而简化应用系统的故障排查与修复。

可实现更高效编程的最新软件版本

凭借全新增强型 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment® 软件,工程师可以更快地设计、构建和调试自动化系统。所有 Studio 5000 应用均采用全新用户界面,帮助用户提高从设计到部署的整个流程的生产率。已更新应用的其他新功能:

Studio 5000 Logix Designer:具有全新标签式 Logix 报警功能,针对多种编程语言进行了更新,同时搭载一个现代式的结构化文本编辑器,以帮助优化设计时间

  • Studio 5000 View Designer®:具备数据记录和趋势分析功能,以便于进行故障排除
  • Studio 5000 Architect®:支持全系统功能,可降低设计复杂性并缩短设计时间
  • Studio 5000® Logix Emulate™:提供一个更新的接口,用于连接操作员培训系统
  • Studio 5000 应用代码管理器:支持免费下载应用程序的精简版本、机器制造商库和过程对象库 

模块提供机架内计算能力

The Allen-Bradley ControlLogix® compute module.

Allen-Bradley ControlLogix® 计算模块能够灵活地在 Windows10 IoT Enterprise 或 Linux 操作系统内创建自定义应用程序,还可使用现成的应用程序,强化自动化系统。因此,用户可在制定决策时,充分利用 Windows 应用程序。

该模块提供种类齐全的数字模块、诊断数字模块、模拟模块、运动控制模块、专用 I/O 模块和计算模块,从而满足不同的应用需求。用户可以使用任何基于机架的模块,无论是 ControlLogix 控制器本地机架中的模块,还是通过 ControlNet™ 或 EtherNet/IP 网络与 ControlLogix 控制器相连的机架中的模块。

模块的其他功能包括,通过背板对 ControlLogix 控制器进行高速访问、支持直接与高清 VersaView® 工业监视器连接。

集中式资产管理工具

工厂经理可使用更新后的 FactoryTalk® AssetCentre v8.00 软件在整个工厂范围内自动发现设备、网络交换机及工作站计算机软件,并跟踪其状态。

FactoryTalk® AssetCentre v8.00 software.

该软件的基础服务器功能可简化生命周期管理,帮助缩短意外停车时间。其资产库存代理通过扫描网络,可发现工厂内现役资产的硬件、固件和软件信息。其他更新的基础功能包括但不限于:

改进导入/导出实用工具:改善用户在软件中创建、配置、上传/下载资产的速度和控制功能

新增比较选项 - 用户可以使用 Generic FTP 资产选择自定义外部比较实用工具

移动 Web 客户端 - 支持在用户选择的设备(智能手机或平板电脑)上通过 iOS、Android 和 Windows 等各平台进行访问。

FactoryTalk AssetCentre 采用可扩展设计,可适应小型应用乃至全厂系统,能够轻松扩展资产和可扩展(用户自定义)功能。灾难恢复、过程设备配置和校准管理等自定义选项可帮助系统随着业务目标和生产需求变化而不断升级

严苛的应用需要智能传感器

Allen-Bradley 871FM 微型金属扁平外壳式电感接近传感器采用 IO-Link 技术,可通过 EtherNet/IP 向控制器提供更为全面的 IO-Link 主模块诊断和参数数据。这一功能有助于最大程度地缩短停车时间并提高生产率。

The Allen-Bradley 871FM miniature metal flat pack inductive proximity sensor.

该传感器提供焊接型号,支持高达 10 mm 的检测距离,可对各种黑色金属和有色金属进行因子为 1 的等效检测。焊接专用型号采用 Allen-Bradley ToughCoat FinishTM 涂层,有助于防止焊渣累积,因此非常适用于极端环境,特别是汽车焊接应用。此类型号也非常适用于食品和饮料加工工厂、冲压、物料输送及各种其他检测应用。微型扁平外壳式传感器的功能包括:

  • 不锈钢表面的不锈钢外壳可为苛刻环境提供坚固的解决方案
  • 紧凑的方形外形非常适用于空间有限的应用:
    20 x 32 x 8 mm / 30 x 52 x 14 mm
  • 检测范围为 7 到 10 mm
  • 常规型号的外壳防护等级达到 IP69K,而焊接型号达到 IP67

 全新控制器和配置软件Micro870TM 可编程逻辑控制器是 Micro800TM 系列的最新成员,可为机器制造商和最终用户提供更高水平的可扩展性、灵活性和定制功能。

The Allen-Bradley Micro870 programmable logic controller.

Micro870 控制器专为大型独立机器应用而设计,具有极大的存储空间,是 Micro850® 控制器的两倍,支持更加模块化的程序,可使用用户自定义的功能块。内置运动功能最多支持两个运动轴,而且与使用中断相比,TouchProbe 指令可更精确地记录轴的位置。此外,该控制器支持在各种网络中进行通信,还可通过 EtherNet/IP™、串口和 USB 端口与设备通信。

最新的 Connected Components Workbench™ 软件 11.00 版本与 Studio 5000 Logix Designer® 软件在外观和体验上都非常接近,对 Micro870 控制器进行编程将变得易如反掌。

该软件可通过 PanelView™ 800 图形终端的人机界面 (HMI) 编辑器实现控制器编程、设备配置和数据分享。熟悉 Studio 5000 的用户会发现,使用 Connected Components Workbench 软件 11.00 版本可轻松对其独立机器的 Micro800 控制器进行编程。编程时间可以大幅缩短,因为该软件具有全新的代码共享功能,用户可将 RSLogix 500® 和 Studio 5000 的梯形图代码和指令集直接复制粘贴到 Connected Components Workbench 软件。

恰到好处的可视化解决方案,适用于任何规模的应用

全新的 Allen-Bradley PanelView 5310 系列图形终端可强化 HMI 和控制器之间的集成,为各种大型和小型应用带来优势。

PanelView 5310 图形终端可提供与 PanelView 5500 终端相同的使用优势,强化与 Logix 5000 控制器的集成。但是,这款新终端尤其适用于 HMI 屏幕多达 50 个的应用,可提供 6、7、9 和 12 英寸的显示屏尺寸。

集成强化后,企业还可创建高速点动按钮,从而代替繁琐的硬接线按钮。这些自动诊断按钮可与控制器以 I/O 速度交互,从而帮助缩短停车时间并提升生产率。PanelView 5310 图形终端的其他优势包括:

  • 通过直观的 Studio 5000 设计环境,用户可以创建可重用面板、屏幕和自定义图形,从而缩短开发时间
  • 借助仿真功能,工程师可以在开发环境中测试运行工程。
  • 凭借 VNC 连接,操作员可以通过智能手机、平板电脑或个人计算机远程监视运行情况。
  • 历史趋势分析和数据记录功能可帮助操作员直接在面板上轻松进行故障处理。

改善生产信息访问方式

更新后的 ThinManager® v10.0 版本软件平台提供全新的可视化、移动和安全功能,可帮助机器操作员和技术人员缩短停车时间,从而提高生产效率。

凭借全新的虚拟屏幕功能,用户能够自定义各种应用和多来源数据的呈现方式,而无需重写任何代码。该功能可以帮助用户查看与他们的工作息息相关的信息。

更新版本引入身份验证直通功能,从而帮助提升生产效率。在更新之前,用户必须分别登录 ThinManager 和其他软件应用,这无疑增加了成本高昂的操作时间。现在,该软件可以在本地将用户凭证传递给受支持的 HMI 产品,例如 FactoryTalk View Site Edition。

此外,凭借其内置移动解决方案——Relevance® 软件技术,该平台可以将受支持的软件组件直接提供给工厂内特定位置的移动设备。Relevance 使用位置解析器(如蓝牙信标和 WiFi)来确保移动用户和设备仅可在授权区域内接收内容。此功能可帮助用户提高互联能力,同时改善运营安全。 

更新后的 HMI 软件助力提升操作员效率

FactoryTalk View HMI 软件 10.0 版本中的新功能包括改善信息访问方式、新增移动设备支持及改善跨软件集成,从而提升生产效率。

FactoryTalk View HMI software.

现在,操作员可以使用 FactoryTalk View Site Edition (SE) 软件中的 TrendPro 工具,在趋势数据上叠加报警信息。更新后的版本还在 HMI 中增加了对 Allen-Bradley Logix 系列控制器的灵活报警支持。

此外,FactoryTalk View SE v10.0 还将 ThinManager 软件登录集成到 FactoryTalk View 平台。现在,操作员可以通过自动直通登录绕开第二个安全点,从而加快操作。

更新后的 FactoryTalk ViewPoint 软件将 FactoryTalk View SE 软件延伸到移动设备,现在可支持配方管理。进行此更新后,工人可以在他们选择的设备上查看和下载配方。凭借 ViewPoint v10.0 软件,FactoryTalk 报警和事件报警历史记录也可在其移动设备上显示。

FactoryTalk View Machine Edition (ME) 软件 v10.0 新增设计时间和运行时间增强功能,可提升用户效率和生产率。现在,HMI 软件可改善对早期项目的还原和升级支持,并提高编辑显示画面时的可用性。

实现 OPC 与 FactoryTalk 平台的连接

全新发布的 FactoryTalk Linx 软件 v6.00 可从单一计算机扩展至共享通用 FactoryTalk 服务平台的大型、大容量分布式系统。它还提供数据服务器冗余,可在发生计算机故障或网络故障时维持通信。

FactoryTalk Linx Gateway 提供 OPC 数据访问 (DA) 和统一架构 (UA) 连接功能,可连接 FactoryTalk Live Data,供第三方 OPC 客户端访问罗克韦尔自动化集成架构的控制系统信息。 现在,该软件已改善 OPC UA 客户端和服务器通信。

不同于 FactoryTalk 服务平台 (v3.0) 和 FactoryTalk Activation (v4.02) 的升级,此软件更新包括增加异常更正功能、授予软件 CIP Energy™ 数据访问权限及授予 FactoryTalk View SE 标签式 Logix 报警成员访问权限、整合新硬件电子数据表 (EDS) 文件等功能。 

软件提升工厂网络可视性

FactoryTalk® Network Manager™ 是一款即插即用软件,可帮助工厂车间人员管理所有网络产品,例如交换机、路由器和安全设备。

该软件从网络设备的角度出发,提升对网络性能的可见性,帮助用户对此进行深入了解。它可自动搜索资产及其相应 IP 地址,然后在同一位置创建这些互联设备的拓扑视图。

该软件可利用 SNMP 和 SIP 协议和其他用于库存搜索的通用通信协议确定工厂车间资产。在库存中,用户可以查看与管理型交换机相关的详细信息。另外,该软件还可以实时捕捉交换机级报警和事件,从而尽可能减少故障处理工作。用户可以准确找到网络停车原因,而无需通过检查整个网络来找出引发问题的节点。

订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 打造互联企业所用的技术和解决方案