Loading
Magazine

从头开始的智能和安全控制

最新的智能自动化、控制和安全技术有助于建造与建筑材料制造商提升生产率和安全性

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
从头开始的智能和安全控制 hero image

建造与建筑材料是我们构建房屋、学校、医院、公路和购物中心的基础。据最近一份报告估计,到 2030 年,全球建筑业产值将增长 85%,达到 15.5 万亿美元,中国、美国和印度这三个国家处于领先地位,占全球总增长的 57%。

随着建筑项目增加,对高质量建造与建筑材料的需求也将增加。Boral 是建筑材料和建造产品(包括水泥、粒料、混凝土、沥青、砖、屋面、砖石产品和木材)的领先供应商。

Boral 力求组建一支敬业可靠的员工队伍,并尽可能降低对环境的影响。为了履行这一使命,Boral 最近为其位于澳大利亚维多利亚州的 Charlton 矿山投资了行业领先的电机控制解决方案。该项目的重点是提升正常运行时间,并借助新电机控制技术确保使用寿命和合规性。

智能电机控制技术

随着 IIoT 技术取得进步,电机控制技术也取得了巨大进展。通过以太网连接电机控制设备后,操作员和维护人员可以随时随地监视和分析操作,从而实现互联企业的优势。

Boral 与总部位于维多利亚州巴拉瑞特的先进电气承包公司 SS Electrics 合作实施解决方案,旨在对矿山的电气设备进行现代化改造。

“我们之前曾与 Boral 进行过他们其他矿山的项目合作,因此我们了解在调试期间尽量减少停机时间的重要性。罗克韦尔自动化 MCC 是此应用的非常合适选择,因为它是一个经过全面设计和集成的系统,到货时基本上已完成 75% 的调试。这确实有助于减少工程设计时间,并帮助满足该项目紧张的调试时间要求。”SS Electrics 总监 Chris Nunn 解释道。

Allen-Bradley CENTERLINE 2500 电机控制中心 (MCC) 可提供理想的安全性、性能和可靠性,以帮助满足 Boral 的生产要求。对于新的电机控制系统来说,能够与现有系统集成并提供高级诊断功能非常重要。CENTERLINE 2500 通过源代码级集成和缩短工程设计时间来满足这些要求。

SS Electrics 与罗克韦尔自动化及其分销商NHP Electrical Engineering Products 合作,选择 12 柜体 MCC 的核心智能组件,包括适用于粉碎机、输送机及加工设备的 E300 电子过载、SMC Flex 软起动器、POINT I/O 模块、Guardmaster 安全继电器、Stratix 交换机、ControlLogix 控制系统和 PowerFlex 525 可调速变频器。

MCC 搭载的 IntelliCENTER 技术采用内置网络捕捉信息,有利于预测性维护、过程监视和高级诊断,从而增强 MCC 的智能功能。

Boral 的 Charlton 矿山现在正从新的智能电机控制解决方案中受益,该解决方案可提供关键的诊断信息,可以通过实时访问操作和性能趋势来优化性能。随着矿山向更加互联的企业发展,系
统可视性的增强和实时诊断数据可以转换为具有指导意义的深层信息。

Main Image

Winstone Wallboards 主张安全第一

安全是建造与建筑材料制造商的重中之重。正因为如此,新西兰唯一的石膏板、干墙系统以及相关产品和服务制造商与营销商 Winstone Wallboards 最近实施了行业领先的解决方案,以满足其码垛需求并帮助提高公司的生产能力。

物料输送设备面临艰巨的任务,即同时处理包装在不同介质中的两种进料流:干湿产品。整理混合区域分为三个部分:干混区:最终用户要求将产品以 5 公斤至 20 公斤的不同规格的袋子包装;湿混区:待用产品以 2 升到 15 升的不同规格的桶容器以及 14 升的盒子包装;第三区域则将干湿混合物合并到机器人码垛系统上。因此,安全是系统操作员的重中之重。

在审查这些物料输送区域时,Winstone Wallboards 进行了风险评估,确定需要更新工厂区域以满足新标准要求。

考虑到与工厂物料输送设备相关的安全危害,针对危害为操作员提供适当的防护至关重要,以便在必要时可以在安全模式下操作机器。Guardshield POC 安全光幕可为工厂提供区域隔离,而最新的Guardmaster® 442G 多功能访问控制盒 (MAB) 可为此应用提供理想的解决方案。442G MAB 门访问控制锁采用 Ethernet/IP 连接,避免硬接线系统需求。

“使用 MAB 后,安装和调试时间大幅减少。在计划内停机期间,我们大约需要 14 天的时间移除现有系统,并安装和调试安全升级。集成的安全解决方案使我们能够实现这一目标,否则我们将难以按时完成任务。此外,我们还将系统与其他现场过程集成在一起,通过数字化通信轻松完成所有工作。”Winstone Wallboards 生产安全工程师 Shaun Sanders 表示。

采用该解决方案后,因安全系统故障造成的停机时间减少。采用旧安全系统时,可能需要数小时诊断故障事件;现在采用全新基于 Guardlogix 的智能安全系统后,操作员和维护团队可立即获取关于安全系统状态的诊断信息。该解决方案使得修复和生产恢复加快,进而使得 OEE 提升 0.3%。这意味着该安全系统可提升设备可用性,以便在一年中额外生产24 小时。

此外,该系统还为 Winstone Wallboards 提供了促进合规性的工具,而易用性则为操作员带来安全的操作程序,同时提高了生产率。通过将安全信息纳入环境健康与安全管理系统中,可以识别出政策与操作程序之间的日常差异,从而提高对工人行为和合规性的了解。

以前,为了获得更多的诊断数据,传统的安全设备需要更复杂的接线解决方案。凭借我们的智能安全解决方案,现在您可以访问更多诊断数据并可简化您的接线系统。集成式智能安全解决方案可提供所有所需信息,帮助显示机器或产线的全局信息。

此外,安全系统性能和停机的可视性增强有助于确定停机的根本原因。还可以结合使用安全和生产数据,以了解安全相关停机的频率、持续时间、时间和位置。

“该项目是为整个工厂构建通信基础设施的第一步。拥有类似于 GuardLogix 的平台,可为取决于集成安全的工厂未来奠定基础。该项目的成功使 Winstone Wallboards 有信心使用更新的技术并投资工厂的进一步升级。”NHP 的安全与 HAE 技术专家 Adam Kane 表示。

 

主题: Fiber & Textiles Household & Personal Care Mining, Metals & Cement
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 从头开始的智能和安全控制