Loading
Magazine

产品与解决方案

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
产品与解决方案 hero image

管理工业风险的关键方面

全球的工业组织都面临着风险管理的难题。产品召回、数据泄露和工伤等事件都会造成直接的不良后果,影响客户、员工,知识产权及收入。风险管理应侧重于问题的根源。而在许多情况中,根源就在于自动化基础设施之中。为从根源上管理风险,罗克韦尔自动化已归纳出以下四个关键方面:

  • 设备淘汰:通过对生产系统进行现代化改造,可对停机时间最小化以及质量、安全与网络安全的提升起到举足轻重的作用。
  • 质量:通过充分利用现有运营数据,不但可改善质量管理水平,而且有助于促进监管要求的合规。
  • 安全:在文化、合规和资本等关键方面解决安全问题,不但能帮助减少安全事故的数量,还可支持提高运营绩效。
  • 信息安全:通过采用跨工厂和企业的端到端信息安全可保护人员、知识产权和有形资产。
  • 罗克韦尔自动化将企业风险管理视为一个连续的循环改进过程,其中包括评估、技术和基础设施等多个方面,罗克韦尔自动化认为,通过解决这些关键领域的风险,企业可从根源上有效地应对关乎品牌的安全性、质量、信息安全和设备淘汰等诸多挑战。

卓越的解决方案,满足各种轻型和重型工业应用的需求

Allen-Bradley ArmorStart® 分布式电机控制器是一款极具成本效益且十分简单的解决方案,适用于机旁控制架构;其快速断开功能可以降低 30% 的劳动力成本,并最多可减少 20% 的接线。

  • 提供 EtherNet/IP™ 或 DeviceNet™ 通信功能。
  • 允许针对具体应用选择各种工厂预装选件。
  • 适合具有高短路电流额定值的群组安装。
  • 是汽车行业、物料输送和包装应用的理想选择。

市面上最为先进的安全拉线开关

新型 Allen-Bradley Guardmaster® Lifeline™ 5 安全拉线开关是基于微处理器的解决方案,其中的高级功能与诊断有助于在提高安全性的同时提高生产率。此款当今市面上较为先进的开关不仅简化了设置,还可让维护与故障排除工作更加高效。

  • 专为各种普通物料输送应用而设计,甚至还可适用于要求严苛的食品和饮料环境。
  • 提供坚固耐用的不锈钢 (IP69K) 或压铸铝 (IP66) 外壳,还可选配急停按钮。
  • 可在保持最高安全等级(经 TÜV 认证达到 PLe,类别 4,SIL 3)的情况下运行,即使串联使用也是如此。

不但可提供最大程度的可靠性,而且诊断功能还可帮助用户在发生意外停机之前解决潜在问题,其卓越的功能可帮助带来生产率的提升。

全方位工业安全最佳实践

罗克韦尔自动化开发出了一套三步走方案,可用于构建从企业延伸至工厂车间的工业网络安全程序,帮助减轻人员、过程和技术面临的风险。“三步走方案既考虑了网络安全,同时也结合考量了工业区域内的物理安防与人身安全防护。”包括:

  • 网络安全评估:在全厂范围内进行评估,了解风险区域和潜在威胁。
  • 纵深防御安全评估:部署多层网络安全方案,构建多条防线。
  • 置信供应商:验证自动化供应商在设计其产品时是否遵守核心安全原则。

对于工业组织而言,安全威胁是层出不穷的。因此,罗克韦尔自动化建议整体安全程序要随着不断变化的网络威胁一同发展进步,并且始终占得先机。以此为主要方案建立网络安全程序有助于企业组织在今后的运营中保护知识产权、工厂设施、资产、员工并保持竞争优势。

在线 SMI 让您深入了解机器制造商绩效

罗克韦尔自动化开发的 Safety Maturity Index™ (SMI) 评估工具可帮助原始设备制造商设定公司特性标准,即安全成熟度的三个方面:文化、合规性和资金。经证实,此指数可帮助机器制造商设计、开发和交付更为安全和更具效率的机器。借此,原始设备制造商可检查和评估他们以下四类的绩效等级:最大程度降低成本、法律合规、操作员安全和客户价值。

其响应将与其他机械原始设备制造商的响应相比,然后用户就能够对评估工具数据库进行排序,从而在那些和自身最为类似的原始设备制造商中确定自身的位置。

详尽的 SMI 评估分数可深入剖析某公司在原始设备制造商安全成熟度方面的优劣势,并促成相关改进,以提升机器对于客户的价值并减少责任。而且随着产品开发实践的经时变化,用户也可以再返回此工具,更新最近提交的内容,创建新的现时对比。适用于机械原始设备制造商的安全成熟度评估工具现已能够在线访问。

新一代安全光幕产品极具灵活性

Allen-Bradley® GuardShield™ 450L-B 安全光幕系统采用专利技术,借助创新功能性插件模块,每只收发器都可以作为发送器或接收器使用。

  • 借助创新功能性插件模块,每只收发器都可以作为发送器或接收器使用
  • 具有主动防护区域,可在收发器全长范围内实现感测
  • 提供各种保护高度,从 150 到 1950 毫米(以 150 毫米为增量)
  • 适用于手和手指检测

这种先进技术可极大减少库存,同时提供灵活且极具成本效益的安全解决方案。

可配置交换机保障生产率和网络可靠性

Allen-Bradley Stratix® 2500 轻型管理型交换机具备管理型交换机的各项优势,包括安全性、弹性、分段与带宽优化等,而无需繁复的配置。它可监视并优化通信流,并能提供诊断信息,帮助最大程度地缩短停机时间,因此,其功能远远胜过非管理型交换机。

  • 利用 STP 可实现网络链接冗余和快速链接恢复
  • 通过 SSH 和 HTTPS 提供安全连接
  • 安全网络可利用端口安全功能禁用端口,或根据 MAC 地址控制终端设备的连接
  • 最多可支持 64 个 VLAN 进行逻辑分段

它能够优先处理关键的工业网络通信,还可根据应用特定需求进行配置。制造商现在可在开箱后直接应用交换机,随着需求不断演变,日后可将其扩展为轻型管理型交换机,借助这种灵活性,制造商可确保运营能够适应未来发展。

易于安装的模块可节省时间和成本

1732 ArmorBlock® Guard I/O™ 模块提供 EtherNet/IP 网络的 IP67 防护等级封装版本,除了可提供传统安全系统分布式 I/O 的功能外,也支持直接机旁安装。

  • 提供双极和源型安全输出配置
  • 包含双以太网端口,支持线性和设备级环网拓扑
  • 支持多播和单播,为用户提供更多灵活性
  • 提供标准的 M12 连接器,可用于连接现场设备

ArmorBlock Guard I/O 是汽车行业、物料输送和包装应用或者任何无需诊断和局部控制等机械应用的理想选择。它们还能与集成架构构建器配合使用,架构构建器是一种专用于 Logix 控制系统组态和报价的图形化工具。

利用 Compact I/O 模块提高整体生产力

5069 Compact I/O™ 模块设计小巧、控制性能出色,还可扩展 Logix 平台的工作性能。

  • 是在 EtherNet/IP™ 网络上用于 CompactLogix™ 5380 和 ControlLogix® 5580 控制器的理想产品
  • 支持多达 31 个

本地 I/O 模块,能够满足各种需求

  • 可轻松定制苛刻的高性能和高速度应用
  • 其高速背板传输速率更快,是高处理需求应用的理想选择

集成式电源可减少 I/O 模块的电源端接,同时借助安全门,可轻松且安全地实现 SD 卡和复位按钮的操作控制。

高效的批次控制可改善全面运营状况

借助新版本的 FactoryTalk® Batch,制造商可在整个过程中使用更快且更可靠的控制与信息系统,从而提高产能和产品质量、节约能源和原材料,同时减少过程变化和人为干预。它支持灵活的生产功能和标准化公司流程,同时还能加快产品与过程开发速度,让您能够开发出更为先进的批次控制策略。

FactoryTalk Batch v13 是一套完善的批次自动化环境,让企业能够满足最丰富全面的批次应用组合需求。它支持与智能仪表和设备集成,同时支持设备分配和仲裁,从而结合生产历史、物料跟踪和报告功能,更高效地管理批次分配。制造商可灵活安全地访问该系统,自动创建和管理配方并完成执行,同时减少验证和调试所需时间。

而且,FactoryTalk Batch 还会促成服务器与基于控制器的批次架构之间的响应式交互。如此可实现更接近过程的、可靠且响应迅速的步骤变更,确保达成精准的控制参数。

借助 FactoryTalk Batch,制造商不仅可以利用控制器内的批次功能,也可以将其集成到覆盖整个工厂的批次管理系统(根据设备和物料的复杂程度),从而主动完成设备分配以尽可能提高资产利用率并提高产量。

新型选件模块简化了机器设计

罗克韦尔自动化已引入一种支持联网的安全断开扭矩选件模块,可将安全功能集成到 EtherNet/IP 网络中的控制系统。在减少硬接线安全系统相关的接线和设备冗余的同时,还能访问实时数据,帮助客户提高应用生产率。

此款安全选件专为 Allen-Bradley PowerFlex® 755 和 PowerFlex 755T 交流变频器设计,可在不断开变频器电源的情况下切断电机的旋转动力,保护人员和设备安全。此功能可在触发安全系统后快速重新启动。

该选件模块可与 Allen-Bradley GuardLogix® 和 Compact GuardLogix 控制器兼容,支持用户使用同一个 IP 地址实现安全和控制功能,从而减少所需端口的数量。

此新型安全断开扭矩选件模块适用于需要安全功能的各种应用,几乎适合所有行业。

伺服电机提高机器产量

借助罗克韦尔自动化的新一代 Allen-Bradley Kinetix® VPC 伺服电机,制造商能够以更快速度和更大扭矩运行机器,显著提高机器性能。

  • 长时间提供高速连续扭矩
  • 通过数字反馈设备为控制系统提供实时电机性能信息
  • 轴承更大、更坚固,将 L10 轴承使用寿命提高了 60%
  • 经过优化可与驱动器额定值相匹配,有助于有效地确定系统规格

新款电机能够达到或超出 IE4 额定效率值,与使用 IE3 或更低额定效率的电机相比可以节省能源成本。与规模更大、能耗更高的电机和变频器方案相比,此伺服电机在搭配 Kinetix 5700 伺服驱动器使用时的耗电量很小。

HMI 软件推进智能制造

罗克韦尔自动化推出最新版 FactoryTalk View 软件,可提供由数据驱动的宝贵信息用以改善操作员体验,同时能够更紧密地与控制系统相集成,从而提高设计效率。

FactoryTalk View v9.0 软件作为罗克韦尔自动化集成架构平台的一部分,充分利用其产品组合的优势,可与 Allen-Bradley ControlLogix 标签直接连接。而且新增了扩展标签属性,免除冗余工程工作。而今,开发人员可以直接访问标签描述、工程单位和最小值/最大值设置。这样不容易出现重复错误,而且简化了设计过程。此外也让语言切换变得更加简单。开发人员现在无需在 HMI 中编写语言字符串,可以直接从控制器访问转化后的内容,进一步节省了设计时间。

通过一款 Web 浏览器提供安全接口的同时,FactoryTalk View v9.0 还实现了访问用户移动设备的应用扩展,从而增强实时数据的可视化,改进实时决策制定。

针对医药制造商的全新序列化解决方案

基于最新的罗克韦尔软件 PharmaSuite® 制造执行系统 (MES) 软件,此全新的序列化解决方案具有可扩展性,可适用于各种包装生产线技术与生各种生产管理系统。可轻松跨各个控制与企业级集成,这意味着此解决方案能够作为一个中心平台,统一管理序列化数据,并促进整条供应链内产品可追溯性水平的提升。

罗克韦尔自动化全新的 Logix 单元控制器与 FactoryTalk® View HMI 具有可扩展能力,允许企业将此解决方案应用到各种交付形式中,包括全套交钥匙解决方案,以及改装与原始设备制造商解决方案,几乎能够满足任何客户的需求。单元控制器在其中将充当各条生产线及各种不同系统设备之间的连接点。在提供序列化之外,此解决方案还支持直接查看整个的端到端过程,提供从生产一直到配送的全局可视性,让制造商将故障处理与主动预防式维护带到全新高度。

智能电机控制器可延长系统寿命

封闭式智能电机控制器 SMC™-3、SMC™ Flex 和 SMC™-50 软启动器可最大限度减少由全压启动交流感应电机导致的机械磨损,延长启动系统寿命。

  • 以非组合、组合熔断器开关或组合断路器的形式提供
  • 提供卡入式接线技术,实现更快速、更轻松的安装
  • 延长系统使用寿命、降低线路干扰、缩短停机时间、提高效率

通过对于各种工厂预装选件的任意选择,可实现完全定制,然后再通过预设计缩短工厂交货周期。凭借业内领先的定制选件和功能,封闭式 SMC-3、SMC Flex 和 SMC-50 软启动器已成为各种专业化应用的明智选择。

订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅

内容推荐

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 产品与解决方案