Loading
《自动化前沿》第 75 期 | 案例分析

OWS Foods 改善可追溯性、效率和规模

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

挑战

  • 利用独特流程集成其他互补生产设施
  • 收购之后的新员工用户入门

 

解决方案

  • Plex Smart Manufacturing Platform™ (MES 和 ERP)
  • Plex 质量管理系统

 

结果

  • 可确保生产力、效率和扩展能力的批次管理
  • 整个系统内可追溯
  • 操作员全程采用

认识 OWS Foods (OWS) 的 ERP 经理 Christopher Marks。这家优质食品制造商研发及制作调味汁、混合香料、混合调味料、调味酱汁、混合烘焙粉。OWS 在 2015 年就使用了罗克韦尔自动化的 Plex,有三个设施配置了智能制造平台。

“我们执行运营实施、变更管理并将采集集成到 ERP 系统中,以实现全程可追溯。”Christopher 说道。

收购扩大制造能力

OWS 在 2021 年收购了烤肉调味酱制造商 Head Country Bar-B-Q。这次收购让两家制造商干湿结合,使它们的产品相辅相成。

Christopher 解释说,“在干燥制造环节,我们从各个控制面板采取按批次拆分,且大小不固定。换句话说,操作人员取出的产品大小不一。对于湿设施,我们更多采用固定批次大小,即,可提前安排个别批次。我们安排的批次 5 个到 50 个不等,每个批次的组合固定。因此,我们能够有效扩展运营和产品。”

Christopher 及其团队利用了 Plex 多种多样的解决方案来集成制造运营。

“Plex 成为我们企业 PCN (流程控制网络)结构的组成部分,为我们提供了涵盖从会计到原材料、到质量、SPC 检查表和 EDI 等全部业务的出色整体观。”Christopher 说道,“该结构让我们能够增强其他制造设施。”

 

提高用户采用和生产效率

OWS 能够在 6 个月之内让新购买的设备完全投入运营,包括启动批次和批量管理工具。

“从 1 月 1 日开始,我们就实现了从原材料到制成品的全程可追溯。”Christopher 表示,“这样带来了许多显著收益,既提升了整个系统的完整批量可追溯,又借助批次管理提升整体生产力、效率和扩展能力。”

他还提到完成的批次管理前端工作以及如何利用系统来实现“了不起的用户采用”。Christopher 提到操作人员使用的平台与之前的差别不大。

“他们借助类似的基础设施并按照系统指令拾取以及取出产品。但是,批次管理更注重安排优化,而不是拾取优化。  安排得越多,运行生产线就越高效。”

他提到,他们“自然而然”地为购入的设施选择罗克韦尔自动化的 Plex,“为 Plex 系列再添一款软件,我们公司因此受益颇多。”

主题: MES Solutions Food & Beverage
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left OWS Foods 改善可追溯性、效率和规模