Loading
《自动化前沿》第 71 期

产品和解决方案

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A man looking at computer screeen, checking the data.

罗克韦尔自动化推出能够满足故障安全要求的全新模拟量安全 I/O 模块

FLEX 5000 安全 I/O 模块可在过程应用中提供设备监控和功能安全保护

全新 Allen-Bradley FLEX 5000 模拟量安全 I/O 模块可以帮助过程操作员满足故障安全要求,并在各类过程应用中最大限度地降低相关停机风险。

罗克韦尔自动化推出的模拟量安全 I/O 模块具备安全集成功能,系统能力等级可达 SC 3。该系列模块已获得 TÜV 认证,安全等级可达 SIL 3,PLe/类别4。同时,还能与标准 FLEX 5000 I/O 模块安装在同一 I/O 组中,以降低系统成本和复杂性。

对于需要测量速度或频率,或通过传感器监测温度、压力或流量以实现功能安全保护的应用,FLEX 5000 模拟量安全 I/O 模块无疑是理想选择。该系列模块的潜在应用包括紧急停机、燃烧器管理、涡轮控制、压缩机控制、石油和天然气辅助锅炉、高压保护、照明和通风管理。

推出该系列全新模块后,FLEX 5000 产品系列现已包括完整的数字量和模拟量故障安全 I/O 模块产品组合,可满足各类应用要求。用户只需根据其运营需求选择适合的 I/O 模块即可。

借助 Studio 5000 Logix Designer 应用程序中高度集成的 HART 模块,FLEX 5000 I/O 模块还便于用户更为轻松地获取更多过程诊断信息,从而缩短停机时间。该系列模块还支持直接端接现场信号,以此减小整体占用空间。此外,它们还可与 PlantPAx 5.0 及更高版本系统中的指令集紧密集成,缩短工程设计时间。

Main Image

罗克韦尔自动化新增威胁检测托管服务,扩展其 LifecycleIQ 产品组合

罗克韦尔自动化新推出的威胁检测托管服务可在应用级提供实时监控和响应服务,有助于客户检测、识别、遏制、杜绝网络事件并从中恢复。

威胁检测是确保工业网络安全的一种主动方案。绝大多数企业都面临着员工技能不足的挑战,影响着企业在其组织内交付安全项目的能力。为帮助客户应对这项挑战,罗克韦尔自动化推出了威胁检测托管服务,对运营技术 (OT) 网络中的网络通信进行监控,在 ICS 环境中构建“已知良好”通信模式的高保真基线,同时还提供与网络安全威胁和高风险运营变化相关且带有背景信息的实时警报。

罗克韦尔自动化致力于为客户创造独一无二的价值,因此在其威胁检测产品组合中纳入了可选的 Claroty 威胁检测软件和思科 Cyber Vision 平台,后者可为采用现有思科解决方案、需要新建网络或更新思科网络基础设施的客户提供一种基于交换机的独特架构。

无论客户选择思科平台还是 Claroty 威胁检测软件,罗克韦尔自动化的综合服务都将通过以下方式为客户创造独特的价值:

  • 确保轻松实现统一部署
  • 为跨国企业提供可靠支持
  • 提供全球项目实施服务和长期远程监控支持
A man looking at computer screeen, checking the data.
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 《自动化前沿》第 71 期:产品和解决方案