Loading
展会报道 | 罗克韦尔自动化:自动化博览会

Logix SIS 集成基础控制与流程安全功能

该现代化集成安全解决方案已通过 TÜV 认证,并且符合 SIL 2 及 SIL 3 安全完整性等级要求

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Automation Fair 2024 Keynotes Tessa Myers

所有分布式控制系统 (DCS) 最重要的一项工作都是确保过程安全。然而,过程安全不同于机器安全,机器安全机制只需立即停机并切断设备电源即可。过程安全更为棘手,因为过程应用通常必须先通过预定义的步骤来降低高温高压,然后再安全地停止运行。

所幸,实现安全停机正变得愈发简单便捷。罗克韦尔自动化商业营销经理 Kris Dornan 上周在加州阿纳海姆举办的“2024 年罗克韦尔自动化博览会”新闻发布会上表示:“过去,过程安全需要配置独立于基本过程控制系统 (BPCS) 的冗余控制系统。但近年来,随着 IEC 61508 等标准略有放宽,我们得以将 ControlLogix 作为安全仪表系统 (SIS) 使用,并且我们现已开发出 Logix SIS 解决方案,可让用户部署通用系统实现 BPCS 和 SIS 功能。”

Logix SIS 于 9 月正式发布,作为一款现代化集成安全解决方案,已获得 SIL2 和 SIL3 安全完整性等级认证,可增强过程与混合安全性。它提供 SIS 所需的所有组件,包括过程逻辑解算器和输入/输出 (I/O)。Logix SIS 采用罗克韦尔硬件,配备最新的 1756-L85E 控制器、FLEX 5000 输入/输出 (I/O) 平台和 Studio 5000 Logix Designer 应用程序,旨在提供高可用性和集成式用户体验。

“Logix SIS 是实现完全集成控制系统的重要一步,因其虽采用了同一 BPCS 平台,但同时具备 SIS 功能。这使其能为常规系统和混合系统提供高可用性的安全保护。”罗克韦尔自动化商业产品经理 Liz Bahl Prosak 解释道。“Logix SIS 采用 L85 控制器来执行常规及冗余任务。此外,该系统已通过 TÜV 认证,符合 SIL 2和 SIL 3 安全完整性等级标准。”

Dornan 补充道,罗克韦尔以经久不衰的 ControlLogix PLC 平台为基础,重新审视其在行李运输等行业的应用场景,进而开发出了 Logix SIS。Prosak 进一步补充道,已有数家运营隧道系统及其他流程的用户在体验 Logix SIS 的 Beta 测试版后成为其正式用户。Logix SIS 目前可与罗克韦尔 GuardLogix 5580 安全控制器配套使用,预计也将与 2025 年即将发布的 GuardLogix 5590 完美兼容。

Logix SIS 的其他主要功能包括:

  • 高可用性和安全性,确保关键过程的连续运行。
  • 采用熟悉的软件和硬件,简化实施过程。
  • 简化设计与配置,缩短工程时间,最大限度提高效率。
  • 无需计划停机即可完成系统升级。
  • 通过罗克韦尔自动化的分销渠道,为全球客户提供便捷的获取途径。

Prosak 报告称,Logix SIS 所有功能均通过 ControlLogix 平台的 Version 37 固件执行,该固件版本同时为其提供冗余和其他安全功能。这同时也意味着用户不再需要为 SIS 功能编写定制代码。

Prosak 解释道:“过去用户虽然可以使用 Logix Designer 软件中的多项复选框功能,但仍需编写定制代码才能达到 IEC 61508 标准的要求。现在,Version 37 版本允许用户以冗余配置方式部署安全功能与控制器。他们只需在 Logix Designer 中设置并新增一个复选框,再点击确认,即可完成操作。”

原文参考

 

作者简介
Jim Montague | 执行主编
Jim Montague 现任《运筹帷幄》(Control) 杂志执行主编。

电子邮件

订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left Logix SIS 集成基础控制与流程安全功能