Loading
《自动化前沿》第 67 期 | 软件 - FactoryTalk 库存管理

如何打造一个更智能的仓库

恰当的仓库管理系统可帮助揭示系统中的各种障碍,简化仓库的运营,同时还可提高效率和盈利能力

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
如何打造一个更智能的仓库 hero image

在市场的拉动下,新产品和创新产品的需求不断增加。随着消费者寻求更加个性化的产品和服务,品种多样成为了一个关键因素。食品和饮料需要提供丰富的选择,服装和家居用品有季节性变化趋势,各行业的生产商都面临着巨大压力,一方面要生产高质量的新产品,同时又要保持价格的竞争力。

对个性化产品不断增长的需求以及将产品快速推向市场的愿望,正在促成小批量生产的趋势,也称为“最小批量生产”。除了消费者对产品的购买偏好在不断变化之外,疫情也让消费者的购买方式发生重大改变。

尼尔森最近一项研究表明,在疫情期间,电子商务呈现上升趋势。随着越来越多的人自我隔离和居家办公,网上购物增长了 53%。此外,消费者还要求快速的交货时间,这就要求制造商拥有高效的供应链流程。

在贯穿从原材料到制造,从仓储到配送,乃至最终到终端客户的整个供应链中,制造商都必须具有敏捷性。

互联供应链有助于提升绩效和生产率。通过物联网将各项流程链接起来后,组织可以实现端到端供应链协调。作为实现敏捷的互联供应链的第一步,组织需要对制造和物流运营进行简化。

协调制造和物流

随着产品品种的快速增加,精益制造和库存原料减少等概念也变得越来越重要。通过实现准时交付,可以大幅减少在制品材料,从而确保车间中的唯一材料就是生产中当前正在或很快要使用的材料。这就要求实现尽可能高效的材料输送,确保在正确的时刻向每个生产点输送正确数量的正确库存。

对于制造企业而言,要对制造和物流运营进行简化,对物流和生产之间的数据和物料流进行优化是至关重要的。FactoryTalk Warehouse 可以为您提供帮助。它可以与任何制造执行系统 (MES) 实现无缝集成,还可与罗克韦尔自动化 MES 解决方案实现深度集成。

FactoryTalk Warehouse 可帮助有效地管理生产库存

FactoryTalk Warehouse 可以控制支持生产运营所需的所有仓库活动,包括入库、存货管理和出库。特别地,FactoryTalk Warehouse 可支持:

  1. 入库操作:包括收货处理、质量检查、分拆与贴标以及根据材料和储存条件确定存放位置
  2. 存货管理:包括存货记录、存货调整(如根据盘点进行调整)、物流批量和子批次的重新安排、批次和子批次状态管理、基于物料和储存条件的运输单以及冷链
跟踪
  3. 出库操作:包括发货处理、拣选和定位、拼装、包装、波动管理和装货单

多数制造系统在 MES 和仓库管理系统 (WMS) 之间都提供两个接触点,这是因为,MES 负责管理生产,而 WMS 则负责控制仓库库存和物料移动。第一个系统将组件和其他在制品材料供应给生产线,第二个系统位于生产线终端,在这里,需要将成品送入仓库进行装运。

随着对个性化产品的需求持续增加,这将导致制造商的批量规模变小。因此,MES 与 WMS 围绕降低在制品库存水平和提高库存可见性等问题进行紧密合作是至关重要的。与一个系统通过批处理方式将一组数据或请求传递给另一个系统不同,这两个系统同步工作的效率更高。

Main Image

敏捷性是关键

在当今的商业环境中,能够快速、轻松地响应不断变化的客户需求是发展竞争优势的关键。制造企业经常需要对现有工作流程进行修改或创建新的工作流程,从而支持新的产品或新的运营。如果解决方案不是模块化的,这可能是一个复杂耗时的过程。

FactoryTalk Warehouse 提供了轻松修改或创建仓库工作流程的必要工具,可以简化这一过程。当用户修改或创建工作流程时,他们可以使用一个标准功能库(称为小部件)来定义工作流程序列。它还可指导和帮助操作人员有效和高效地执行工作流程,并提供支持移动终端的 HTML5 Web 客户端。

简化合规性

制造合规性对于企业而言至关重要。它有助于确保运营效率和安全,同时培养客户的信心和信任。在管制和非管制行业中,实施符合 GMP 的系统都能帮助您对运营执行进行控制和记录。

FactoryTalk Warehouse 使用电子签名来控制谁可以执行每个关键的仓库操作和事务日志,从而对运营执行进行记录。这将帮助您符合并证明所需的合规性,或者更加有效地对运营进行
管理。

优化仓库管理

制造企业面临的持续挑战在于,以更快的速度和更高的成本效益生产并向客户交付质量更高的产品。通过识别仓库流程中的挑战和瓶颈,可以从功能和生产率方面优化仓库管理。

理想的目标是采用互联技术建立一个的智能仓库,对货物进行自动的接收、识别、分类、整理、移动和装运。

FactoryTalk Warehouse 可通过改进可见性和库存工作流程,帮助您完善输入、在制品和移动设备等生产库存管理的所有方面,从而支持达成这一目标。

随着越来越多的组织认识到仓库运营数字化转型的价值,智能仓库管理系统的重要性将继续受到关注,而这将帮助您获得未来的竞争优势。

Main Image
主题: Digital Transformation FactoryTalk Warehouse Management
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 如何提升仓库智能化水平