Loading
《自动化前沿》第 75 期 | 应用简介

基于云的 MES 让电动汽车零部件供应商迈入发展快车道

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

经济实惠的 SaaS 化MES的迅速铺开,大幅提升了电动汽车零部件供应商制造运营的灵活性和效率。

电动汽车 (Electric Vehicle, EV) 革新方兴未艾。汽车制造商们在快速扩展旗下的 EV 产品系列,承诺将按照政府指令十年内停止销售内燃机 (Internal Combustion Engine, ICE) 汽车。

如果您是汽车行业的主要零部件供应商,这个制造革新产生的连锁效应很可能会挑战您生产能力的极限。在传统汽车向EV过渡的背景之下,您不仅必须继续支持现有 ICE 平台,还必须支持新型 EV 产品。

灵活制造的重要性远超以往,和其他零部件供应商一样,您可能缺乏有效的生产管理系统,无法响应日益复杂且竞争不断加剧的供应链需求。

 

MES 如何改变运营模式

汽车制造商长期以来都依靠制造执行系统 (Manufacturing Execution System, MES) 来提高生产的敏捷性、增加产量。MES 解决方案能够强化特定的生产制造流程和标准,协调工厂上下游间的制造工序,追踪订单、让生产效率保持最优。

部署在本地的传统 MES 解决方案能够与其他制造、业务和供应链系统相集成,也可以经过定制来满足工厂中的特殊生产需求。

毫无疑问,MES 平台能够跨越整个企业提供生产运营的数据可见性和控制力;同时该平台还是数字化转型和智能运维推进的基础。

由于传统 MES 让许多高水平汽车制造商觉得魅力无穷的原因是本地实施和定制设计和开发,恰恰却给零部件供应商带来不小障碍。

Electric car charging at home, Clean energy filling technology. 3D illustration

用本土解决方案弥补差距

一般零部件供应商并不具备全面的 IT 和工程资源,无法支持本地的传统MES 解决方案。许多供应商选择拼凑本土解决方案来实现其功能,然而,不同本土解决方案都只会关注生产管理的某一个层面。

您是否觉得下列场景很耳熟?由人工处理库存;用Excel 来追踪订单和质量信息;每一次换班都会在白板上更新生产数据。各部门负责管理本部门的数据收集,并实现数据的标准化汇总,以便在整个工厂内及时做出决定,都要克服巨大困难且极其耗时。而要在整个企业范围内做到如此更是难上加难。

由于工厂运营的需求导致内部软件工具在后台激增,出现重复系统和数据也就不足为怪。此外,这些过时的工具维护难度相当大,还会使 IT 基础设施不堪重负。事实上,您可能都不清楚到底有多少系统,也不知道这些系统会带来哪些潜在网络安全风险。

不容忽视的事实是?只有完全不同的解决方案可供您使用,你无法访问构建更多高效且响应迅速的操作或采用一致的方法应用到工厂或企业的统一生产管理中。

 

最佳解决方案:基于云的 MES

目前市面上出现了基于云MES的最佳解决方案。这款多租户的软件即服务 (SaaS) 平台能够提供实时掌控每日生产、达到质量标准、加速进入市场所需的 MES 功能,还能更好地控制成本。

此外,由于这款解决方案在云中托管,您可以迅速享受 MES 的优势,同时不占用额外的 IT 或工程资源。通过云MES的实施。

一部分供应商的按时交付率从 85% 左右提升到 98%。而另一部分供应商则超额完成了效率目标,对实时 OEE 拥有更高可见性,每年可节约 900 万美元。

灵活的 SaaS 平台还会为您带来哪些优势?

  • 快速的实施得益于经过预先验证的行业最佳实践为模板,并由深厚的领域知识支撑。
  • 软件自动更新可让您及时体验的行业最新技术和创新成果。
  • 由行业专家提供持续的技术支持和 IT 管理, 确保系统的可靠性及安全性。
  • 没有前期成本投入,每年支付固定的订阅费用即可

有了基于云的MES解决方案后,您可以快速在一个工厂内或跨工厂进行实施部署,从而推动企业标准化运营。

进一步了解基于云的 MES或深入探索高级汽车解决方案。

主题: Electric Vehicle Production
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 基于云的 MES 让电动汽车零部件供应商迈入发展快车道