Loading
展会报道 | 罗克韦尔自动化:自动化博览会

采用无代码 AI 驱动型视觉系统提升质量

最新发布的 FactoryTalk Analytics VisionAI 系统全面实现了质量控制与保障

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Automation Fair 2024 Keynotes Tessa Myers

罗克韦尔自动化最新客户调研显示,提升产品质量是制造业数字化转型的首要催化剂。此外,受访企业表示,人工智能 (AI) 最具影响力的应用领域在于实现闭环质量控制。

在 2024 年自动化博览会上,罗克韦尔自动化 FactoryTalk Analytics VisionAI 产品经理 Amanda Thompson 主持了一场专题会议,重点推介了 2024 年 9 月发布的最新款 VisionAI。新发布的 VisionAI 解决了罗克韦尔客户高度关注的质量和 AI 功能问题。

Thompson 解释道,虽然 VisionAI 的确采用了机器视觉技术,但其远不止是一个机器视觉系统。“这是一个旨在帮助您了解所生产产品质量的质量检测平台,”她提到。“它不仅能判断零部件或产品的质量,还能分析其原因。”

她补充道,该系统每分钟可对 500 至 600 个零件执行视觉检测(视具体应用而定),以读取条形码、对零件分类以进行识别和分拣、检测表面缺陷、执行缺失检测以及读取/验证文本。

除检测功能外,VisionAI 还提供追溯功能,方便用户查看系统标记为缺陷的图像,并与验收合格图像进行比对,从而提供具体缺陷的证明。Thompson 表示:“VisionAI 具备根本原因分析功能,可分析产品不合格的原因,并提供通知功能,确保能够立即处理检测到的问题。”

该解决方案正是为顺应罗克韦尔自动化开发 AI 驱动技术的发展方向而打造的,这些技术依赖终端用户的领域专业知识进行优化,Thompson 指出,VisionAI 是一个专为运营与质量控制人员设计的无代码平台,且“依托您的专业知识来提供系统所需信息,以做出高质量决策”。

 

VisionAI 架构与运营

VisionAI 的架构覆盖范围从云端延伸到边缘,整合了嵌入式分析、数据存储以及多个应用程序编程接口,以实现与制造执行系统和企业资源计划系统的集成。云端部署了 AI 引擎及远程访问功能,用于监测、管理与部署 VisionAI 边缘功能。边缘端部署了本地硬件,如边缘计算机、人机界面、PLC 集成,以及视觉系统的摄像头、镜头和照明装置。

Thompson 强调,VisionAI 目前兼容 Basler 工业相机,其他对第三方视觉系统的支持将于 2025 年发布。

在阐释 VisionAI 的工作原理时,Thompson 表示第一步需要用户“明确指定希望 VisionAI 执行的检测类型。随后即可进行图像采集,并对图像进行合格状态标注。训练系统所需的图像数量取决于具体的检测类型。”

她补充道,VisionAI 提供图像训练进度图表,可提示用户当前图像供给量是否已达到成功训练模型所需标准。VisionAI 生成的训练报告会显示模型开发过程中的准确率,不仅能识别图像是否标注错误,还允许用户在部署前修正标注数据,从而提升准确性。

完成对云端模型的训练后,就可以部署至边缘,单个系统最多可支持 8 个摄像头,并支持通过现场或远程访问显示实时摄像机画面。

“缺陷轮播功能会显示不合格图像,用户可通过双击图像查看缺陷原因的详细分析,”她解释道。“VisionAI 还可聚合跨系统和跨时段数据,使系统仪盘支持批次、工位、生产日及其他要素的对比分析,从而满足具体排障需求。”

质量报告直接由 VisionAI 生成,以确保所有相关方接收的报告相一致。

Thompson 补充道,VisionAI 的远程访问功能还支持用户进行图像标注,即使用户不在现场也能进行模型训练与部署。“此外,版本控制功能确保用户可追溯模型变更记录,如此一来,如果新模型表现未达预期,用户即可重调至先前部署的模型版本。”她表示。

 

行业应用

Thompson 指出,VisionAI 适用于多种不同行业应用场景,包括:

包装:VisionAI 可执行多项包装检测,包括识别瓶体缺陷、核验标签上的保质期与时间戳,以及评估瓶盖是否旋紧或泄露。Thompson 强调:“所有上述检测项目均可通过 VisionAI 同步执行,以便为产品提供统一的质量评估结果。”她补充道,VisionAI 采用配方化理念。“若产线需生产不同品牌的洗发水,且需执行略有差异的检测方案,那么您可为每款产品或 SKU 创建专属检测配方。”她解释道。

食品饮料:即使在复杂背景下,VisionAI 也能够识别缺陷问题。例如,该系统可检测传送带上的谷物,验证其形状与颜色是否符合标准,并标记瑕疵或异物。它还能评估产品上配料的铺放情况,例如检测贝果或甜甜圈上的配料铺放空隙问题。

汽车:VisionAI 在该领域的应用包括检测必贴标签是否缺失、验证标签位置是否正确、识别汽车座椅套褶皱/堆积情况等,并可标注这些褶皱在座椅上的具体区域,便于进行物理评估。

原文参考

 

作者简介

David Greenfield |《自动化世界》

David Greenfield 于 2011 年 6 月加入《自动化世界》。凭借丰富的行业知识和媒体经验,David 任职期间撰稿良多,常登于《自动化世界》(Automation World,简称“AW”)的印刷版、网络版及定制栏目中。在职业生涯早期,David 曾担任 UBM Electronics 旗下《设计新闻》的编辑总监。在加入 UBM 之前,他还担任过 Reed Business Information 旗下《控制工程》的编辑总监,并曾以出版人身份参与《制造商业技术》的工作。

电子邮件

 

订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 采用无代码 AI 驱动型视觉系统提升质量