Loading
《自动化前沿》第 68 期

技术观察

利用企业级见解制定更明智的决策

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
技术观察 hero image

克服您所面临的数据相关挑战,从而改进决策水平并提升生产率。FactoryTalk Edge Gateway 有助于加速边缘到云端的数字化转型,并挖掘价值更高的企业级业务见解。

在如今的工业领域,生成的工业数据量非常庞大,而且生成速度极快,以致于难以准确捕获。即使能够准确捕获,数据的使用也很可能因缺乏背景信息和可用性信息而受到限制。

由于运营数据隐藏在不同的设备中或在记录系统中孤立存在,数据科学家需要花费大量精力准备数据,而且难以提取可指导行动的工业性能相关见解。

若要生成价值更高且可指导行动的见解,通过构建相关的 OT 数据背景信息将这些工业数据孤岛中的数据关联起来至关重要。此外,除非将工业 OT 数据封装到 IT 和 OT 应用都能理解的逻辑数据模型中,否则 IT/OT 融合仍然遥不可及。

罗克韦尔自动化推出的 FactoryTalk Edge Gateway 软件可以应对上述挑战。该软件可以挖掘出可指导行动的工厂和企业级见解,帮助加速实现 IIoT 数字化转型。该软件可以从源头上简化跨机器、设备和自动化资产收集工业设备数据以及对这些数据进行的情境化和整理工作,从一开始就能确保高度的数据完整性。

它在企业级为推动边缘到云端的 IT/OT 融合奠定了良好的基础,因此从工厂车间到企业层级的每个人都能制定更明智的决策。

 

您所需要的边缘
FactoryTalk Edge Gateway 是搭建更广泛边缘平台的重要基础,而该平台中包括预构建数据分析模型、机器学习、定制应用和可扩展计算等要素。

此外,该软件也是罗克韦尔自动化以下战略的核心要素:与 PTC 和 Microsoft 等合作伙伴携手合作,灵活地加速从工业设备到云端的数字化转型。

一家《财富》世界 100 强制药企业表示:“老旧系统目前不支持 IIoT,需要采用多种不同的软件程序收集和整理数据。采用现有方法收集的运营属性值具有不同的时间戳,因此无法同步数据。相比之下,FactoryTalk Edge Gateway 可将数据自动关联起来,并使用预先配置的信息模型层级将其放入有效负载中。该软件为收集和整理相关数据提供了一种解决方案。”

FactoryTalk Edge Gateway 具有独特的数据管理功能,可将数据科学家或分析人员的分析数据准备工作减少达 70%,同时提供质量更高的 OT 数据。

底层的通用信息数据模型由罗克韦尔自动化独特的 FactoryTalk Smart Object 智能对象功能进行管理,可以有效映射到本地或云端应用程序,从而生成整个企业的预测性深度信息。

FactoryTalk Edge Gateway 的独特功能可将数据科学家或分析人员的分析数据准备工作减少达 70%,同时提供质量更高的 OT 数据。

“工业企业需要利用可指导行动的企业级见解实现他们的目标。随着客户持续推动 IT/OT 集成,并利用运营数据获取深度信息,他们逐渐意识到拥有适当的 OT数据背景信息对于扩展其数字化转型计划至关重要。” 罗克韦尔自动化信息系统产品管理总监 Arvind Rao 表示,

“借助 FactoryTalk Edge Gateway,我们可以大幅节省构建、维护和丰富此关键 OT 数据所需的时间和精力。这为我们的客户提供了通过分析实现两位数运营改进的机会。”

Main Image

挖掘工业性能见解
获取 OT 实境化数据后,IT 应用可以帮助您提取整个企业中的设备深度信息。这样您便可以快速、轻松和主动地识别流程和生产过程中的效率低下问题和产品缺陷。

准备数据所需的时间缩短后,您就可以专注于使用数据检测和解决设备存在的问题,从而提高产量。下文分别列举了食品和饮料以及汽车和轮胎行业的相关应用案例,突显了获取准确的生产数据以及连接整个运营和供应链所产生的价值。

 

应用案例 1:提供准确的生产数据
在食品和饮料行业,往往在产品上架或到达消费者手中之后才会发现质量问题。在着手召回特定批次的同时,制造商还需要找到问题的根源。为进行有效的根源分析 (RCA),获取每个批次和每件产品带有时间戳的准确生产数据至关重要。

借助 FactoryTalk Edge Gateway 软件,您可以快速收集数据并在数据源构建信息模型,其中包括各个阶段的批号和序列号以及相应的生产数据,具体指标包括电流水平、转矩和速度等。这种信息模型可以沿用至本地或云端的数据存储或 IT 应用程序中。借助准确的生产信息,过程工程师和数据科学家现在均能通过 IT 应用程序执行 RCA,防止未来出现类似的质量问题。

 

应用案例 2:连接您的价值链
由于原材料成本和运营效率不断波动,汽车和轮胎行业往往面临着与运营和供应链相关的挑战以及保持盈利能力的持续压力。轮胎制造过程是上游批量生产和下游运营离散制造的独特组合。控制系统、协议和输出的异构混合非常普遍,工厂在部门孤岛中运行,几乎未在价值链上共享数据。

借助 FactoryTalk Edge Gateway 软件,您可以连接整个价值链中的异构资产集,将具有背景信息的 OT 数据捕获到通用信息模型中,并消除数据孤岛。

上游 IT 应用程序也可以使用此模型建立单一数据源,以评估整个企业的运营、机器和质量绩效。除信息模型之外,您还可以借助一系列适当的分析工具,基于底层 OT 数据预测机器和过程故障,加速质量问题的根源分析。

 

边缘到企业分析
边缘到企业分析可以跨所有设备、装置和自动化资产实现工业数据收集、情境化和整理的自动化,从而简化这些工作,加速数字化转型进程。

FactoryTalk Edge Gateway 软件可与各种云端、IIoT 和大数据应用程序相集成。用户可以利用该软件的功能在 OT 层创建信息模型,并高效地映射到上游 IT 应用程序,从而改进 OEE、预测质量和流程效率等性能指标。

Edge Computing Cloud Network Computer Puzzle Industry concept. Electronic Logistics Smart Data Base Manufacturing Technology.
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 《自动化前沿》第 68 期:技术观察