Loading
《自动化前沿》第 68 期

产品和解决方案

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

PowerFlex 6000T 中压变频器

工业企业现在可通过 Allen-Bradley PowerFlex 6000T 中压变频器的多项增强功能而受益。该系列变频器现在采用罗克韦尔自动化的 TotalFORCE 技术,可实现精确的速度和转矩控制,提供用于跟踪系统健康状况的诊断信息并具备自动调整功能,确保系统顺利运行。

PowerFlex 6000T 变频器在开环和闭环矢量控制模式下均可密切遵从速度和转矩命令,从而实现高性能精确控制以及大型负载所需的精确控制。此外,该系列变频器还将持续监测运行状况,以跟踪变频器和电机中电气部件的健康状况,并提供控制系统的实时诊断信息。借助此信息,用户可以更好地预测电气部件的维护需求以免其发生故障,并提前采取相应措施防止出现计划外停车。

此外,PowerFlex 6000T 变频器还具备自适应控制功能,能够帮助隔离可能有害的振动和共振,并对负载变化进行自动补偿,从而保持应用正常运行。借助负载观测器技术,此系列变频器可以在负载突然发生变化时有效抵抗干扰,确保系统顺利运行,提高产出。

 

PowerFlex 755T 交流变频器增强功能

目前,腐蚀性气体防护功能已成为 Allen-Bradley PowerFlex 755TL、TR 和 TM 变频器的标配,纸浆造纸、汽车、轮胎和橡胶、金属以及水/污水处理等行业都可能从中受益。这些变频器已按照一种最严苛的腐蚀性环境测试方案进行了测试。根据该方案要求,不仅根据 ASTM B845 方法 K 进行了行业领先的混合流气体 30 天暴露测试,还进行了面向气态硫化物来源行业的专用测试。

此外,PowerFlex 755T 变频器现已内置双以太网端口,能够以千兆位速度为用户提供有关智能设备的深度信息。其他增强功能包括对固件进行了多项新的更新,以提高工业控制系统的安全性、优化维护资源及降低能耗。

现在,PowerFlex 755T 变频器还配备了全新选项卡来支持 TLink,这是一种变频器到变频器的高速光纤通信网络。对于需要在变频器间紧密协调扭矩或速度的应用,该选项卡非常有用。

PowerFlex 755T 框架 5 至 12 支持按订单配置 (CTO),可进一步提高用户的灵活性,帮助用户加快上市速度。封装选项包括 NEMA 1 型和 12 型外壳,可通过罗克韦尔自动化 ProposalWorks 工具订购。

 

按用户所需速度进行可靠解码

全新 Allen-Bradley 48CR 条形码阅读器外形小巧,可以阅读一维、二维条形码和直接零件打标 (DPM) 码,包括条形码和 QR 码。此款条形码阅读器坚固耐用,专为以简单并具成本效益的方式与互联企业集成而设计。简单的集成可将来自车间的数据直接提供给控制系统,从而帮助最大程度地缩短停车时间并提升生产率。

48CR 具有强大的扫描功能和灵活的编程功能,有助于简化跨多种应用的读码流程,在汽车、包装、物料输送、制药以及食品与饮料行业尤为如此。

48CR 可成功读取损坏和不完整的符号,甚至在打印质量不佳、存在划痕和其他障碍时也能轻松读取,而不会拖慢扫描流程的进度。

由于条形码阅读器的配置可以远程保存,车间人员在更换条形码阅读器时不会因重新配置或等待专业技术人员进行配置而延长停车时间,有助于您节省维护成本并缩短停车时间。

48CR 提供标准型号(30 万像素分辨率,固定焦距)和高级型号(120 万像素分辨率,自动对焦)。为了以用户所需的速度进行可靠解码,48CR 固定焦距型号的读取速率高达 60 fps,自动对焦型号的读取速率高达 42 fps。

 

罗克韦尔自动化扩展节省空间的 NEMA 等级接触器选件

罗克韦尔自动化节省能耗和空间的 Allen-Bradley Bulletin 300 NEMA 接触器系列推出新规格产品。现在,可提供 NEMA 规格为 00 到 8 的接触器,这些接触器产品采用通用电子线圈,与标准非电子线圈相比,启动视在功率 (VA) 降低多达 68%,密封 VA 降低超过 75%。电子线圈只有四种线圈选择,线圈电压范围为 20 至 500 V AC/DC,在简化选型的同时,也可节省工程设计时间。

此系列接触器支持将线圈输入端子从接触器的线路侧移到负载侧,而无需拆卸。在构建启动器组件时,这可简化接线和检修过程。对于 NEMA 规格 3 以上的接触器,还提供一个直接 PLC 接口选件,以及全系列附件和可逆接触器。

独特的 NEMA 等级安全接触器适用于需要安全解决方案、机械连接或镜像触点性能的应用。

罗克韦尔自动化提供两种类型的 NEMA 等级接触器。Bulletin 500 接触器采用传统的现场维护型设计,可为安装人员提供大量空间,便于其正确布线。Bulletin 300 接触器配备可选的宽范围节能型线圈。此外,与传统的 NEMA 接触器相比,Bulletin 300 产品的占用空间可节省达 25%。

对于所有 Allen-Bradley 接触器,均在与相关电机过载继电器和断路器搭配形成双组件或三组件电机启动器的情况下进行了测试。使用在线全球短路电流额定值工具,用户可以获得证明特定产品组合符合 IEC 和 UL 标准的文档。

Main Image

全新 Allen-Bradley IEC 工业继电器可节约能源和简化选型

罗克韦尔自动化已发布可节约能源和简化选型的全新系列 IEC 工业继电器。

全新 Allen-Bradley Bulletin 700-EF 控制继电器配备通用宽范围线圈。四种线圈选项覆盖的控制电压范围为 24V 到 500V、50 到 60 Hz DC,可简化继电器选型。与标准非电子线圈相比,这些产品的启动视在功率 (VA) 降低多达 68%,密封 VA 降低超过 75%,因此可节约能源;同时,该系列产品支持将线圈输入端子从接触器的线路侧移到负载侧,而无需拆卸。

Bulletin 700-EF 继电器非常适合需要在工业环境中切换较重负载的应用。

Main Image

借助全新智能信号解决方案提升生产率
全新 Allen-Bradley 856T 控制塔塔灯系统能够最大程度地提高灵活性,以更少的组件满足最广泛应用的需求。

此系统采用模块化设计,配备了更明亮的 LED 指示灯并融入了各种声音技术。系统中的所有信号都采用 24V AC/DC 供电,这意味着仅使用三个电源模块就可以满足整个系统的供电需求。856T 控制塔塔灯系列的最新产品支持 IO-Link,可提供诊断信息,并可轻松集成到互联企业中。

随着对生产和机器信息的需求日益增加,对工业级智能设备的需求不断增长。智能设备是智能机器不可分割的组成部分,是采集运营数据的关键所在。

这类智能设备可实时提供有关控制系统状态的深度信息,从而帮助制定更明智的决策。选择支持 IO-Link 的 Bulletin 856T 控制塔塔灯产品后,用户便能够实时监测塔灯和机器状态,同时轻松完成远程设置和故障排除作业。

856T IO-Link 塔灯等智能设备是智能机器和设备、智能系统和知识驱动型运营的基础。在数字化转型过程中,往往首先需要部署这类设备,因为它们提供原始的实时数据。

这类有价值的信息可以减少一个最重大的问题:计划外停车。在车间部署支持预测性维护、精准定位性能问题和缩短维修时间的设备后,可借助来自车间的信息提升生产率。

Main Image

罗克韦尔自动化借助思科 Cyber Vision 扩展其威胁检测服务

罗克韦尔自动化和思科将 IT 和 OT 团队联合起来,共同应对当今迅速演变的工业网络安全威胁

罗克韦尔自动化与思科之间的长期联盟不断寻找为客户提供价值的新方式,最近罗克韦尔自动化宣布会将思科的 Cyber Vision 解决方案纳入其 LifecycleIQ 服务中现有的网络安全威胁检测产品组合中。

两家公司已经合作十余年,先于很多公司认识到信息技术 (IT) 与运营技术 (OT) 正在逐渐融合。虽然这种融合对于数字化转型至关重要,但同时也提出了一些挑战,如网络彼此孤立、网络安全威胁层出不穷、技能短缺、生产数据和解决方案丰富多样。两家公司都是各自所属行业的领导者,他们携手合作,联合开发各种基础架构、服务和产品,帮助各公司在打造互联企业的过程中应对这些挑战。

IT、云和工业网络之间的这种深度集成产生了一些网络安全问题,阻碍了数字化转型的进程,而 Cyber Vision 可让用户全面了解工业控制系统,从而构建安全的网络架构和实施安全策略,确保工业运营的连续性、弹性和安全性。将 Cyber Vision 纳入 LifecycleIQ 服务中的威胁检测产品组合后,可为采用现有思科解决方案、拥有新建网络或更新其思科网络基础设施的客户提供基于交换机的独特架构。

“我们很高兴继续发展与思科的战略联盟,”罗克韦尔自动化产品组合和业务管理 - 客户支持和维护 (CSM) 总监 Angela Rapko 表示,“双方之间的合作会将思科在 IT 网络和安全领域的全球领先优势与罗克韦尔自动化在工业自动化和 OT 领域的全球领先优势相结合。将思科 Cyber Vision 解决方案纳入我们的网络安全威胁检测服务产品组合后,有助于扩展罗克韦尔自动化与思科生态系统之间的集成,尤其是在网络安全领域,因此我们的客户将从中受益。”

“将思科 Cyber Vision 解决方案纳入罗克韦尔自动化的威胁检测产品组合,是我们共同致力于帮助客户加强其工业运营网络安全的典范之作,”思科 IoT 的副总裁兼总经理 Vikas Butaney 表示,“借助 Cyber Vision,我们将在工业网络中嵌入网络安全,让我们的客户能够轻松地确保大规模业务关键型运营的安全。我们很自豪能提供最全面的产品和服务组合,以实现 IT 和 OT 团队管理这些关键风险并解决工业安全挑战所需的协作工作流程和共同愿景。”

新产品基于罗克韦尔自动化和思科合作完成的工作而构建,可帮助客户应对工业联网和安全挑战。其中包括联合开发且免费提供的全厂融合以太网 (CPwE) 架构,为客户提供设计和部署安全、可扩展工业网络的蓝图;此外,还包括共同开发的 Allen-Bradley Stratix 管理型交换机,为客户提供适用于严苛环境的安全交换基础设施。

Closeup of a hand pressing the security system

适用于关键边缘应用的零接触计算
罗克韦尔自动化 Encompass 第三方产品合作伙伴 Stratus 提供的边缘计算解决方案可以帮助提升机器性能、提高产量并确保高可用性和高可靠性。

随着联网设备产生的数据越来越多,在这些边缘位置处理的数据越来越多,各企业需要的是使用简便、易于保护以及自动化水平更高的高级计算基础设施。

Stratus 提供的 ztC Edge 可提供帮助。这是一款安全、耐用且高度自动化的计算平台,有助于提高生产率,提升运营效率,并降低企业网络边缘的停车风险。ztC Edge 专为 OT 和 IT 设计,易于部署且安全可靠,可轻松实现本地和远程管理,同时便于维护和提供服务。ztC Edge 支持自我监控、自我保护和自我同步,可帮助企业节省大量时间和资金。

凭借其内置的虚拟化、自动保护、工业互操作性、OT 可管理性和现场服务能力,ztC Edge 可轻松、快速地交付高可用和容错的虚拟化边缘应用。ztC Edge 节点专为工业场所常见的恶劣条件而设计,可以部署在控制室、控制台或车间,更接近生成数据的设备。

订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 《自动化前沿》第 68 期:产品和解决方案