Loading
Magazine

为智能制造铺平道路是我们的使命所在

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
为智能制造铺平道路是我们的使命所在 hero image

在今天的商业环境中,无论什么都在飞速的变化之中,因此我们需要即时地了解当前状况。例如,此时此刻就可能发生各种各样的问题:服务问题可能会影响客户的体验,过程问题可能会令运营效率下滑,供应链的延迟可能会影响收入。为此,我们需要恰当的信息和工具来帮助我们及时地做出决策,在分秒必争的形势下大展身手。

MES(制造执行系统)可令所有工厂数据实时可见,在此基础上,调度和规划软件就可进行进一步优化。如果 MES 应用和工具应用得当,就可在业务数据和工厂数据之间建立起有意义的关联。

我们意识到,有些原始设备制造商仍面临着早期 MES 系统和应用之间无法相互通信的问题,还有些原始设备制造商没有大型的 MES 架构,在质量、产出和成本等方面都亟需提升。

因此,我们抓紧物联网 (IoT) 趋势的核心,持续为客户构建面向具体应用且支持扩展的 MES 解决方案,让客户能通过模块化的方式打造互联企业。

我们开发了一系列定制型 MES 应用,力求填补运营技术 (OT) 与信息技术 (IT) 之间的空白。部署时可从的机器、生产线或工作区域层级入手,仅使用一个模块或仅有少量的架构要求,然后随着策略的发展再逐步扩展到一体化的 MES 解决方案。

无论客户企业在迈向互联企业的旅程中处于哪个阶段,罗克韦尔自动化都可提供相应的领域专业知识,帮助原始设备制造商管理生产过程中从计划和执行到优化的每一步。

制造业正在迈入一个新的时代。通过获取和使用宝贵的数据,质量与效率正双双持续提升。

诚邀您阅读本期《亚太自动化前沿》,详细了解将机器数据转化为运营智能带来的切实优势,以及如何利用可扩展 MES 加快实现智能制造。
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
  4. Chevron LeftChevron Left 为智能制造铺平道路是我们的使命所在