Loading
《Automation Today季刊》第73期 | 封面故事

SaaS凭借三招助您实现业务转型

无论是在加速创新还是简化运营或者其他方面,云端SaaS都能对制造产生巨大影响。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

无论是在加速创新还是简化运营或者其他方面,云端 SaaS 都能对制造产生巨大影响。

过去五年来,信息技术 (IT) 已迅速迁移至云端。实际上,根据 Gartner 的数据,到 2024 年,预计 45% 的 IT 支出会转向云端,运营技术 (OT) 支出占比则紧随其后。

这会造成哪些影响?想象一下,如果可以在对设计、调试和优化生产所需的资源进行投资之前,模拟新产品或新流程的设计过程,能够带来多少好处。如果能够随时随地为客户设备提供支持,就不用支出高昂差旅费用。而这只是一个开始。

无论是加速创新和提高可扩展性,还是增强敏捷性、简化操作和降低成本,云端软件即服务 (SaaS) 都能助您实现业务转型。

 

1. 简化工作方式

我们的工作很复杂,但工作方式却不必如此。云端 SaaS 有助于简化您的业务开展方式。

云技术实现了按需扩展,让用户能够比以往更轻松地增加或移除用户与算力。不仅如此,有了 SaaS,您的员工可随时访问最新版软件,无需依赖 IT 团队安装或维护软件。另外,由于可在云端扩展软件和应用程序,您还可以减少软硬件资本支出。

虽然云制造并不是为了完全取代内部软硬件和物理访问,但借助云制造提供的新功能,您可以对现有系统进行扩展,以获得提升效率、改善协作等优势。


SaaS与其他软体相比有哪些特点?

Main Image

嵌入式软体 

  • 在特定的自动化硬体上执行
  • 单一用途
  • 通常由更高阶的软体套件进行设定或程式化
  • 由OT负责
Main Image

本地端电脑 

  • 在笔记型电脑与工作站上执行
  • 期初成本随团队规模而变化
  • 软体使用者须承担维护责任
  • 每个使用者/团队都有责任,通常与IT部门共同承担
Main Image

内部部署 

  • 在建筑物中的伺服器上执行
  • 启动与维护成本昂贵
  • 不易在多个站点与供应商之间进行共享
  • 由IT负责
Main Image

云端SaaS 

  • 在区域资料中心执行
  • 启动成本低廉,订阅费亦涵盖维护费用
  • 易于与全球供应商进行协作
  • 由SaaS供应商负责

2. 提高创新水平

只有坚持创新,才能满足不断变化的客户需求并在竞争中保持领先。借助云端 SaaS,您可以拥有属于自己的数字化实验室以运行测试和解决生产挑战,而且触手可及,无需承担在现实世界中开展这些活动的风险和成本。

设想一下,如果能够轻松协作,以更低的成本更快地尝试新方案,同时减少对当前生产的影响,您一定能发挥更大潜力。云端 SaaS 不仅让这成为可能,而且还降低了实现的门槛。

由于能提高数据质量、增强算力以关联更大的数据集,并在整个工业生命周期内使用统一的数字化线程,我们得以不断优化运营并通过迭代让设计更上一层楼。

 

3. 重构系统支持方式

借助云技术,我们可以随时随地管理系统和设备。借助这样的可访问性,用户可以管理、配置并启动各种连接,在极短时间内完成设备部署。

能更快速地响应生产需求意味着可以缩短寻找解决方案的时间,而如果能够远程完成这一操作,更可免去高昂的差旅支出,避免浪费宝贵时间。基于云端的例行远程维护可以进一步降低发生紧急事件的概率。不过好处远不止于此 - 这样的云端远程连接性可能带来更大的优势,包括更具前瞻性的支持模式。

来自工厂车间的数据有助于推动决策并自动提高生产效率。而了解了设计背景之后,即可使用运营信息在机械保持运行的情况下,预测和帮助预防计划外停机并提高运营效率。

最后,停机时间有所缩短,生产和运营效率得到提升,这最大限度地减少了浪费,提高了产量。对于运营场所距离遥远的公司尤为有利。

 

SaaS 产品旨在帮助您胸有成竹地开展设计和转型工作

云端 SaaS 的这些优势正在重塑自动化软件的未来 - 这也是我们携手微软在 Azure 平台上开发 FactoryTalk® Hub™ 时的关键考量因素。在此过程中,我们的体会是:要找到理想解决方案,我们不必从零开始。我们选用其他行业卓有成效的技术,对其加以调整和改良,然后结合自己的经验来为生产环境创造独一无二且立竿见影的价值。

目前,我们处在交付 FactoryTalk® Design Studio™ 的最后阶段。FactoryTalk® Design Studio™ 是面向 FactoryTalk Hub 套件的全新云原生应用程序入口。FactoryTalk® Design Studio™ 以控制器编程为切入点,将提供一个支持多控制器项目的现代设计环境,以及能够简化用户跨系统协作方式的按需解决方案。我们将现代软件开发方法与熟悉的自动化软件功能相整合,实现了前所未有的灵活性。

 

• 设计灵活性:

有些控制系统的程序员喜欢使用图形编辑器进行梯形图编程和功能块编程,对维护人员来说非常直观。但是,有些程序员则认为使用基于文本的开发语言更高效。按照经验,对许多程序员来说更容易使用的东西,对维护人员来说却并不容易。面对两种不同的语言,程序员不得不做出让步。但如今,这种情况已经成为过去式。

有了 FactoryTalk Design Studio,用户能够以文本或图形的形式创建并查看相同的逻辑和代码。用户可随意选择。程序员可以放心,无论自己使用哪种编辑器,其编写的代码都可用于这两种视图,并且执行效果完成相同。程序员能够自由选择自己想要的工作方式,确信自己交付的内容将满足其同行和下游其他协作者的需求。

 

• 以用户为中心的协作:

随着系统越来越大、越来越复杂,团队变得愈发分散,于是提高协作水平成为关键。人们往往被迫孤立行事,以免越俎代庖,发生编辑范围产生重合并产生冲突的情况。这些约束条件会妨碍程序员并行工作,拖慢进度。

软件开发行业利用分布式版本控制系统解决了这一问题,该系统可高效而可靠地处理各种规模的项目。如今,FactoryTalk Design Studio 利用这种卓有成效的技术,在工业自动化行业将多用户协作变为现实。凭借直观的协作工具、自动变更跟踪和冲突管理功能,用户可以极大地提高团队生产效率。

 

• 安全存储,高枕无忧:

每个项目都有大量的数据,随着项目数量的增加,条理清晰地记录文件以及集中查看这些文件会变得非常麻烦。一旦硬盘崩溃或放错位置,文件可能就会丢失。

另外,还要考虑在开发新系列产品后或出于其他原因需要升级项目文件所花费的额外时间,这可能会占用计算机资源并降低工程效率。

为了解决这些难题,我们开发出了 FactoryTalk® Vault™。FactoryTalk® Vault™ 是安全的云原生工业文件存储系统,可帮助实现与参与者和组织进行基于角色的共享,以加速合作、记录整个系统内的所有变化,并将项目文件分门别类。FactoryTalk® Vault™ 还包括一个版本控制系统,可记录对文件所作的任何变更,保证文件的安全并视需要恢复文件。此外,借助该解决方案,用户还可以通过深入分析控制器项目文件来更好地了解设计。

云原生产品的强大灵活性与 SaaS 相结合,可支持用户随时随地访问,进一步简化专攻不同职责的团队成员之间的协作,并提供以虚拟形式构建、测试和调试硬件的能力,从而确保质量一次达标。这就是我们通过 FactoryTalk Design Hub 提供的优势 - 用这些解决方案促进团队合作、提高生产效率并让灵活性更上一层楼。请点击此处了解详细内容。

订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left SaaS凭借三招助您实现业务转型