您可能还对以下内容感兴趣
Cartesian Kinetics 利用其专有平台 Carte+ 提供快速、可改装的“货到人”自动化解决方案。Carte+ 可实现高效可靠的订单履行,以应对日益增长的按需消费模式。Cartesian Kinetics 总部位于美国,在美国和印度班加罗尔设有多个团队。
- 物流和仓储行业的变化导致对更快履单速度的需求增加
- 现有仓库的基础设施未配置为将手动货架系统转换为自动化存储和检索系统 (ASR)
- 物流和履单负责人对将自动化实施到现有基础设施中持谨慎态度
- 工人生产率提高 5 倍
- 工人错误率降低 10 倍
- 现有仓库能够满足当前和未来的履约需求
现有仓库的自动化挑战
在自动化领域,新建的以自动化为先的设施往往会吸引所有人的注意。这些设施设计有平滑的地板、战略性布置的支柱和其他基础设施元素,旨在与机器人和其他技术实现无缝集成。在这些设施中实施自动化的过程相对简单,因为它们本来就是为自动化而设计的。
Cartesian Kinetics,罗克韦尔自动化合作伙伴网络的 OEM 铜级成员,认识到自动化领导者尚未解决的现实问题。这些新建的设施仅占当今运营的配送和履约中心的一小部分。在美国,超过 25,000 个仓库是在几十年前建造的,虽然运营良好,但并不具备现代自动化的基础设施要求。事实上,它们的基础设施使得实施自动化成为一项挑战——地面不平整、手动货架系统以及根深蒂固的运营工作流程。
Cartesian Kinetics 联合创始人兼首席执行官 Jayendran Balasubramanian 表示,对于运营老旧设施的仓库运营商来说,“自动化流程就像是在汽车行驶过程中更换轮胎。”他们必须在维持日常运营的同时,克服阻碍机器人技术直接应用的障碍。
此外,物流和履单工作流程本质上是不可预测的,这与制造业的稳定节奏不同。履单操作员很难相信自动化可以应对订单和交付的随机性并提高生产力。
与此同时,电子商务需求的增长和消费者对更快履约的期望正在以前所未有的方式推动自动化需求。运营商面临着保持竞争力和解决其设施独特限制的双重挑战。
通过定制自动化解决方案实现现有仓库的现代化
Cartesian Kinetics 与罗克韦尔自动化合作开发了可集成到现有仓库并增强人机协作的解决方案。部署的关键技术之一是 Emulate3D™ 数字孪生软件。Emulate3D™ 数字孪生软件允许 Cartesian Kinetics 创建仓库运营的虚拟副本,使客户能够模拟真实场景并预测各种因素的影响,例如购物高峰日或供应链中断。该技术在帮助客户在投资实体硬件之前测试和完善解决方案方面发挥了重要作用,降低了风险和成本。
Cartesian Kinetics 还采用了罗克韦尔自动化的 独立推车技术 (ICT)。与依赖轮子的机器人不同,ICT 利用磁悬浮实现精确移动。这种设计使自动化系统能够在现有货架系统中导航,无论其多么不完美,无需进行代价高昂且破坏性的基础设施大修。
该公司使用 ICT 优先考虑人类生产力。现在,机器人将多个箱子送到固定工人处,使他们能够更高效地处理订单。这种“货到人”方法减少了工人的疲劳和认知负担,使操作更加顺畅,减少了错误。
兑现自动化承诺
Cartesian Kinetics 与罗克韦尔自动化的合作为仓储和履单行业带来了变革性的成果。在其中一家客户工厂,生产力大幅提升,人工工人的产出是之前流程的 5 倍。现在,该工厂可以在更短的时间内处理更多订单,帮助运营商扩大运营规模并满足不断增长的消费者需求。此外,错误率降低了 10 倍,减少了与退货相关的成本并提高了客户满意度。
总的来说,Cartesian Kinetics 解决了自动化领导者往往忽视或完全回避的挑战。现在,现有仓库可以在不进行重大基础设施变更的情况下享受自动化带来的好处,从而保持竞争力并增强其人工劳动力的能力。
“自动化的承诺并不是要将人从方程式中剔除。自动化的承诺是让他们的生产力大大提高。”
发布时间 2025年9月4日