作为系统集成商,Bastian Solutions 寻找领先的物料输送设备和信息系统技术,并结合经过验证的运营策略。我们的专家将可扩展的物料输送系统、创新软件和定制自动化工程的优势结合起来,提供完整的独特解决方案。我们的目标是利用这些工具帮助各个行业领域的公司成为其行业的领导者。
- 手动流程
- 人为错误
- 运营效率低下
- 操作员移动过多
- 劳动力可用性
- 自动化传送带和拣选模块系统
- 可编程逻辑控制器
- I/O 模块
- 传感器
- 变频器
- Emulate3D™
- FactoryTalk® Logix Echo 控制器仿真
- 在安装前排除机械和控制系统问题
- 整体项目时间缩短 18%
- 调试时间缩短五周
- 缩短客户的上市时间
尽管近期新建仓库的热潮有所放缓,但预计未来五年内仓库自动化的使用将继续增长。如今,只有约 20% 的仓库和配送中心实施了自动化设备和技术。 许多行业专家认为,仓储和配送是公司利用数字化转型获得竞争优势的下一个重大机遇。
手动流程导致错误和低效率
“我们合作的许多仓库都没有太多自动化。通常,这些公司使用容易出错且效率低下的手动流程,”Bastian Solutions 控制工程师 Cameron McGugan 说。“自动化通过简化流程、优化库存管理以及提高准确性和速度,使仓库能够更高效、更有效地运营。”
Bastian Solutions 设计并交付世界一流的物料输送系统,帮助改善仓储、分销和制造运营。他们为包括零售和服装在内的各个行业提供服务。
2023 年,他们受一家全球高端时尚品牌的委托,为美国南部的一个 30 万平方英尺的配送中心实施了一个新的仓库系统。该设施建于 2000 年代初,并在几年后进行了扩建。
“以前,他们有传统的货架,个人挑选产品并将其放入推车。这种设置意味着很多人需要在每次挑选时穿过每个货架,”McGugan 解释说。“我们的客户希望减少系统中的低效率,并增加一个传送带,以减少操作员的移动需求。”
使用仿真测试系统模型
客户设想的系统包含一系列拣货模块,这些模块是用于存储库存和拣选订单履行物品的多功能货架结构。
“我们设计的拣货模块可以从传送带上取下,”McGugan 说。“箱子沿着生产线移动,然后被转移到一个侧道,操作员从那里取出箱子,穿过货架,将所需物品放入箱子中,然后将箱子放回生产线进行发货。”
该系统包括 Allen‑Bradley® 可编程逻辑控制器、I/O 模块、光电和接近传感器 传感器以及 变频器。
Bastian 还使用罗克韦尔自动化的 Emulate3D™ 数字孪生软件,在系统安装并投入使用之前对其进行了测试。数字孪生不仅仅是一个可视化模型,它是机器或系统的动态表现,能够在实际运行中根据情况做出相应的行为和响应。
在现场安装前解决问题
“我们已经使用 Emulate3D™ 数字孪生软件大约三年了。它使我们能够在抵达现场之前充分审查我们的代码,”McGugan 说。“许多时候,项目会因为供应商的挑战或机械或电气安装问题而延迟。通过仿真,我们可以微调系统编程并在安装前解决问题,从而降低风险并加快调试速度。”
作为 罗克韦尔自动化 PartnerNetwork™ 的长期成员,Bastian 在使用创新技术解决客户需求方面处于领先地位。
McGugan 解释说:“我们通过将所有内容直接映射到模型中的原始 I/O 来模拟整个项目。通过模拟,我们可以检查整个程序——输入映射、输出映射以及其中的所有逻辑。我们能够在上线日期之前测试我们的代码并深入排除问题。”
缩短调试时间、降低安装成本并加快上市速度
Bastian 能够发现并解决的一个问题是机械公差问题。
McGugan 表示:“有一个区域,如果使用稍大的箱子,可能会导致机械堵塞。借助 Emulate3D 的物理引擎,我们能够找到可能发生这种情况的地方,并通过将该部分移动几英尺来纠正问题。”
总体而言,通过使用仿真技术,Bastian 将总项目时间缩短了 18%,包括将现场调试时间缩短了大约五周。对于他们的客户来说,这种节省的时间意味着更少的项目和安装成本以及更短的上市时间。因此,Bastian 正在与客户讨论在其他仓库地点协助自动化需求。
将仿真作为标准实践
McGugan 表示:“看到能够提前拉出现场并提供更高质量的产品,问题更少,这些都是我们通过 Emulate3D 预先测试模型所带来的实际好处,这真是太好了。这个项目成功之后,我们希望仿真未来的项目。我们已经加快了仿真团队的速度,以便更快地推出模型,并为模型测试提供更多时间。”
为了让这些团队更容易使用 Emulate3D,罗克韦尔自动化正在与 Bastian 合作,在软件中创建一个标准和可重复使用的构建块目录。
发布时间 2024年8月28日