Loading
案例研究 | 矿业
Recent ActivityRecent Activity

可扩展的自动化解决方案可延长正常运行时间,优化全新高岭土加工厂的工艺

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
WA Kaolin 正在利用 Rockwell Automation 技术来提高运营效率和产能。

挑战

  • 大型工程十分复杂,预算超支和进度拖延情况时有发生。如果没有对合适的自动化技术进行战略性的前期投资,那么可能要到了项目后期,控制系统设计不当的实际代价才会显现出来,而此时要解决问题,成本已然十分高昂

解决方案

  • PlantPAx® DCS 用于帮助无缝集成整个工厂的工艺、电力和信息,从而降低项目风险并提高生产率
  • PowerFlex® 变频器、E300™ 电子过载继电器、Allen-Bradley® 电机控制中心

成果

  • 将工艺、电力和其他有价值的信息集成到 PlantPAx DCS 中,从而改进规划
  • 通过改进规划,WA Kaolin 的目标是在工厂投入试运转时节省 20% 的成本,并使进度加快 29%
  • 易于操作和维护的单一标准化控制系统
  • 通过使用 PlantPAx 进行全厂控制,WA Kaolin 能够降低维护成本、改善故障处理并在未来扩大规模

WA Kaolin 正在实施 Rockwell Automation 的 PlantPAx DCS,将产能提高到 400,000 吨/年以上

西澳大利亚州威克平的新高岭土矿山项目,正在利用集成自动化解决方案,来降低总成本、改善调度,并为运营带来持续效益。

高岭土正变得越来越有价值。高岭土是一种软白色粘土,需求量不断激增,其广泛用于纸张和石膏板、陶瓷、玻璃纤维、油漆和涂层、塑料、橡胶、制药和药品、化妆品、混凝土建筑材料和农业等领域。

WA Kaolin 是一家在澳大利亚证券交易所上市的矿物勘探、开采和加工公司,开发了一种名为 K99 的专有干式加工法,从而能够将原材料转化为面向全球客户且适合市场的原料。

K99 工艺结合高品质的矿石储量,以低于传统化学漂白和磁选加工的成本,提供高品质的超亮高岭土。

在西澳大利亚州珀斯东南约 200 公里的威克平,有一处占地三公顷的矿区,WA Kaolin 在此建造了一座第一阶段商业加工厂。经确认,该矿区在其矿业权和保留权租约范围内,拥有逾 6 亿吨矿产资源量估算,并且这些高岭土属于极高品位、易开采的高岭土,是全球已知现存最大的优质原生高岭土资源之一。

WA Kaolin 有一项战略计划,要在 36 个月后,将产能扩大到每年 40 万吨(tpa)以上,因此 WA Kaolin 选择了工程与规划咨询公司 Willyung Electrical & Controls Engineering (WECE) 来管理稳步扩大产能的过程。

WECE 分析了这些要求,然后选择了 Rockwell Automation 的 PlantPAx® 分布式控制系统 (DCS) 作为单一的全厂控制系统,以便灵活地做出更好、更快的业务决策,并为未来的扩展提供可扩展的解决方案。

全厂控制和可视化能够降低风险

Rockwell Automation 的 PlantPAx DCS 将从单一控制点监控和运行整个工厂,实现与控制系统和电力系统的无缝集成,并输出易于分析的数据。

全新版本的 PlantPAx DCS 旨在成为数字化转型战略中一个不可分割的部分,可以帮助您在降低运营风险的同时提高生产率和盈利能力。

Rockwell Automation 渠道经理 Raj Singh 表示:“WA Kaolin Wickepin 加工厂等大型工程非常复杂,如果没有提前实施正确的自动化技术,很容易超预算或无法按期投产。”

WA Kaolin 从一开始就无缝集成整个工厂的工艺、电力和信息,从而缩短了投产时间,并且随着产量的增加,系统可以轻松扩展。

“WA Kaolin 采取了智能方法,从一开始就寻求优化调度和降低总体成本。控制系统设计不当造成的代价通常要到项目后期才会显现出来,而此时问题的解决成本很高。但是,由于客户在工程开始时就与 Rockwell Automation 合作,项目风险大大降低,如今,客户已开始尝试节约成本和缩短工期。”Singh 补充道。

Wickepin 工厂目前正在同步进行生产和扩展,通过利用 PlantPAx 进行全厂控制,WA Kaolin 和 WECE 估计将节省 20% 的成本,并缩短 15% 工期。 

高岭土正变得越来越有价值。高岭土是一种软白色粘土,需求量不断激增,在全球广泛应用于各领域。

Kaolin, which is becoming increasingly valuable, is a soft white clay that has been surging in demand, with uses in a broad range of applications globally.

缩短产品上市时间

Rockwell Automation PlantPAx DCS 用于新工厂,具有的主要优势之一是缩短上市时间,这意味着工厂可以更快投产。

“在规划阶段实现工厂整体可见性,意味着从项目开始到交付,总时间得以缩短。在分析了 WA Kaolin 宏大而雄心勃勃的扩张计划后,我们确定无论是现在的项目,还是未来的新项目,Rockwell Automation 都能够提供优秀的自动化解决方案。”WECE 总经理兼首席电气工程师 Chris Bock 表示。

WECE 是一家总部位于华盛顿州的专业供应商,为农业、林业、食品和饮料、物料输送、采矿、水和污水处理等行业提供电气工程和控制系统集成服务。

“作为系统集成商,能够在更短的时间内为最终用户交付服务就是一项重大胜利。Rockwell Automation 的技术有助于我们实现这些成果。”Bock 补充道。

WA Kaolin 首席执行官 Andrew Sorensen 表示:“尽管开发时间紧迫,但 WA Kaolin 在西澳大利亚州的威克平高岭土项目于 2022 年底成功投产了。从那时起,WA Kaolin 不断将产量提高到我们的第一阶段产能,即每年生产 20 万吨高岭土,并开始计划将威克平的产量提高到我们的第二阶段,即每年生产 40 万吨高岭土。”

“为实现这些里程碑,WA Kaolin 需要 Rockwell Automation 和 Stratus Technologies 为我们的加工工厂提供可靠的控制系统,以承受严苛的运行环境。在我们完成工程建设后,该解决方案必须能够直接部署,且一旦投入运营,应当只需少量的持续维护,就能让我们的团队实现令人满意的效率。”

Stratus Technologies 提供简单、受保护且自主的零接触计算。Stratus 和 Rockwell Automation 一起提供创新的控制解决方案,这些解决方案可快速部署,可由 OT 人员轻松支持,并提供出类拔萃的可靠性。Stratus 平台将虚拟化、瘦客户端和弹性计算等现代化 IT 实践引入工业网络的边缘。

“Willyung Electrical & Controls Engineering 携手 Rockwell Automation 和 Stratus,在威克平高岭土项目交付了这一解决方案,取得了积极成果。重要的是,此控制系统是一种可扩展的解决方案,可支持 WA Kaolin 的战略,即在未来几年内快速扩张加工厂的产能,而不会产生停机。”Sorensen 补充道。

2022 年底,尽管开发时间紧迫,WA Kaolin 在西澳大利亚州的威克平高岭土项目成功投产了。

In late 2022, WA Kaolin successfully commenced production at the Wickepin Kaolin Project in Western Australia following a challenging development timeline.

PlantPAx DCS 的优势

PlantPAx 系统基于四个核心原则:

  • 全厂控制和优化:PlantPAx 系统借助通用的自动化平台来实现工厂内关键区域间的无缝集成。其好处包括通用平台、无缝信息流、易于管理和较低的总体拥有成本。
  • 可扩展的模块化架构:PlantPAx 系统提供了广泛的架构选项,以提高灵活性。这意味着无需复制数据即可轻松集成、缩短投产时间以及实现可扩展的系统功能,如 HMI、批次管理和数据采集。
  • 开放、信息化和安全:PlantPAx 系统以开放式通信标准为基础,利用 EtherNet/IP 作为其主干网络。使得整个企业内的管理者都能方便安全地获取实时信息,从而做出更好的业务决策。
  • 灵活的交付和支持网络:用户可以根据他们对 PlantPAx 系统的需求,选择理想的实施和支持团队,而 Rockwell Automation 将提供相应支持,来向客户证明,这项投资物有所值,值得长期信赖。

“PlantPAx 非常适合从小规模开始并寻求扩展的项目。该系统使用广泛接受的模块,其维护和定制都十分简单。PlantPAx 的诊断数据可与 Rockwell Automation 的机器学习算法相结合,以提前预测工厂问题并尽可能缩短停机时间。”Singh 总结道。

发布时间 2023年7月14日

主题: Optimize Production Accelerate Digital Transformation Mining PlantPAx PlantPAx DCS Distributed Control Systems Programmable Controllers
订阅

订阅 Rockwell Automation 快讯,从收件箱中直接获取新消息、思想领导力和信息。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 高岭土加工厂自动化解决方案