Loading
案例研究|数字化转型
Recent ActivityRecent Activity

Pharbaco 为智能药品制造树立新标杆

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Pharbaco 工厂
Pharbaco 徽标

Pharbaco 成立于 1954 年,在越南制药业的发展战略方面发挥了关键作用,包括在抗战期间向军队提供药物以及支持国家结核病与疟疾防控计划。

阮福忠
阮福忠
Pharbaco 机电部副主任
挑战

  • 通过严格的验证和审计实现 GMP-EU 合规
  • 设计具有精确 HVAC 和空气过滤功能的受控洁净室
  • 集成 IT 和 OT 系统以实现无缝自动化
  • 优化能效,同时保持合规
解决方案

  • 范围:楼宇管理系统 (BMS)、环境监控系统 (EMS)
  • 符合 ISA-95 的自动化技术,可实现 IT 与 OT 的无缝集成
  • HVAC 自动化,以保持洁净室条件
  • 智能能源管理,以优化资源使用
  • 所实施的技术/解决方案包括:
    • 通过更智能、更高效的控制系统来优化生产率:Logix PLC(可编程逻辑控制器)和 PAC(可编程自动化控制器)
    • 使用变频器 (VFD) 来提高能效和运行性能:适用于 AHU(空气处理单元)的 PowerFlex® 500 VFD
    • 用于全厂网络连接系统的 EtherNet/IP® 网络,可实现实时控制与信息获取
    • 可与全厂基础设施进行 IT 就绪集成:Stratix® 5700 工业管理型以太网交换机
    • 集中化平台旨在实现对自动化相关资产信息的安全防护、管理、版本控制、跟踪和报告:FactoryTalk® AssetCentre
    • 实时性能信息、监控和数据分析:FactoryTalk® View SE HMI、FactoryTalk® Historian
       
成果

  • 降低 45% 能耗
  • 增强合规性和数据完整性
  • 改善过程控制和效率
  • 可扩展且面向未来的工厂
在此处观看越南语视频

与许多其他国家/地区一样,越南的制药行业也受到越南药品管理局制定的各种法规的约束,包括良好生产规范 (GMP)、良好分销规范 (GDP)、良好药房规范 (GPP) 以及良好仓储规范 (GSP),确保整个供应链的质量始终如一。

制造商还必须遵守 GMP-EU,GMP-EU 是欧洲药品管理局 (EMA) 制定的全球公认标准,该标准为洁净室分类、工艺验证、质量控制和文档编制设定了严格的指南,以确认药品的安全性和有效性。

越南领先的制药公司 Pharbaco 面临着建造符合 ISA-95 标准的工厂这一挑战,这将是一座符合 ISA-95 国际自动化标准,先进、完全集成的生产厂。ISA-95 标准有助于确保业务和生产系统无缝协作,并实现出色效率、可追溯性和法规合格性。

根据毕马威的报告,到 2027 年,越南的制药行业预计将增长到 94 亿美元。越南药品管理局 (DAV) 制定了各种法规,包括良好生产规范 (GMP)、良好分销规范 (GDP)、良好药房规范 (GPP) 以及良好仓储规范 (GSP),来规范国内制药行业,确保整个供应链的质量始终如一。越南境内的制药商还必须遵守 GMP-EU,这是欧洲药品管理局 (EMA) 制定的全球公认标准,针对洁净室分类、工艺验证、质量控制和文档记录设定了严格的指南,以帮助确保药品的安全性和有效性。

为满足这些规定,Pharbaco 与越南的工程公司 Qui Long 合作,后者专门从事采暖、通风与空调 (HVAC) 以及洁净室技术。Qui Long 是我们 PartnerNetwork™ 的金牌 OEM 合作伙伴。Rockwell Automation 和 Qui Long 一起实施了一套高级空气净化系统,该系统根据药品制造要求量身定制,以严格控制空气质量并符合 GMP-EU 洁净室分类。 

挑战

药品制造的精度、合规与效率

药品制造需要严格的质量控制和环境监控。Pharbaco 需要:

  • 法规合格性和验证 – 通过详细的文档、全面的测试(安装、操作、性能确认)和定期审计,遵循制药行业的 GMP-EU 标准。
  • 受控洁净室环境 – 保持严格的空气质量和压力控制,以满足药品生产所需的 A-D 级洁净室标准
  • 集成高级技术和流程 – 实施自动化解决方案,从而简化合规性对应工作,同时提高运营效率
解决方案

自动化空气净化

通过利用 Rockwell Automation 的智能制造解决方案,Pharbaco 实现了以下目标:

  • 符合 GMP-EU 附录标准 – 该系统利用 FactoryTalk® Historian 采集、存储和分析关键环境数据。
  • 优化设施设计以提高洁净室效率 – 高级 HVAC 自动化和空气过滤系统可实时精准地调节环境条件。
  • 集成可扩展智能制造解决方案 – 包括楼宇管理系统 (BMS) 和可编程逻辑控制器 (PLC) 在内的 ISA-95 自动化,有助于将库存和规划等 IT 系统与机器和生产过程等工厂运营连接起来。这有助于实现无缝数据流、平稳协调、一致性能,并符合制造业的行业法规。
  • 采用自动气候控制的智能 HVAC 系统 – HVAC 系统集成了智能数据挖掘器,可以每天导入天气预报,或使用历史气候数据,来动态调整空气温度和湿度。这种实时调整可优化气候控制,同时显著降低能耗。通过尽量减少压缩机和冷却器的功耗,Pharbaco 以尽可能低的能耗成本维持目标环境条件。
成果

增强了合规性、效率和面向未来的能力

通过部署 Rockwell Automation 解决方案,Pharbaco 实现了以下成就:

  • 显著节能 – 与越南境内其他采用 HVAC 系统的本地制造厂相比,Pharbaco 通过性能确认 (PQ) 实现了逾 45% 的节能
  • 增强了合规性和数据完整性 – 自动化报告和监控有助于确保持续遵守严格的监管标准。
  • 改进了过程控制和效率 – 智能自动化可减少人工干预,提高精准度并减少停机时间。
  • 加快调试和验证速度 – 简化集成可加快新药品上市进度。
  • 优化了能源和资源利用 – 智能 HVAC 管理可减少浪费,同时保持严格的环境条件。
  • 可扩展且面向未来的工厂 – Pharbaco 的基础设施现在已经能够适应未来扩张,同时遵守不断变化的监管框架。

“确保受控且合规的制造环境对药品生产至关重要。通过整合 Rockwell Automation 的高级自动化解决方案,我们显著改善了过程效率、合规性和洁净室控制。这种合作使我们能够满足严格的 GMP-EU 标准,同时优化能源使用和运营效率,打造面向未来的工厂,以确保制造高质量的药品。”Pharbaco 的 M&E 部门副主管 Nguyen Phuc Trung 说道。 

为智能药品制造树立新标杆

“随着监管要求的日益严格,越南的制药行业必须采用更高的制造标准。我们与 Pharbaco 的合作推动了 HVAC 自动化和 IT-OT 集成,确保合规性,同时提高效率和可持续性。该项目树立了新的行业基准,展现了智能制造如何保持越南制药行业的全球竞争力。”Qui Long 副总监 Ngoc Bach 说道。

通过优先关注自动化、合规性和能效,该项目展现了智能制造解决方案如何提高行业标准,同时聚焦可持续性和卓越运营。

发布时间 2025年6月23日

主题: Digital Transformation Smart Manufacturing Life Sciences
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left Pharbaco 为智能药品制造树立新标杆