Loading
案例研究 | 采矿与海洋
Recent ActivityRecent Activity

QCA 使用虚拟测试来缩短停机时间

QCA Systems 使用虚拟测试帮助 Neptune Bulk Terminals 在系统升级期间将吞吐量提高三倍,同时尽可能缩短停机时间。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Neptune 散货码头港口
qca 系统徽标

QCA Systems Ltd. 30 多年来一直为各行各业的客户提供工业电气、自动化和 IT 服务。QCA 拥有约 80 名工程师、设计师、绘图员、技术人员、专家、经理和管理人员,能够提供经济高效的解决方案,支持各种产品。

Terris Onyema
Terris Onyema
QCA Systems 系统工程部
挑战

  • 从码头运出的钾盐和煤炭数量增加了三倍
解决方案

  • 标准化运营理念
  • 调试前的虚拟测试
结果

  • 项目提前完成且低于预算
  • 超额完成吨位目标

认识一下 Terris Onyema,他是 QCA Systems 的系统工程师。该公司是 罗克韦尔自动化合作伙伴网络™ 的成员,专门从事散装物料输送。QCA 为太平洋西北地区的各种工业制造商提供自动化解决方案,包括港口、采矿和其他基础设施相关项目。Neptune Bulk Terminals 是一家全球性的钾肥和煤炭运输商,也是位于加拿大温哥华的 QCA 客户。

挑战

“Neptune Bulk Terminals 首先找到我们,希望将吞吐量提高近三倍,”Terris 解释道。“由于他们是一个重要的参与者,因此他们必须尽可能缩短停机时间,并在升级和新设备调试期间保持设备运行。”没错。客户希望将吞吐量提高三倍,但在执行升级时停机时间有限。这是一个巨大的挑战!

 
解决方案

早期参与有助于实现一致性

QCA 在项目开始时就参与进来,Terris 表示这一决定有助于项目的成功。

“早期介入,概述项目内容和我们将要做的事情,这非常好,”他说。“首先,我们与供应商坐下来,在整个工厂实施接口标准,以便对将要发生的事情有一个总体的了解,”Terris 说。接下来,他们定义了“运营理念”,为设备如何在系统内独立运行以及如何在系统内运行提供了指导方针。“这为电气设计、自动化或信息系统领域的任何人提供了一种很好的方式,使他们能够单独处理他们的系统,并确保每个人都认同我们试图实现的目标。”

调试前的虚拟测试

由于 QCA 早期介入,他们能够在调试开始之前开始设备和系统测试。“我们在内部进行了工厂和场外测试,并在任何主要调试会议之前向客户展示了这些测试,”Terris 解释道。“这向客户和我们证明了调试过程的效率以及一切正常运行后系统的运行方式。”

除了简化调试过程之外,前期的设备和系统测试意味着安装和现场测试可以快速完成,对定期计划的生产几乎没有干扰。

结果

提前完成且低于预算

这种积极主动的策略使项目提前完成且低于预算。“Neptune 通过高设备可用性实现了甚至超越了他们的吨位目标,”Terris 说。

QCA 和 Neptune 的下一步是使用罗克韦尔自动化的 FactoryTalk® InnovationSuite 从被动维护转向预测性和预防性维护。

“我们正在创建设备的虚拟模型,使用异常引擎跟踪和监控异常,并预测设备可能发生故障的时间,”他解释道。“拥有所有这些罗克韦尔自动化工具来帮助实现甚至超越客户的目标真是太好了。”

发布时间 2023年11月30日

主题: Optimize Production Mining Marine Thingworx IIoT
订阅罗克韦尔自动化

直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

立即订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left QCA 使用虚拟测试来缩短停机时间