Loading
案例研究 | 矿业
Recent ActivityRecent Activity

灵活高效易部署,E-House为中国出海企业打造“开路先锋”

罗克韦尔自动化E-House预制电气成套设备解决方案助力中国出海企业提升效率并简化流程,实现成本优化与可持续性改善

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Aerial view of lithium fields or evaporation ponds in the highlands of northern Argentina, South America - a surreal, colorful landscape where batteries are born
Tsingshan Logo

青山控股集团有限公司根植于不锈钢产业,致力于打造高品质、低成本、节能环保的不锈钢产品,同时积极向新能源领域拓展,业务范围覆盖制造、销售、仓储、投资、进出口贸易等各领域,主要生产不锈钢钢锭、钢棒、板材、线材、无缝管等产品,广泛应用于石油、化工、机械、电力、汽车、造船、食品、制药、装潢等领域;同时生产新能源领域的原材料、中间品及新能源电池,主要应用于储能系统和电动汽车等领域。

挑战

  • 地形复杂,环境严苛,面临暴风、海啸等极端天气或地质灾害的威胁,人员难以长期进入和施工
  • 保障供电的区域需要不断移动,无法按常规方式报批、建设固定供配电设施
  • 需要集成的设备种类繁多,且必须符合当地标准
  • 当地供应链和劳动力一旦发生突发情况,极易导致项目进展延误
解决方案

  • E-House预制电气成套设备
成果

  • 可快速部署调试,减少现场施工的工作量,显著缩短项目工期
  • 一站式全套解决方案和服务,供应链管理大大简化
  • 完全符合当地技术、工程标准
  • 可灵活迁移,实现总体成本节约,提升利用率和可持续性
  • 远程运维技术支持,优化全生命周期管理
  • 提高客户信任度和满意度,助力市场拓展

今天,肩负着时代赋予的使命,越来越多的中国企业已经踏上了加速国际化步伐、拓展海外市场的道路。这些扬帆出海的中国企业,不断在全球能源、矿产、基建、设备制造等重要市场领域开拓出新的天地,在努力实现自身全球化战略目标的同时,也让中国日益显著的影响力绽放至五洲四海。

在全球新能源产业投资布局的《财富》世界500强企业——青山控股股份有限公司(以下简称“青山控股”),正是这样一家典型的中国出海企业。近年来,青山控股在可持续发展的趋势下,不断在全球新能源产业链谋篇布局。近期,罗克韦尔自动化的E-House预制电气成套设备解决方案,助力青山控股在阿根廷盐湖锂矿开发项目中实现了快速部署,堪称为这家中国出海企业“锂”想之路护航的“开路先锋”。

挑战


出海竞逐“锂”想之路,直面供配电设施挑战

近年来,能源转型和可持续发展的全球趋势,让锂资源成为了全球炙手可热的战略性资源。作为消费电子、新能源汽车储能部件的关键原材料,锂的需求持续增长。在这样的背景下,青山控股在出海竞逐全球锂矿开发领域的过程中,斥资3.5亿美元投资了阿根廷Centenario-Ratones盐湖2.4万吨LCM电池级提锂项目。按计划,该项目预期从2024年开始陆续投产,实现商业化运营。

作为一家拥有丰富海外项目经验的企业,青山控股对这个海外锂矿开发项目的顺利投产可谓志在必得,一切工程均采用行业的高标准进行建设。但要在阿根廷地形复杂、环境严苛的盐湖矿区如期推进各项工程,仍然需要解决一系列的挑战。其中,能否为锂矿项目的产前区、采矿区等各个区域的设施和设备提供充足、稳定的能源供应,就是一项不容小觑的挑战。

首先,盐湖矿区位于海拔高达3900多米的高原地区,且地形复杂,环境严苛,有时还会面临暴风、海啸等极端天气或地质灾害的威胁,这就为人员长期进入和施工带来了极大的困难;而且,随着生产项目的推进,保障供电的区域还可能需要不断移动。因此,按照常规方式一板一眼地报批、建设固定的供配电设施根本无从谈起。

其次,一套功能完备的供配电设施需要集成种类繁多的设备,还要经过安装、调试才能投入使用。中国企业在海外建设运行的设施、设备,不仅在各项技术要求上必须符合当地标准,而且企业对当地供应链和劳动力的把控能力往往不如在国内得心应手。一旦出现所需的材料、设备供应不上,或者出现施工人员短缺等情况,将极大延误项目进展,造成不必要的损失。

综合以上这些挑战,青山控股选择了合作伙伴——罗克韦尔的E-House预制电气成套设备解决方案作为“开路先锋”,希望最大化减少项目延误的风险,同时尽可能缩短项目的安装、调试时间,以保障项目按时推进。

解决方案


提升效率简化流程,实现成本优化与可持续性改善

作为一款功能完备、配置灵活的预制型方案,罗克韦尔的E-House预制电气成套设备解决方案可以根据客户的定制化需求,在便于运输的预制空间内集成全套的中低压电气成套设备、暖通系统等,尤为适合高海拔、自然地质条件恶劣的油田、矿区等应用场景,以及船舶和海上平台等盐雾环境中的应用。

在青山控股盐湖锂矿项目中,E-House解决方案的诸多优势得到了充分发挥,为项目的顺利推进提供了有力的保障。

首先,在时间效率上,E-House作为完整的交钥匙工程进行交付,这一模式大大缩短了所需的工期。在E-House空间有限的预制厢体内,集成了中、低压的变频器、配电盘、MCC,变压器,高阻接地盘、E-SCADA、UPS、暖通及消防系统等各类设备。在前期,罗克韦尔自动化先根据客户要求将E-House定制装配完毕,整体运输至项目现场即可快速部署调试,这不仅避免了繁冗的现场安装、装配过程,还减少了现场施工的工作量,大大消除了恶劣天气等不可抗力导致工期延误的风险。

与此同时,E-House还为青山控股盐湖锂矿项目的推进带来了极大的便捷性。E-House内集成的设备除了大部分由罗克韦尔提供之外,还有一部分需要向合作伙伴采购,并结合当地的技术、工程标准,进行整体设计优化和集成,整个过程完全由罗克韦尔全盘筹措实施。在整个过程中,青山控股只需要与罗克韦尔沟通需求并对接,这种一站式服务,大大简化了青山控股的供应链管理,可谓省力省心。

最后,则是成本的节约和可持续性的提升。由于E-House不仅减少了固定建筑的审批、建设流程,以及工作人员大量现场施工的需求,还能够根据天气条件和生产进程的变化灵活迁移,从而有效实现了总体成本的节约,并提升了设施、设备的利用率,实现了经济收益和环境效应的综合提升。

对此,青山控股项目负责人谈到:“E-House预制电气成套设备的应用和部署,大大降低了部署调试和供应链协调管理的难度,有效避免了由于天气、物资、人员等环节出现突发情况导致的项目进度延迟,让我们对海外项目的工程进度也能够做到心中有数,顺畅无忧。”

成果


护航中国企业出海,E-House当做“开路先锋”

目前,在青山控股的阿根廷盐湖锂矿项目中,已有数套E-House已经或即将交付使用,有望将供配电设施的建设周期缩短至短短的几个月内,这对于在项目进度上争分夺秒的客户而言,无疑有着巨大的意义。与此同时,E-House为该项目带来的质量、合规性、成本和可持续性等综合收益和价值,也将在项目的全生命周期内长期体现。

在E-House解决方案大放异彩的背后,凝聚了罗克韦尔服务全球市场的丰富经验、专业的技术实力和提供一站式完整解决方案的强悍能力。更可贵的是,在助力中国企业出海方面,E-House解决方案很多可圈可点的优势,尤其适合于为中国企业出海提供便利。

例如,E-House解决方案可以根据客户的出海目的地,符合不同海外市场的技术标准、工程标准的要求,使出海企业无需为此花费额外的时间精力。再如,E-House可以结合客户的应用场景,满足高度定制化的设计要求,其规格更是可大可小,从二十多米长到几米见方均可设计部署。最后,罗克韦尔还可以对客户部署在全球现场的E-House提供远程运维技术支持,让客户走到天涯海角也能安心无忧。

未来,我们希望E-House预制电气成套设备解决方案能够在全球更广泛的行业项目中化身“开路先锋”,为中国企业的出海征程护航伴行,让中国产业力量在全球舞台上闪耀出更加璀璨的光芒。

发布时间 2024年6月17日

主题: Mining
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 灵活高效易部署,E-House为中国出海企业打造“开路先锋”