Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

打造涂料行业智能化转型标杆

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
打造涂料行业智能化转型标杆 hero image

印象中的涂料工厂,要么脏乱差,要么气味难闻,工人们都要佩戴防护用具。但是,在这家涂料生产基地,却是另一番景象:偌大的车间里,机器轰鸣、空气洁净,目光所及,见不到几个工人,所有设备都在自动工作,进料、成品打包,各项工序流畅有序。

这是国内某知名涂料品牌众多生产基地的一个缩影,通过携手罗克韦尔自动化,将自动化与信息化技术完美融合,建成高度智能化的涂料生产工厂,实现更加安全、节能、环保、高效的生产,满足日趋多元化的消费需求。


智能控制直击痛点

传统家装行业产业链条长,线上化不足,整体运行效率低下。涂料产品的特殊性导致消费过程中存在一系列问题,国内涂料企业受大宗原材料价格连续上涨、环保政策压力加大,利润空间不断收缩,生存压力不断增大。

罗克韦尔自动化基于该涂料品牌的需求,立足于精细化工行业生产特点,打造出DCS+Batch软件系统与DST、马保、软起动等标准产品无缝对接的一体化解决方案,让每个生产活动有序进行,通过自动化控制使原本杂乱的生产执行过程变得规范、精细、可控,用户不再需要配备大量的原材料及成品的库存,由此缓解了资金、仓储、流转、管理等多方面的压力。


一网到底高效稳定

以前,在涂料生产车间或者工厂里,往往存在多种通讯协议和网络,存在信息壁垒,运营维护成本高。

罗克韦尔自动化PlantPAx系统采用基于Ethernet/IP的标准以太网传输机制,搭建“一个网络,一网到底”的网络构架,采用同一通讯模式的优势在于,避免了用户以往在生产出中出现的数据丢包的情况,从而确保生产的稳定性,而且Ethernet/IP百兆级的通讯速率也大幅提升了生产效率。在此网络架构下,通过IT与OT的融合,用户实现了涂料生产环境中的人与人、人与设备、设备与设备之间的数据连接,通过数据分析和趋势预测,进行判断和决策,实现企业智能化运营。

罗克韦尔自动化客户经理邓远方特别强调,“对于整个涂料生产而言,PlantPAx只是主系统,其他的粉料输送系统、助剂系统等采用不同厂商的控制系统,通过Ethernet/IP的通讯协议可以很容易实现各子系统的无缝对接,打破原有的信息孤岛问题,大大减少投产后的维护工作量,节省运维成本。”


配方管理安全可靠

传统的涂料生产过程相对比较粗放,自动化程度也比较低。对于涂料生产最核心的配方环节,很多时候都靠人工手工配置,产品品质难以保证。

采用罗克韦尔自动化FactoryTalkBatch软件之后,该涂料品牌的配方控制方式得到根本性改变,从传统的由控制器触发的方式升级到了全部由SPA下发相关的配方工单,避免了手动管理配方时可能引起的风险,大大提升了生产效能以及生产过程的安全性。

“FactoryTalkBatch与PlantPAx过程自动化系统紧密集成,可以实现复杂批次和顺控应用,不仅简化了配方在整个生命周期内的管理工作,而且可为用户提供包含关键指导信息的标准报告,在减员增效的同时实现更加安全高效的生产。”邓远方补充说。

如今,该智能化涂料生产基地投产已有三月有余,无论是是生产效率、设备资产、产品质量、生产安全还是人员成本都得到了进一步优化,和罗克韦尔自动化的合作让他们尝到了数字化的“甜头”。接下来,该涂料品牌还将在湖北、河南、广西等地打造智能工厂,进一步满足各区域消费市场的需求。

据邓远方透露,“这是罗克韦尔自动化助力国内民营涂料品牌实现智能升级、走向高端市场的首个项目,未来,双方还将进一步深化合作,共同推动涂料行业的智能化转型。与此同时,罗克韦尔自动化还将助力该涂料品牌进一步拓展国际市场,实现从生产到业务的全面升级。”

发布时间 2021年9月30日

主题: Household & Personal Care Chemical PlantPAx PlantPAx DCS
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 打造涂料行业智能化转型标杆