Loading
案例研究 | 汽车与轮胎
Recent ActivityRecent Activity

泰国峰会利用数据作为差异化因素

Auto tier 供应商 Thai Summit 致力于数字化转型,并立即减少了停机时间并提高了生产量

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
泰国峰会 美国 制造工厂 级别供应商
泰国峰会美洲徽标

泰国顶峰公司作为全球领先的钣金冲压行业供应商,已经享誉盛名。35 多年来,该公司为客户提供了世界一流的工程设计、冲压和装配能力。泰国顶峰公司在北美和亚洲设有工厂,同时为全球客户群提供服务并交付世界一流的技术。

Janice D’Amico
Janice D’Amico
泰国顶峰企业业务系统与IT执行经理
挑战
  • 劳动力短缺和制造限制
  • 无法跟踪停机和中断情况
  • 客户寻求更高的制造透明度
解决方案
  • Plex 制造执行软件
  • Plex MES A&O
  • Plex 生产监控软件
结果
  • MTBF 从 10-20 分钟增加到 40 分钟
  • 生产线收入从每班次每小时 8,000 美元的零件数增加到每班次每小时 12,000 美元的零件数
  • 员工主导的项目利用 Plex 系统每年节省超过 300 万美元
  • 日常停机时间减少 80%
  • 产量提高 70% - 112%
  • 能够向客户提供数据

挑战

Thai Summit 是钣金冲压行业的领导者。他们位于密歇根州豪威尔的工厂是北美首个实现自动化视觉检测系统生产化并引入远程激光焊接的制造基地。该工厂占地 120 万平方英尺,设有装配车间、模具和模具服务、仓储空间等,旨在支持北美的生产。Thai Summit 的工程师与客户合作,设计、制造并定期检查他们的工具,以确保质量和耐用性。

由于劳动力短缺和制造限制,Thai Summit 需要一种能够改进日常流程并帮助他们应对行业挑战的解决方案。在经历了全球大流行病并应对劳动力可用性减少的行业影响后,Thai Summit 需要一种更好的方法来跟踪停机时间数据、定位微停机区域并改进整体制造流程。客户需要提高可见性,因此他们更多地参与到工厂车间,提出问题并寻求答案。Thai Summit 看到了一种利用数据作为差异化因素的机会。

解决方案

数据的力量

自 2017 年首次实施 Plex MES 以来,泰国顶峰通过实施 Plex MES 自动化和编排 (MES A&O) 不断推进数字化转型工作。这款强大的无代码工具能够实现流程自动化和复杂工作流程的编排,无需进行大量编码和手动数据管理,从而提高准确性并节省宝贵的资源时间。此新解决方案使泰国顶峰能够捕获信息并将其分发给客户和合作伙伴。

这不仅提高了整体可见性,还加强了数据捕获,让泰国峰会公司高枕无忧,并建立了一个系统,以更高的效率定位瓶颈和微停机区域。 通过实施 Plex 系统,泰国峰会公司现在能够满足客户日益增长的报告需求,从而带来了新的工作机会。

更好的数据带来更优的维护流程

“我们已经实现了从 Plex 系统到自动将我们的工作中心状态置于停机状态的过程,当设备知道我们停机时,”泰国 Summit 业务系统和 IT 执行经理 Janice D’Amico 说。“然后,我们的团队领导和操作员会提供停机的详细原因。”

虽然停机时间始终存在,但能够快速定位停机问题已成为泰国峰会的游戏规则改变者。与亲自检查工厂车间相比,能够通过软件告知员工机器何时以及为何停机,使问题解决更加高效。这不仅节省了资金,还提高了整体质量。泰国峰会现在可以准确找出其设施中的任何微停机,确定导致停机的设备,并分配合适的资源来解决问题。机器故障之间的时间也有所增加,将平均故障间隔时间从 10-20 分钟推至 40 分钟。除其他改进外,这一改进使生产线的每班次零件收入从 8,000 美元/小时增加到 12,000 美元/小时。

泰国峰会赋能员工

泰国顶峰还优先考虑通过员工建议和员工赋能来实现持续改进。通过收集直接与产品和生产线合作的员工的意见,泰国顶峰已经实现了重大节约,并且迄今为止已收到 200 多条员工建议。

这项举措不仅让员工能够分享他们的想法,还让团队看到他们的建议会产生影响,并被用来改善业务。泰国峰会每年因员工建议而节省的成本至少为 300 万美元,并向提供有价值建议的员工和团队支付了大量报酬。

结果

生产力大幅提升

自 2017 年首次实施 Plex 制造执行系统以来,泰国顶点公司不断发展其数字化转型工作。在努力成为数字化制造领域的先驱者的过程中,泰国顶点公司的员工已经不再使用 Excel 等程序和基于纸张的流程。这表明了泰国顶点公司对数字化和客户的承诺。泰国顶点公司目前有两个工厂正在运行 Plex 解决方案。

减少停机时间

在采用 Plex 之前,泰国顶峰集团的工厂生产线在 8 小时的轮班期间会出现 1.5 小时的停机时间。自从实施 MES A&O 之后,这一数字已降至每个轮班约 20 分钟的停机时间,有时甚至更少。这相当于日常停机时间减少了近 80%。

通过 Plex 软件,泰国峰会可以了解停机时间和原因,减少了对人工设备检查的需求。这不仅简化了日常流程,还让员工有机会将注意力集中在更高附加值的任务上。

通过数据实现差异化

系统提供的自动跟踪功能使泰国顶峰团队的领导者和操作员能够每天生成详细的报告,进一步提高了他们的整体效率。由于能够向客户提供更详细的数据报告,泰国顶峰在竞争中脱颖而出。

借助 Plex 的数据收集功能和 Thai Summit 将适当资源应用于所需领域的能力,他们的工作效率从每小时 40-50 个工作单位跃升至每小时 85 个工作单位,产出提高了 70-112%。他们还聘请了一名培训协调员,他目前正在与 IT 部门合作,为工厂车间的操作员提供虚拟指导,改进培训流程并尽可能减少人为错误的风险。现在,Thai Summit 及其员工将目光投向未来,计划将 Plex 系统提升到一个新的水平。他们将继续提高机器效率,推进维护成熟度,将新制造技术融入其流程,并继续作为汽车行业的领先供应商不断发展壮大。 

发布时间 2024年2月12日

主题: Accelerate Digital Transformation Automotive & Tire Plex
订阅罗克韦尔自动化

直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

立即订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 泰国峰会利用数据作为差异化因素