Loading
案例研究 | 发电
Recent ActivityRecent Activity

用 RLAY 为前瞻性的二氧化碳热泵供电

CUBIC 是罗克韦尔自动化旗下公司,为 Fenagy 的解决方案提供了控制面板,满足了可持续热泵的性能和可靠性需求。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
工业车间可持续热泵
fenagy-logo

Fenagy 设计和制造基于天然制冷剂(CO2 和碳氢化合物)的工业热泵、冷却器和冷热组合系统。

rlay-logo

RLAY A/S 是一家以质量和服务为导向的电气面板和机电服务制造商和供应商。

Lars Farsø
Lars Farsø
RLAY 首席执行官
Niels Erik Bjerregaard
Niels Erik Bjerregaard
Fenagy A/S电气工程师
挑战

  • 快速增长和不断变化的控制面板需求
  • 大批量生产和交付需求
  • 需要协作的技术娴熟的供应商
解决方案

  • 选择 RLAY 以实现灵活性和生产专业知识
  • 使用 CUBIC 工具的标准化控制面板概念
  • 使用 Galaxy 软件集成的数字孪生设计
结果

  • 加速电气化发展和创新
  • 高效、灵活的系列化生产,交付周期短
  • 可扩展的解决方案,满足未来市场增长需求
挑战

通过可靠的电气控制扩大可持续热泵生产规模

自 2020 年成立以来,Fenagy A/S 取得了显著的增长。作为一家专注于大型可持续制冷和热泵系统的丹麦 OEM 公司,该公司满足了对环保节能解决方案日益增长的需求。

他们的先进系统显著降低了能耗,帮助客户降低运营成本并尽可能减少碳足迹。通过仅使用二氧化碳和碳氢化合物等天然制冷剂,Fenagy 确保了效率并尽可能减少了对环境的影响,与传统的合成替代品相比。其系统由电力驱动,进一步整合了可再生能源,以限制对化石燃料的依赖——使其成为世界上真正具有远见的供暖和制冷系统。

这些系统是为区域供暖、暖通空调和数据中心等行业开发的,需要可靠的电力控制以实现不间断运行。随着 Fenagy 的发展,他们对更强大电气配电盘的需求也在增加。

2023 年底,他们确定了 RLAY 作为他们的新供应商,RLAY 是 CUBIC(罗克韦尔自动化公司)的合作伙伴,负责为其 H-2600 热泵和系统蒸发器的不锈钢机柜提供控制面板。

Fenagy 在选择新供应商时面临三大关键挑战:“我们的要求变化很快,必须不断开发新的控制面板解决方案。新供应商必须能够支持开发、提供大量产品,并轻松调整生产以跟上 Fenagy 的需求和增长,”Fenagy A/S 电气工程师 Niels Erik Bjerregaard 说。

协作方法和技术专长对于支持 Fenagy 电气解决方案的开发至关重要。

解决方案

由合作伙伴提供支持的标准化控制面板设计

在评估了几家候选公司后,Fenagy 选择了长期合作伙伴 RLAY,因为他们的协作方法、专业知识、灵活性和系列生产经验。第一个月内,完成了第一次交付,双方的关系迅速发展成为了宝贵的合作伙伴关系。

一个关键的初始步骤是将想法和要求概念化为一个标准化的控制面板解决方案,以实现有效且可调节的系列生产。通过对抗和建设性对话,RLAY 的丰富专业知识成为了定制控制面板持续开发和创新的重要资产,以满足 Fenagy 不断变化的需求。

与 RLAY 合作还为 Fenagy 提供了宝贵的对抗、培训课程和来自 CUBIC 的额外工具,以进一步促进发展。特别是 CUBIC Galaxy 设计软件,它与 Fenagy 现有的电气 CAD 软件集成,使其能够从 2D 设计过渡到 3D 设计,并充分利用数字孪生原理。

“我们共同开发了一个标准化概念,使得可以进行系列生产,并根据最终用户的偏好进行调整。RLAY 的知识、CUBIC 的支持和 Galaxy 软件在这一过程中都发挥了重要作用,”Niels 说。

RLAY 拥有现代化的 4,500 平方米面板车间和批量生产专业知识,能够满足 Fenagy 在第一年内对 70 个控制面板和近 450 个定制不锈钢机壳的预期需求。

作为 CUBIC 合作伙伴,RLAY 能够整合 CUBIC 模块化系统的优势,简化和加快装配过程,以支持大批量生产,确保质量一致性并缩短交货时间。

“CUBIC 模块化系统极具灵活性,让我们更具竞争力。它支持我们的系列生产能力,使我们能够高效地满足大批量需求,同时保持一致的质量和快速的交付时间。”RLAY 首席执行官 Lars Farsø 说。

结果

通过选择 RLAY,Fenagy 实现了指定新供应商的目标,该供应商能够加速电气开发并支持持续增长。

增强电气创新

与 RLAY 的合作加速了 Fenagy 的电气开发。Fenagy、RLAY 和 CUBIC 之间的协作方法继续成为 Fenagy 电气系统创新的关键资产。

灵活生产,快速适应

RLAY 的系列生产能力和 CUBIC 模块化系统的使用为 Fenagy 提供了灵活性,可以快速调整以适应不断变化的技术和客户需求,同时保持生产效率。

为未来增长做好准备

RLAY 缩短交货时间和满足高生产需求的能力确保 Fenagy 为满足当前和未来的市场需求做好了充分准备,并继续其增长之旅。

Fenagy 的客户遍布各个行业,每个行业都有独特的需求。得益于 CUBIC Galaxy 设计软件和数字孪生原理,与 RLAY 共同开发的标准化控制面板解决方案易于调整。这使得系列生产中的快速、精确的变更成为可能,确保最终产品满足特定客户需求,同时保持高性能。

在 CUBIC 模块化系统的灵活性支持下,未来对设计的调整和更新可以快速反映在 RLAY 的生产中,确保 Fenagy 保持敏捷和竞争力。

发布时间 2025年9月22日

主题: Accelerate Digital Transformation Digital Transformation Power Generation Industrial Control Products Packaged Solutions
订阅 Rockwell Automation

在您的邮箱直接获取最新资讯、重要洞见和信息 。

立即订阅

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 用 RLAY 为前瞻性的二氧化碳热泵供电