成立于 50 多年前,Universal Pack 作为自动包装袋机设计、开发和制造领域的专家进入市场。自成立以来,这家意大利公司创造了多种创新解决方案,凭借其对精度、效率、可靠性和机械耐久性的追求,在行业内留下了深刻的印记。
作为完整自动化生产线的单一供应商,Universal Pack 设计、制造和组装各种机器,包括自动垂直袋装机、标准机器、带有专用计量系统的定制独立机器、模块化生产线和集成生产线,适用于初级和次级包装领域,具备包装各种不同产品的广泛能力,这些产品具有不同的化学物理特性。
与许多包装公司一样,Universal Pack 必须满足最终用户的需求,这一点在为新型可回收和可堆肥层压材料开发柔性包装解决方案时尤为明显。
“这可能是整个行业面临的最大挑战,”Universal Pack 市场营销主管 Alex Leardini 解释道。“我们看到多个行业都在经历重大变化,必须要抢占先机。欧洲的食品公司已经开始使用可持续包装来包装酱料和咖啡,但制药行业还没有达到这个阶段;它还处于这一演变过程的早期阶段,但当需求最终出现时,我们仍然必须做好准备。
Leardini 解释说:“幸运的是,由于我们在食品行业的工作,我们在制药行业占据了先机,因为我们已经在多个应用领域使用可持续层压材料。对可持续性的需求可以通过多种方式体现出来。
“一个例子是为第三世界国家提供微量营养素和食品粉末的包装,”他补充道。“许多需要这种营养支持的地方没有组织化的垃圾收集系统,因此空塑料袋和小袋子会开始堆积,造成生态问题。但是,感谢我们与其他志同道合的公司合作,我们已经为这些粉末开发了可堆肥的包装技术,这使我们有机会产生积极的道德和社会影响,同时解决不可回收废物的问题。”
Universal Pack 也有自己的材料研究部门,该部门与客户、技术供应商和材料供应商合作,开发针对层压材料优化的包装解决方案。Leardini 解释说:“可回收和可堆肥材料的敏感性要高得多,表现出不同的弹性、物理和化学特性,这使得它们在传统机器上的部署更加困难。
“幸运的是,我们与罗克韦尔自动化的关系非常好,这在我们需要研究新解决方案时非常重要。我们需要能够帮助我们应对艰巨挑战的供应商,他们能够回答问题、提供支持、提出建议和建议,最重要的是值得信赖。”
“虽然可持续性是现代工业的主要驱动力,但还有其他运营指标同样至关重要。Leardini 解释说:“我们选择罗克韦尔自动化是因为他们提供的产品和服务质量过硬。罗克韦尔自动化能够提供本地和全球支持,这一点至关重要。从我们的角度来看,我们能够开发出更易于编程、测试和验证的新运营概念,同时也为我们未来的修改提供了更大的空间。
“另一方面,我们的客户获得了灵活高效的机器,这些机器能够处理现代可持续材料,并配备了完整的工业 4.0 和智能机器功能,”他总结道,“同时还享受了更轻松的故障排除、更少的培训工作和更高的安全性。”
查看我们为您的可持续发展计划提供的丰富解决方案组合。