Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

赋能涂料行业 智造缤纷未来

罗克韦尔自动化为涂料企业打造可复制的数字化标杆工厂

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
赋能涂料行业 智造缤纷未来 hero image
背景

千百年来,人类对美的追求从未停止。艺术家用颜料装饰画卷,工匠们则用涂料装点世界。随着科技的发展,涂料在为生活带来更多色彩和活力的同时,也凭借其防腐、耐污等性能保护着我们的世界,大到建筑、飞机、轮船、汽车和工业设施,小到食品饮料包装,都离不开涂料的身影。

为满足国内外市场对高性能涂料的巨大需求,某全球领先的涂料生产企业计划扩建中国工厂,并力争将其打造成为该企业全球最大的涂料生产基地。扩建项目总投资1.5亿美元,项目达产后,将形成年产14.5万吨高性能涂料和5000吨PVC密封胶的生产能力,涵盖企业最具优势的包装、工业、汽车和修补涂料产品。

随着市场需求日趋多样化,涂料产品正逐步向多品种、小批量、个性化定制的方向发展。涂料企业面临着更灵活的交货期、更短的产品生命周期和新兴的商业模式等市场挑战,打造柔性化、安全环保、节能高效的数字化、智能化工厂已然成为涂料行业未来发展的重要方向。为此,该企业希望与领先的自动化和智能制造供应商合作,通过引入自动化、数字化和智能化技术,提高新工厂的生产灵活性及生产效率,降低成本和对人工的依赖,缩短交期,减低排放,并为未来新基地的数字化、智能化建设提供标杆与借鉴。


挑战

虽然涂料行业已经开始大力推进数字化和智能制造,但行业当前的数字化水平还远未达到预期。在企业内部,顶层的ERP系统与生产现场间的信息传递仍需要人工完成,大量现场设备形成的信息孤岛,需要人工对接生产工序,这些都直接影响了生产效率。工厂内各信息系统未实现互联互通,生产信息主要依靠人工收集,难以转化为管理人员的战略决策。

自动化是实现数字化和智能化的基础,但该企业涂料生产线尚未制定统一的自控标准,需要供应商根据其工艺、生产和安全要求,确定生产的自动化程度,并统筹规划、设计实施全厂自动化和电气化,为工厂后续的数字化升级提供保障。

此外,与离散行业相比,涂料企业对工序工艺的管控更为严苛,生产投料顺序或是数量上的丝毫偏差,均可能导致严重的质量事故。该企业希望新产线能够实现自动、高效的产品切换,提升品质和产量,减少物料和能源消耗。

同时,为了加快产品上市,项目要求尽早投产,工期非常紧张,需要自动化产线实现快速部署。


解决方案

通过前期对客户需求的详尽咨询梳理,罗克韦尔自动化为客户量身定制了包括PlantPAx分布式控制系统(DCS)、智能电机控制中心(iMCC)、安全仪表系统(SIS)、瘦客户端(ThinManager)、工业云(IDC)和EtherNet/IP工业以太网在内的一体化解决方案,帮助客户的涂料生产车间打破“信息孤岛”,实现了各设备和系统间的互联互通,打造安全、节能、环保、高效的数字化工厂。

项目分三个阶段进行实施,第一阶段为全厂基础自动化的设计、施工及运行,包括PLC和iMCC等底层基础自动化软硬件的安装,实现生产设备的自动化和智能化;第二阶段在自动化设备的基础上,部署FactoryTalkBatch批次控制软件,实现产线的自动化,利用Batch控制生产线及多种配方的生产;第三阶段的目标是依托MES系统控制全厂生产计划,整厂升级为数字化工厂。

配方是涂料企业的核心竞争力,集成了FactoryTalkBatch软件的PlantPAx系统在用户传统的配方控制方式上实现了新的突破,配方从传统的由控制器触发的方式升级到了全部由ERP下发,保密性得到了极大的提升。

此外,新建涂料产线涉及称重、投料、搅拌、配方确认等不同的工序工艺,需要大量的操作终端。ThinManager瘦客户端可集中管理现代化工业运营各方面所需的内容与可视化。它通过简化对所有设备和用户的管理,来缩短停机时间并减少维护工作量,可在恰当的时间和地点向恰当的人员提供所需的内容。另外,ThinManager软件还提供多重身份验证,包括采用指纹扫描进行生物识别验证。


效果

通过一体化方案的部署,该涂料工厂达成了安全生产、节能减排和减员增效的目标,并很好地满足了环保要求。新工厂投产后预计年产收入可增加20亿元,同时为企业未来的绿色、智能、可持续升级打下更坚实的基础。

其中,PlantPAx实现了产线的自动化,并与iMCC无缝集成,节省了大量的I/O点数,降低成本的同时实现快速部署;iMCC则让电机及大设备更加智能,所有设备的实时生产数据曲线、能耗数据、预防性故障维护等数据可以自动上传到DCS并记录,节约能源的同时提高了运营和维护效率;SIS系统的多重化冗余确保了生产设备的安全;通过ThinManager瘦客户端,操作终端可以满足同屏多画面显示,方便不同工种的人员获取不同信息,并可实时监控生产数据;工业数据中心(IDC)作为智能化、数字化工厂的核心基础设施,可以自动对大量现场数据进行采集、整理和分析,帮助企业挖掘数据价值,做出更明智的管理决策。

罗克韦尔自动化集合了PlantPAx分布式控制系统、智能电机控制中心、安全仪表系统、ThinManager瘦客户端、工业云(IDC)和EtherNet/IP工业以太网在内的一体化解决方案不仅在安全、环保、节能和高效方面为客户创造可持续价值,并且为客户制定了标准的、可“复制”的解决方案,客户将参照该标准,全面提升新生产基地的智能制造水平。未来,罗克韦尔自动化愿为涂料行业的发展持续注入智慧动能,携手涂料企业,智造缤纷未来。

发布时间 2021年9月30日

主题: Chemical PlantPAx DCS PlantPAx FactoryTalk Batch
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 赋能涂料行业 智造缤纷未来