Loading
案例研究 | 金属行业
Recent ActivityRecent Activity

MES 解决方案增强现代制造

Special Products & Mfg 使用 Plex 制造执行系统,来减少人工任务,降低成本,并带来更多收入。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
机器人激光切割特种产品和制造
spm 徽标

50 多年来,Special Products & Mfg., Inc. 一直为 OEM 提供服务,该公司尤其擅长金属制造、合同制造、焊接等业务。这家出色的公司已获得 ISO 9001:2015 认证,致力于推动创新并重新定义成为现代制造公司的意义。

挑战
  • 未记录的知识
  • 调度和数据输入的手动过程
  • 耗时的报告
解决方案
  • Plex MES
  • Plex 质量管理
  • Plex 生产监控
成果
  • 库存水平降低 30%
  • 加急货运减少 30-40%
  • 每 FTE 收入增加 75%
  • 无需额外人员即可扩大规模
  • 100% 数据精度

挑战

实现业务运营现代化

Special Products & Mfg Inc. (SPM) 始终设法实现业务现代化,这是因为他们深知许多内部运营流程需要更新。例如,员工依赖的公司知识,大部分都在他们的脑海中。这导致难以将知识系统化、文档化,并与每个人共享。靠记忆来保存知识,也导致难以增加新的知识和优秀范例来帮助公司成长。

此外,SPM 还实施手动流程,以安排班次、报告质量问题和提取报告,所有这些任务都容易受到人为错误的影响。例如,不合格问题将记录在手写的纸张上,交给管理团队,要两三天后,才能流转至关键的下游部门。

最后,SPM 面临着这样的挑战:难以从当前系统中提取报告,并且这些报告的准确性并不可靠。员工必须花时间从一个门户提取数据,然后将其手动输入 ERP。SPM 无法预测他们在未来几个月内需要哪些零件,每种零件又需要多少,再加上不同零件的供货周期各不相同,为了交付客户订单,团队成员不得不疲于奔命。

寻找 MES 解决方案 — 提高效率、可靠性和连接性

SPM 需要简化流程、更好地访问可靠数据以及加强部门之间的连接。作为一家说到做到的公司,该公司的团队开始寻找 MES 解决方案,以帮助他们一劳永逸地实现业务的现代化。

当 SPM 找到 Plex 制造执行系统解决方案时,他们知道自己找到了一个完全满足需求的平台。他们希望消除容易出现人为错误的人工工作,将部门彼此连接起来,并确保 100% 的数据准确性。具体而言,SPM 实施了三个核心 Plex 解决方案:制造执行系统、质量管理和生产监控。 

解决方案

MES

SPM 希望避免依赖以记忆为载体的知识,并解决相关挑战,来实现知识的系统化、文档化,并让所有员工都能获取知识。Plex 制造执行系统解决方案在简化这项任务时发挥了关键作用。通过提供一个实时管理生产活动的集中平台,MES 解决方案使 SPM 能够以数字化方式组织关键信息,摆脱单靠记忆的流程。该系统促进了不同团队之间的无缝协调,确保每个人都能够获取最新且标准化的知识。

质量管理

SPM 执行副总裁 Nora Harding 表示:“质量成本一直是我们战略计划的重中之重。” Nora 及其团队知道,借助 Plex 的质量管理模块,他们能够变革手动的不符合项记录流程,使之成为数字化、自动化的体系。这不仅提高了准确性,还加快了质量问题的识别和解决。实时了解质量指标使 SPM 能够主动解决问题,培养持续改进文化。

生产监控

“我们曾经有一个专注于运营的系统。但这个系统并未为我们提供很好的报告或指标。”Nora 说道。因此,SPM 团队也选择实施 Plex 生产监控工具。该模块提供对生产活动的实时洞察,可实现快速准确的报告。该系统能够以用户友好的格式提取和呈现数据,无需手动输入数据,降低了出错的风险。生产监控还使 SPM 能够更准确地预测零件需求,优化库存管理并确保及时履行客户订单。

成果

产品质量

从产品质量角度来看,Plex 质量管理模块对 SPM 来说效果显著。此前,报告不合格问题需要数天时间,才能到达关键部门。而有了质量管理模块,所有质量数据均可以电子方式在系统中传输,并且 100% 准确无误,可供所有人访问。在审计期间,经理可以立即获取包含可靠数据的报告,这有助于降低 SPM 的质量成本。Plex 还帮助 SPM 改善了公司文化。掌握数据后,员工可以向经理提出明智的问题并提供建议。

车间运营

Plex 改变了 SPM 的车间运营。自实施以来,SPM 的每 FTE 收入增长了 75%。在 Plex 实施之前,调度是一个非常手动的过程。而实施之后,管理者可以使用优先事项清单,在轮班前和轮班期间进行调整,以确保员工随时获得所需的资源。管理者可以轻松提取数据,在 10 分钟内查看他们全天需要了解的内容,以确保一切正常。该模块还能帮助管理者确保在前一天晚上顺利完成所有自动化工作。

SPM 的库存水平降低了 30%,从而降低了持有成本并改善了现金流。Plex 让 SPM 能够进行即时制造。每当客户下订单时,总有一定的供货周期。零件在车间流转的过程中,会在各个部门停留。借助 Plex,SPM 可以提取报告,以便进行预测并根据预测进行采购。当他们需要采购这些物料时,系统将提供帮助。

对车间运营来说,也许更关键的是,以前分散的部门现在可以无缝协作。SPM 工程经理 Bo Carroll 表示:“我十分期待有望实现的整体协作,从前端到后端的协作,非常令人兴奋,Plex 让我们能够做到这一点。”

人员管理

在培养一支成功、敬业的车间员工团队方面,SPM 人力资源经理 Tanya Lance 表示:“关键就是,在员工需要支持时,提供他们所需的支持。” Plex 使 SPM 能够顺利完成员工从被雇佣到进入车间的整个入职流程。借助 Plex,SPM 可以运用内部系统中的技术信息为员工提供支持,比如帮助员工掌握操控车间设备所需的技术。

员工可充分利用员工建议模块。这个模块使用户感到被倾听,并能培养 SPM 的员工参与文化。Tanya 表示:“虽然 SPM 长期以来一直重视员工参与,但 Plex 使我们将其提升到了新的水平。” Plex 简化员工流程,充分利用员工时间,使 SPM 能够在不增加员工人数的情况下扩展业务。

SPM 在创新、质量和团队合作方面始终有着卓越的价值观。Plex 的制造执行系统解决方案和其他工具正在帮助 SPM 在业务的各个方面践行这些价值观,并在产品质量、车间运营,再到人员管理等方面实现切实成果。

发布时间 2024年3月1日

主题: Accelerate Digital Transformation Metals Plex
订阅 Rockwell Automation

从收件箱直接获取最新资讯、思想领导力和信息。

立即订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left MES 解决方案增强现代制造