作为文具、打火机和剃须刀领域的全球领导者,BIC 让日常生活变得简便且充满快乐。逾 75 年来,该公司一直秉承向世界各地的消费者提供物美价廉的必需品的传统。
- 缺乏标准化,导致生产过程脱节
- 员工无法互通有无,没有统一数据源
- 用标准化的基于云的解决方案取代纸质系统
- 每天记录的交易增加到每个班次超过 100,000 个成品零件
- 同时提高整体可见性、车间绩效和整体设备效率
- 从原材料到成品的完全可追溯性
提供生产过程、库存水平和质量指标的实时可见性是在现代制造业保持竞争力的必要条件,对于成熟知名品牌亦是如此。作为文具、打火机和剃须刀领域的全球龙头企业,BIC 希望借数字化转型为运营效率提升带来无限可能。
2020 年 12 月,BIC 与 Plex 和 Rockwell Automation 签订了多站点制造执行系统 (MES) 订阅协议,以获取全面的工具套件,管理并优化从车间到管理层的制造运营。最初试点项目聚焦 BIC 位于突尼斯宾泽特的制造工厂,这家工厂也是欧洲、中东和非洲 (EMEA) 地区的主要文具生产工厂之一。
奠定无缝集成的基础
与任何其他转型项目一样,BIC 需要克服一些重大挑战。在本案例中,公司面临的主要挑战是实现所有生产过程的标准化。此外还需要实施水平和垂直集成,相比现有运营方式在更大范围内将机器和工人相结合。
BIC EMEA 市场信息技术高级经理 Rogelio Demay 表示:“BIC 的数字化转型主要涉及集成人员和技术,从而有效改善运营。”
在这个项目中,BIC 的目标是利用统一数据源打破运营孤岛并有效实现工人互联互通,改善并优化宾泽特工厂的运营。一旦得到验证,这一成功蓝图在日后可以推广至公司的更多工厂中。
Demay 认为,宾泽特工厂的工作重点是标准化系统,因此此项目是 BIC 当前数字化转型和运营能力提升之旅的重要一环。想要取得成功,必须注重“以工人为中心”。他表示:“我们不断建立强大的制造基础,这是我们引以为傲的资本。近期的项目就是我们以创新思维和技术提升运营效率的有力证明。将 MES 集成至日常运营中为人员提供支持,这是我们取得成功的主要原因,将帮助我们在未来走得更远。”
通过简化促进集成
BIC 的主要目标之一是:使用可从任意位置访问的标准化云系统替换本地定制化解决方案。BIC 选择了 Plex 制造执行系统为涵盖全公司的智能制造举措提供支持,旨在全方位简化并同步制造工具、标准和流程。
但是,BIC 需要三思而后行。正如 BIC 智能制造经理 Dafni Vakasi 在项目首次启动时所理解的那样,这对于取得持久成功至关重要。她解释道:“项目的第一步是进入车间基层,真正理解工厂的运营方式。大致了解操作员的工作内容、他们的关注点以及他们需要哪些信息,这对于确保我们能够有效向他们传递信息至关重要。”
凭借 Rockwell Automation 的 Plex 制造执行系统,BIC 从零散化的软件平台(其中部分软件为内部开发)过渡到了全面集成的执行系统。以往许多工厂使用不同的软件、服务器和操作系统,它们的质量水平往往层次不齐,这一问题如今得到有效缓解。
通过精简 IT 系统总体量,BIC 实现了两个目标。首先,他们现在拥有了 MES 一站式解决方案,并可以驱动工厂的大部分功能。其次,他们有效解决了导致效率低下的运营孤岛问题。这样一来,用户可以驾驭先进机器的力量、共享可靠信息并使用相同的精准数据。
Vakasi 解释道,此方案的优势在于 BIC 现在能够全面了解整体运营情况。她表示:“我们在真正摸索如何开展工作以及记录所有数据,这是一个很好的现象,因为这表示我们可以找到合适的解决方案,使我们的操作员获益。”
在全球范围内进行改进
BIC Plex 制造执行系统解决方案涵盖端到端流程,包括 90 种具有不同自动化水平的成型及装配线。尽管工厂具有巨大的规模和复杂性,BIC 仍实现了 MES 高级软件包的开箱即用部署,改善了车间流程。在最初上线的当周,虽然生产活动有所减少,每日记录的交易仍表明生产了数千个容器,每个班次的成品零件数量也增加到 100,000 多个。
他们实现的核心优势在于使用 MES 和 MACH2 A&O 提高了车间绩效和整体设备效率的可见性,大幅提升了库存精度,进而改善了产品计划。因此,BIC 现在可以确保从原材料到成品,以及运输和其他方面的完全可追溯性。
Demay 称赞了此次试点项目并表示:“从纸质系统转向 Plex 制造执行系统是工厂迈向自给自足的重大一步。我们能够快速响应问题并推动持续改进。”
BIC 通过 Plex 制造执行系统解决方案实现了机器互联并解决了孤岛问题,接下来,BIC 将这一成功方案应用于世界其他工厂中,以统一的标准化方法将全球各地的所有业务连接在一起。Rockwell Automation 也是其计划的关键合作伙伴,支持 BIC 将运营技术与 IoT 领域融合的愿景,弥合了这两个领域之间的鸿沟,并将它们无缝集成至公司运营中。
在整个项目期间,BIC 和 Rockwell Automation 紧密合作实施制造执行系统,以共同的愿望相互推动前行,以期实现显著改进。项目最终取得了巨大成功,但对于 BIC 而言只是一个开始,未来公司将持续推进数字化转型,以及在全球范围内普及标准化系统。
BIC 宾泽特试点项目为在多个不同地点部署更大规模的 MES/MACH2 开启了大门,Vakasi 表示:“在为我们的工厂设计解决方案时,Plex 解决方案的灵活性给我们带来了很大帮助。我们坐下来与 Rockwell Automation 专家设计了契合宾泽特团队需求的解决方案。我们可以将此方案应用于雅典和马瑙斯工厂,甚至是墨西哥等全球其他地区的工厂。这就是我们的智能制造之旅,Rockwell Automation 将始终与我们一起共同前行。”
发布时间 2024年1月3日