Loading
成功案例

以智慧园区为锚,铸就食品饮料“净零”供应链典范

罗克韦尔自动化可靠稳定、开放兼容的Smart Campus 智慧园区解决方案,大幅降低智慧园区建设布线成本、能耗和碳排放。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Digital transformation,IOT Internet of things Digital transformation Modern Technology concept businessman select the abstract chip with text IoT on the virtual display on virtual screen.

概述

作为食品饮料行业的全球领军企业,利用物联网等新兴技术,建设和深度运营智慧园区,以持续提高能源利用、节能减排效率,成为构建“净零”供应链的关键一环。

挑战
  • 为保障设备安全,降低运营费用,并打通Utility和Process,需要可靠稳定、开放兼容的BMS平台
解决方案
  • Smart Campus 智慧园区解决方案,包括对办公及生产区域的照明,暖通及窗帘进行智能传感器的设计,部署以及优化控制,并与环境及能源相关的三方系统集成
成果
  • 将物联网探头与灯具融为一体,节约30%安装布线成本
  • 在空间照明、暖通设施的电耗节能高达45%左右,并减少超过30%的碳排放
  • 稳固企业本身行业领先地位,加快绿色可持续与ESG建设的步伐,打造更强劲的核心竞争力

现如今,碳中和与产业链的数字化转型升级,已经成为各大行业向阳发展的必由之路。在“端对端”减碳的全新视角下,越来越多的企业,不再仅局限于内部直接运营和电力消耗排放,开始将目光锁定在解决整个供应链碳排放的问题上。

在这其中,企业利用物联网等新兴技术,建设和深度运营智慧园区,以持续提高能源利用、节能减排效率,正成为构建“净零”供应链的关键一环。近期,某食品饮料头部企业计划在中国建造标杆产业园区,并选择与罗克韦尔自动化携手,用创新数智解决方案注入强大的绿色能量。

食品饮料正“卷”时,数智升级势在必行

放眼当下,随着“3060”双碳政策的落实与推进,企业正面临着愈发严峻的挑战。除了使用更多可再生能源、增加回收材料比例等手段,提升生产效率、减少电力/热量消耗、采用更精益和高效的生产工艺,并在供应链侧寻求突破已势在必行。

据世界经济论坛(WEF)2021年发布的《净零挑战:供应链的机遇》报告显示,八大供应链(食品、建筑、时尚、快消品、电子、汽车、专业服务、货运)从原材料到最终产品制造的排放量,占据全球温室气体排放总量的一半以上,其中仅食品供应链一项就占了大约1/4。

据世界经济论坛(WEF)2021年发布的《净零挑战:供应链的机遇》报告显示,八大供应链(食品、建筑、时尚、快消品、电子、汽车、专业服务、货运)从原材料到最终产品制造的排放量,占据全球温室气体排放总量的一半以上,其中仅食品供应链一项就占了大约1/4。

作为食品饮料行业的全球领军企业,该企业做出了到2030年,在全球范围内实现碳排放、用水及废弃物排放减少50%(较2019年)的郑重承诺。为实现这一宏大目标,在业界树立绿色高质量发展的典范,该客户希望借助减碳与数字化新技术,在满足消费者需求的同时,促进行业迈向碳中和。

与此同时,作为最贴近终端消费者的行业,得益于供应端和需求端的双向驱动,整个食品饮料市场正迎来百花齐放的局面,市场竞争也趋于白热化。在这条越来越“卷”的赛道上,企业都想在抢占更多市场份额的同时,进一步完善产业链布局、推动ESG建设步伐,以提升企业永续竞争力,打造出更多“圈粉”和“吸金”的法宝。

伴随着该客户门店数量的增长迅速,其在本土供应链的响应速度,已经无法满足日新月异的市场需求。面对国内行业中涌现的强劲新势力,以及愈发严峻的绿色减排任务,为稳固市场领先地位、提升品牌知名度和产品销量,更好地统筹“净零”供应链的建设工作,该企业决定在国内加码投建创新产业园。

Smart Campus 智慧园区解决方案:在标杆园区埋下数字化 “彩蛋”

如何以该产业园为锚点开启全新旅程?该客户选择与罗克韦尔自动化携手,向着智慧健康、绿色可持续数字园区跨出坚实一步。在产业园综合设施管理方面,罗克韦尔自动化提供的创新Smart Campus 智慧园区解决方案,包括了基于全球DALI for IoT(Internet of Things)标准的物联网探头、工业物联网创新平台,以及数字孪生硬软件产品。这一解决方案对办公及生产区域的照明,暖通及窗帘进行智能传感器的设计、部署以及优化控制,以达到最佳能耗以及资源的有效利用,同时打通了诸如雨水回收,太阳能光伏,火灾报警,废水污水排放,冰机制冷等三方系统,实现统一的系统联动,集中显示与自动化报表。

例如,园区大面积采用了具备Sensor Ready功能的灯具,并与物联网探头融为一体。这样做的好处是,能动态采集空间人员及设施状态,用客观的空间事件驱动设施的运转状态,很好地解决传统BMS(Building Management System)中设施管理基于固定时间周期执行,不考虑现场的实际使用情况等带来的不便。此外,通过结合“末端无线+主干链路有线”的融合通讯架构,在建设阶段可节约30%以上的安装布线成本,解决了传感器布线复杂、调试难等痛点。

而Smart Campus智慧园区解决方案之所以能够轻松贯穿生产和运维环节,则得益于所采用的工业物联网创新平台,能充分地融合数据池、打破数据壁垒。客户可以依据实际工况,通过HVAC进行温湿度、微正压等的智能调节,保障产品高规格质量需求的同时,提升园区运营效率和能耗节约水平——预计可为园区带来60%左右的电耗节约。

在数字孪生可视化运行层面,该客户导入了BIM(Building Information Modeling)模型以实现虚拟现实,设施管理人员可以快速查找和定位设备,获取详细信息及现场概貌。通过与自动控制系统的结合,客户还能实现设备自动检测、报警直接生成工单、故障模拟分析/恢复以及能耗模拟,并实现人员定位及备件、库存的自动化管理,以及设施管理的高度可视化、信息化和自动化。

综合来看,罗克韦尔自动化数智力量的加入,让整个办公场所的灯光、温湿度及新风控制等都变得更加人性化。当然,不仅限于公司员工,每一个来到这里的合作伙伴,虽然无法看到埋在园区无处不在的数字化脉络与“彩蛋”,但从迈入园区的那一刻起,都能立刻感受到数字化技术带来的便利与舒适体验。

以智慧建筑为锚点,打造“净零”供应链

值得一提的是,除了借由部署Smart Campus 智慧园区解决方案呈现的斐然成果,整座创新产业园的运转还体现了浓厚的环保理念——园区严格依照绿色建筑最权威的LEED和WELL的铂金认证,RESET认证以及中国绿色建筑三星认证。与此同时,这里还扮演着智慧仓储中心(采用立库比传统储存空间节省4倍)和物流配送中心(将成为该客户国内配送网络的核心)等多重角色。

现如今,客户该园区的可再生能源使用占比最高可达30%,借助自然光的充分利用以及屋面太阳能系统,可让办公楼达到近零碳排放的标准;在生产车间中引入信息化手段收集和分析设备数据,相较传统方式还可减少超30%的碳排放,待园区正式建成后,这里也将成为该客户全球最绿色环保的工厂之一。

多年来,作为智能制造和绿色科技的引领者,罗克韦尔自动化通过打造“净零”供应链的主轴,充分带动头部链主企业作用,借助全生命周期服务的系统性赋能,辐射产业链上下游的各类中小型企业,重塑着绿色供应链格局。此次Smart Campus智慧园区解决方案的项目范围与对标标准,也是罗克韦尔自动化在国内的首个落地案例,对跨行业推广极具复制和参考价值。

放眼未来,食品饮料行业的竞争,将不仅是可持续创造“爆款”能力的竞争,更将是一场数字化技术创新应用,以及高效、节能、低碳供应链的较量。在越来越多行业智慧示范园区的影响和带动下,随着数字化运营和管理理念的不断渗透,也将有更多企业集结到绿色生态圈的大部队中,打造更多优秀的“净零”供应链,为全社会可持续发展和国家“双碳”目标的实现贡献力量。

施若虹谈到,永恒力团队即将把Emulate3D应用于虚拟调试等领域,进一步提升项目的调试效率。此外,Emulate3D软件强大的可视化能力,同样是永恒力团队在未来将要深入挖掘的重点能力。施若虹指出,当前很多客户已经不再满足于传统的二维展示效果,而是希望能够通过三维的视角,全角度、全方位地观看系统运营情况。面对这样的需求,永恒力团队希望能够依托Emulate3D构建数字孪生的能力,为客户打造出一套与现场实际运行场景高度仿真、等比例、高实时性的“数字孪生体”,满足客户的数字化运营要求。

面向未来,永恒力团队还希望将Emulate3D数字化仿真平台的价值,从项目的设计实施阶段进一步延伸到售后服务领域。未来,永恒力团队还计划利用Emulate3D数字化仿真平台,开发出基于VR/AR的售后技术支持解决方案,让终端客户的运维人员在现场佩戴可穿戴设备,就能享受到永恒力实时、快捷的远程技术支持,实现售后服务模式的创新升级。

智慧无垠,拓展无限。未来,Emulate3D数字化仿真平台能够帮助永恒力及更多客户实现哪些创新的应用构想?让我们拭目以待。

发布时间 2023年7月20日

主题: Accelerate Digital Transformation Digital Transformation Smart Manufacturing Food & Beverage Lighting Control
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
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 以智慧园区为锚,铸就食品饮料“净零”供应链典范