Loading
案例研究 | 数字化转型

数字仿真深度应用,打造智慧物流“虚拟调试”加速引擎

罗克韦尔自动化Emulate3D™助力某机器人领军企业实现虚拟调试,提升调试效率和智能化水平

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Advanced High Precision Robot Arm inside Bright Electronics Factory. Component Installation on Circuit Board. Electronic Devices Production Industry. Fully Automated Modern PCB Assembly Line.
SIASUN Logo

沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“新松”)成立于2000年,是一家以机器人技术和智能制造解决方案为核心的高科技上市公司。新松拥有国家级研发创新团队,坚持走自主创新之路,书写了中国机器人发展史上百余项“行业首创”!作为国家机器人产业化基地,新松以智能制造为业务主攻方向,为产业升级提供全体系核心支撑,打造了以自主核心技术、核心零部件、核心产品及行业系统解决方案为一体的全产业价值链。

挑战
  • 物理碰撞效果不合理、难以实现
  • 传统电气调试费时费力成本高
  • 缺乏简单、高效、低成本的系统设计方案验证途径
解决方案
  • Emulate3D数字化仿真平台
成果
  • 验证了货位计算和避让程序
  • 避免不合理的物理碰撞
  • 提高现场调试效率,方便内部技术交流
  • 提高客户信任度和满意度,助力市场拓展

挑战

放眼当下,成熟的数智技术已经如水般渗透并滋养着各细分行业。在机器人与物流集成领域,以数字孪生仿真为代表的技术的深度应用,正大幅提升企业从设计、调试到运营的效率。

多年来,新松机器人自动化股份有限公司(简称“新松机器人”)凭借领先的移动机器人和智能仓储物流解决方案,为国内外各行业头部用户,打造了许多标杆工程。在关键的电气调试环节,该企业借助罗克韦尔自动化的Emulate3D™数字化仿真平台,打开了一扇通往“虚拟调试”的大门。

解决方案

数字孪生仿真:电气调试的更优解

如今的现代化生产,需要非常多的自动化设备,而传统的安装调试需要机械、电气、自动化等工程师,在车间现场耗时费力地协作。如此不仅成本高,想解决调试阶段出现的问题,周期也非常长。如何简单、直观、高效,并且低成本地验证系统设计方案,是当前许多企业面临的共同痛点。

在物流集成领域,采用传统电气调试的企业仍占多数,已经越来越难满足市场对敏捷响应和复杂应用场景的需求。以新松机器人为例,其过去的橡胶卷输送系统会采用货物撞击阻挡,靠撞停延时保证货物位置准确的方案。但由于货架都是不规格的异形结构,很多复杂的物理碰撞并不合理、难以实现,传统调试又无法快速验证避让和货位计算程序。

有幸的是,近年来,数字孪生技术的深度应用,拓宽了传统机械仿真的范畴,让“虚拟调试”功能得到更多关注。综合来看,“虚拟调试”可在设备进场前完成辅助设计,验证程序逻辑、动作干涉、生产流程等,不仅能减少调试时间和成本,企业还能识别潜在改进机会,让设备的自动化等功能更加完善。

与此同时,“虚拟调试”提升了电气调试过程中软件使用的占比,十分契合当前的智能化发展浪潮,也成为了新松机器人提升自身数字化竞争力的不二之选。
 

卓越仿真软件,三步走助力破局

针对过去厂内大量非标自动化系统程序验证难的痛点,新松机器人选择与罗克韦尔自动化携手,期望借助领先的电气仿真软件Emulate3D完成数智升级。

在项目实施过程中,罗克韦尔自动化用三步走,帮助其高效、高质量地实现了虚拟调试功能:

①真实模型搭建:众所周知,仿真模型的准确度会直接决定虚拟调试的最终效果。因此在建模环节,为达到逼真效果,项目团队基于Emulate3D在系统内围绕货架的长宽高尺寸设置、位置摆放,搭建了堆垛机等系统的真实机械模型。

值得一提的是,Emulate3D能支持导入和导出多种主流的3D格式文件,模型还可根据动作属性划分层级,并通过静止对象合并实现简化,十分方便客户未来的编辑工作。

②动作添加:为了更好地连接PLC,导入的模型通过Emulate3D软件QuickLogic图形化语言的方式,可实现自定义脚本和数据接口的创建。其中,客户现场的输出信号主要涉及提升机高低速切换、堆垛机位置控制等,输入信号则包含提升机限位开关反馈、堆垛机位置反馈等。

得益于Emulate3D高效的开发体系和简单的操作步骤,新松机器人可以更快完成数据和逻辑的映射,这也为快速和精准实现虚拟调试功能,打下了坚实基础。

③虚拟调试:在完成动作添加后,项目团队将软件打造的仿真模型,分别与输送机和堆垛机的PLC连接,通过PLC与模型交互模拟出入库动作。与此同时,团队对人物动作也做了进一步编程,使用示教点指定行走和手臂运动的目标位置,实现了人物行走、搬运货物、点击按钮等动作。

目前,该项目已进入试运行阶段。借助Emulate3D的强大性能与罗克韦尔自动化专业的工程实施服务,新松机器人已经成功在计算机上验证了货位计算和避让程序,避免了不合理的物理碰撞,有效提高了现场调试效率。

成果

高效易用易拓展,赋能数字化飞跃

多年来,罗克韦尔的Emulate3D数字化仿真软件,以其丰富的设备组件库、便捷的虚拟电控调试功能、领先的虚拟现实技术、逼真的细节表现力,以及灵活的二次开发能力,获得了物流、钢铁、医药、OEM等众多行业头部企业的青睐。

借助Emulate3D优秀的高精度模型,新松机器人能在无需物理硬件的情况下,还原复杂的真实物理碰撞效果,高效完成测试、调试和优化应用程序代码。不仅如此,Emulate3D还支持多种主流通讯协议和各品牌PLC。新松机器人借助内置丰富的通用工具、设备组件库,以及JS、QuickLogic等通用编程语言,可以更高效地完成建模和二次开发,节省大量时间和精力。这对于物流这类对交付周期要求高的行业而言,能较大程度释放“虚拟调试”带来的价值。

一直以来,作为生产性服务业链主企业,罗克韦尔自动化致力于帮助中国企业拥抱数字化浪潮,进一步提升面向海外市场的核心竞争力。现如今,基于Emulate3D强大的数字孪生硬实力,新松机器人得以在国外内的大型展会上,将自身智能仓储物流等解决方案,用酷炫直观的3D动画形式展示给更多合作伙伴和客户,为提高客户信任度和满意度,以及未来拓展市场贡献巨大力量。

展望未来,随着数字虚拟模型的准确度、运行速度不断提升,罗克韦尔自动化也将继续为新松机器人新增更多的功能,包括三维实时监控系统的开发、维修和操作人员虚拟培训等。与此同时,罗克韦尔自动化也将为更多细分行业企业插上数智技术的翅膀,拥抱高质量发展的未来。

发布时间 2024年3月1日

主题: Optimize Production Empower People Accelerate Digital Transformation Drive Sustainability Digital Transformation Semiconductor Emulate3D Digital Twin
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 数字仿真深度应用,打造智慧物流“虚拟调试”加速引擎