Loading
案例研究 | 互联企业
Recent ActivityRecent Activity

SEA 机场行李处理系统升级减少停机时间

西雅图-塔科马国际机场 (SEA) 现代化改造提高了行李处理系统的可用性和可靠性,以适应预计的乘客增长,确保旅客顺利及时地出行

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
两名男子在机场航站楼的行李传送带上搬运行李

挑战

  • 预计未来几年内,西雅图-塔科马国际机场 (SEA) 的旅客运载能力将增加一倍以上,达到每小时 2,600 名旅客,同时还要提高行李处理系统的可用性。

解决方案

  • Stratix® 5400 使用设备级环网动态主机配置协议 (DLR-DHCP)。
  • PowerFlex® 525 Drive-In-A-Box。
  • 采用 EtherNet/IP™ 设计的单一网络是机场的首个此类应用。
  • 自动设备配置 (ADC) 用于快速、自动、动态和集中管理分布。

结果

  • 高度可靠的系统减少了计划外停机时间。
  • 完全冗余的系统没有单点故障,可缓解停机时间。
  • 该系统使机场能够轻松扩展行李处理操作,以满足不断增长的全球旅行需求。

机场是精心策划的物流运营,安全、可靠、及时地运输人员、飞机和产品。

即使是最小的故障也可能造成混乱,因此,像 Intellimodus 这样的解决方案集成商专门为机场设计系统,将行李运送到世界各地的乘客手中。

先进的系统对于 SEA 机场 的无缝运营至关重要。2019 年,超过 5000 万人通过 SEA 机场。SEA 机场在过去五年中一直是美国增长最快的机场。

机场需要一个完美无瑕的行李处理系统 (BHS),以保持卓越的旅客满意度,并通过爆炸物探测系统 (EDS) 机器满足额外的运输安全管理局 (TSA) 要求,从而提高安全性和乘客安全性。

机场希望将其行李处理系统转移到具有安全和冗余系统的分散控制系统。这将提高客户满意度,确保系统始终可用,并使机场能够继续发展以满足全球旅行需求。

分散式策略

SEA 的工程公司与 Intellimodus 和罗克韦尔自动化合作开发了一个在分散式系统中没有单点故障的系统。对于国内航站楼的行李优化项目和国际到达设施项目,罗克韦尔自动化与BNP Associates和 Intellimodus 一起开发了 Drive-In-A-Box (DIAB)。

DIAB 配置使用带自动设备配置 (ADC) 的 PowerFlex 525 变频器,可在几分钟内无中断地更换变频器,从而降低潜在行李延误的风险,确保旅客体验。

鉴于该设计的重要性,团队努力通过冗余 PLC 布局来验证网络,同时尽可能缩小 DIAB。该系统使用了 300 多个 DIAB,每个 DIAB 都配备了 PowerFlex 525 变频器、旋转隔离开关、导向设备、1799E I/O 卡、端子块和底部的快速连接线套件连接器。

使用 PowerFlex 525 变频器的 Drive-In-A-Box (DIAB) 配置特写

该系统还使用 Stratix 5400 工业以太网交换机,通过设备级环网 (DLR) 动态主机配置协议作为服务器,提供自动 IP 地址分配功能。此功能有助于缩短更换失败的 BHS 组件所需的时间。

该功能自动下载替换组件的 IP 地址和所有配置,因此系统可以在 10 分钟内重新运行。过去,这需要维护或操作人员手动输入数据,耗时 30-45 分钟。新解决方案的结果是提高了客户满意度并降低了行李丢失成本。

提供一个利用 EtherNet/IP™ 设计的网络是机场中的首创应用,提供了更少通信网络、网络转换器和数据转换的杰出范例。

因此,SEA 员工无需接受有关多个网络或如何将数据从一个 EtherNet/IP™ 映射到另一个 EtherNet/IP™ 的培训。除了缩短培训时间外,Intellimodus 还降低了编程和集成成本,同时利用了通用的现成 (COTS) 设备,实现了 OT 和 IT 之间的兼容性。

控制面板的显示画面,面板上安装有 PLC、IO、Stratix 网络交换机、电源和端子块

缩短停机时间

冗余系统通过提供系统可用性来缓解停机时间。

SEA 通过简化现场设备更换,利用 DIAB 组件中包含的 DLR-DHCP 和 ADC 的标准功能,缩短了恢复时间。通过消除单点故障并依靠 DLR、冗余交换机和控制器,SEA 的 BHS 可以继续运行,因为网络是自愈的。

维护人员可以无缝更换有缺陷或停机的系统部件,无需编程/配置设备(即插即用),从而实现机场在 BHS 中提高效率和缩短停机时间的目标。

总结

罗克韦尔自动化与 Intellimodus 和 BNP Associates 共同开发的这些解决方案提高了 SEA 的处理能力并优化了行李输送系统的可用性。新的高度可靠且完全冗余的系统缩短了停机时间,确保行李送达目的地并让人们顺畅出行。

发布时间 2021年4月12日

主题: Drives Sensors & Switches
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left SEA 机场缩短行李处理停机时间