Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

通过高级自动化节省空间、时间、金钱和精力

Shawpak 在性能、集成、连接和合规性方面选择了罗克韦尔自动化作为标准。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Shawpak 机器包装解决方案

Shawpak 成立于 2013 年,当时首席执行官 David Shaw 认为,热成型机(传统上长 6 米,呈线性)实际上可以缩小占地面积,但产量不变;这一想法最终促成了公司革命性的旋转热成型机。

与传统的线性热成型机不同,Shawpak 的旋转热成型机使用滚筒来成型、填充和密封医疗设备。通过使用滚筒,机器尺寸可以显著缩小,这意味着它占用的洁净室空间要少得多。

广泛的产品组合

Shawpak 热成型机有多种尺寸,可生产刚性和柔性包装。该公司产品组合中还包括袋装机(三面和四面密封)、刚性泡罩机、桌面袋封口机、穿梭机和线性热成型机。

销售和营销总监 Tony Crofts 表示:“我们的机器通常由医疗设备制造公司、制药公司以及机器人/自动化公司购买,以集成到他们的包装生产线中。由于无尘室空间的成本溢价,滚筒热成型机的尺寸对客户非常有吸引力。他们可以将多台基于滚筒的机器安装在传统线性机器所占用的空间中。”

灵活性和可持续性

“工具的灵活性也很重要,我们的机器提供了简单的更换程序,最终减少了停机时间。可持续性也是一个大问题,我们很自豪我们的旋转机器在制造柔性泡罩包装时实现了零浪费。材料宽度与工具相同,因此包装在制造过程中不会产生任何浪费,这不仅节省了资金,还消除了对废物箱的需求。机器也是单相的,因此不需要特殊的电力基础设施。”

该公司最近将其所有控制解决方案迁移到罗克韦尔自动化,在新冠疫情期间及之后,通过让客户更好地控制其供应链,成为了行业的佼佼者。

“新冠疫情后,包装材料的供应出现了巨大问题,尤其是袋装产品,”Crofts 解释道。“我们与客户密切合作,找到了问题的根源,并创造了一种袋装产品制造机,使他们能够摆脱对下游预制袋装产品供应商的依赖。这种机器非常受欢迎,因此我们着手开发其他解决方案,其中之一就是解决预制刚性泡罩包装的短缺问题。

“随着交货时间的延长,我们听说一些客户开始购买和租赁场地来存储未来生产所需的包装材料。因此,我们开发了一种刚性泡罩成型机,客户可以将其垂直集成到生产线上,并从卷料中构建包装,这与我们开发软包装袋成型机的做法类似。”

医疗器械行业标准

这两台机器(以及公司产品组合中的其他机器)都采用了罗克韦尔自动化的控制和自动化解决方案。“我们最近将控制系统迁移到了罗克韦尔自动化,因为我们不仅获得了新员工,他们带来了对 Logix 环境的深入了解,而且这也是美国市场的标准,我们的许多出口业务都面向该市场。

“与我们之前的供应商相比,罗克韦尔自动化解决方案为我们提供了更多功能,同时也使我们能够更全面地满足客户的要求。简单来说,它解决了技术问题。此外,大多数用户需求规范 (URS) 都规定了罗克韦尔自动化控制,或者列出了我们知道罗克韦尔自动化能够满足的功能请求。

“我们控制系统的功能现在几乎可以满足任何人的任何要求。连接性在我们的迁移中也起到了很大的作用。我们之前的供应商不支持以太网,这意味着即使是添加一台打印机也不容易。”

合规性——现在和未来

“最后,CFR21 11 合规性至关重要。因为我们处于医疗市场,我们必须提供系统设置和数据导出功能的验证和质询。罗克韦尔自动化让我们有信心可以满足所有必要的要求。

“医疗设备要求 (MDC) 不断增长,能够访问全面的控制系统以查询运营数据至关重要。我们必须考虑未来五到十年以及客户需要什么才能合规并保持合规。”

在此处了解我们全面的 OEM 和机器设计解决方案组合,点击此处

发布时间 2023年5月2日

主题: Machine & Equipment Builders Food & Beverage Life Sciences
订阅

订阅Rockwell Automation,直接在您的收件箱中接收最新新闻、思想领导力和信息。

订阅
为您推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 通过高级自动化节省空间、时间和金钱