Loading
案例研究
Recent ActivityRecent Activity

无惧挑战 共迎“花”开

罗克韦尔自动化助力油气企业创造海洋油气开采新标杆

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
无惧挑战  共迎“花”开 hero image

创新是社会进步的基石,是人类不断突破自我的渴望,是企业获取新型生产力的原动力。罗克韦尔自动化秉承着智能制造引领者的使命,将现代工业科技与传统行业应用深度融合,助力油气企业攻克世界性难题,再创海洋原油开采新标杆!


打造海上超级工厂

位于南海珠江口盆地的流花16-2油田群是某大型石油企业的首个自营深水油田群,其开发工程包括新建一座浮式生产储油装置(FPSO)、一座流花16-2油田水下生产系统(LH16-2SPS)、一座流花20-2油田水下生产系统(LH20-2SPS)、一座流花21-2油田水下生产系统(LH21-2SPS),其中流花20-2水下生产系统距离新建FPSO约13.32km,流花16-2水下生产系统离新建FPSO约24.2km(均为海缆距离)。

油田群主电站设置在新建的FPSO上,主电站除了为FPSO正常的生活、生产和船体部分供电外,还分别通过6.3kV母线、中压变频器、单点系泊系统及长距离海底电缆为流花16-2和流花20-2水下生产系统电潜泵供电,整个供电系统如图1所示。

Main Image

图1 流花16-2油田群供电系统示意图

挺进深水 挑战全水下开发模式

流花16-2油田群平均水深410米,是目前我国水深最深的油田群,且地质环境复杂,工程设计难度极高。在技术方案选择上可以采取TLP张力腿和全水下开发两种模式,其中TLP张力腿方案无技术风险但成本高,全水下开发模式经济性高但国际上尚无类似案例,面临着巨大的技术挑战。为了确保项目顺利实施,该石油企业项目组采取了TLP和水下井口方案并行设计的方式,以TLP方案作为保底,远距离水下井口方案作为技术创新,进行前期技术可行性验证,消除方案风险。

与常规建设的海上油气生产平台不同,全水下开发模式将采油树和管汇设施均放入水下,置于海床上,将海里的油气通过水下生产系统直接回接到“海上油气处理工厂”——FPSO。

面对超过25公里的供电距离,专家们对全水下开发模式的反馈并不乐观。对于电潜泵的变频驱动系统而言,超过20公里距离后,系统谐振点急剧降低,谐振幅值呈指数上升,系统稳定性变差,导致系统失控风险增高,需要对驱动系统进行特殊的设计,来避免系统谐振风险。系统的另外一个风险来自启动力矩,由于变频器输出侧的线缆阻抗过高,严重影响了变频器的控制特性,使得启动力矩过低,容易导致阻塞泵无法正常启动,造成设备频繁维修。


创新引领攻克世界难题

为解决超远距离变频驱动的技术难题,该石油企业项目组向罗克韦尔自动化寻求解决方案。罗克韦尔自动化加拿大中压总部经过模拟仿真计算,确认PowerFlex7000电流源型变频器可以满足该工艺要求。在客户的委托下,罗克韦尔自动化在加拿大中压总部搭建硬件仿真测试平台,对方案进行验证。最终,各项性能参数完全满足用户需求,消除了用户对水下井口远距离驱动方案的顾虑。

Main Image

图2 硬件实验平台结构图

启动力矩设定为90%的情况下,电机侧的电流,电压,频率及输出力矩均完全符合工艺控制要求,系统波形正常,没有谐振产生。

Main Image

图3 实测启动力矩相应数据

Main Image

图4 实测负载动态变化相应数据

如图4所示,左侧曲线:运行在30Hz时,50%的负载变化仅会引起电机0.2Hz的波动,电机侧电压从1920V降低到1750V,电流从38A降低到30A,系统没有出现震荡。右侧曲线:运行在60Hz时,50%的负载变化会引起电机1Hz的波动,电机侧电压从5160V降低到4150V,电流从93A降低到60A,系统没有出现震荡。

在实施中,为了实现超过25公里的远距离完美驱动,罗克韦尔自动化针对现场工艺要求及相关参数,专门设计了输出侧的滤波器,消除输出侧的谐振可能,确保系统安全可靠运行。

Main Image

图5  频谱分析结果

上图为根据用户实际数据进行的频谱分析结果,标准情况下,共振频率包括两个点,在910Hz,距离为23km位置,出现了15.48倍的最大幅值,增加专门设计的滤波器后,共振点频率为729Hz,距离为20.3km位置,幅值已经降低到了2.29倍,对应的受影响最大为13和17次谐波,而13、17次谐波的含量在系统内低于1%,基本可以确认谐振已经对系统无影响。

流花16-2采油区中控系统采用了罗克韦尔自动化的RSLogix平台,得益于此,PowerFlex7000电流源型变频器可以通过EtherNet/IP工业以太网与控制系统实现完美集成。26套变频驱动系统通过EtherNet/IP环网连接至现场上位机,上位机通过光纤环网连接入平台中央控制系统,实现了首要集成、ADC自动设备更换、设备预报警、设备远程监控、诊断与维护等功能,大大提高了设备的可维护性及可靠性。

Main Image

图6 流花16-2采油区总系统结构示意图

实现世界最长距离电潜泵变频供电

2020年9月20日,随着电潜泵缓缓启动,历时30个月建设,我国首个采用全水下开发模式的油田——流花16-2油田群顺利投产,创下我国海上油田开发水深最深、水下井口数最多的纪录。油田群高峰年产量可达420万方,是目前我国在南海开发产量最大的新油田群,可满足400多万辆家用汽车一年的汽油消耗。其中,流花16-2油田水下井口输送距离达25公里,是迄今为止我国水下输送距离最远的油田,由此也实现了世界最长距离电潜泵变频供电的创举。

罗克韦尔自动化采用PowerFlex7000电流源型变频器实现的远距离驱动解决方案,为油气企业提供了创新的深海石油开采设计思路。与传统的中心平台+TLP分布式小平台相比,通过建设中心大平台,大范围覆盖整个油田,集中化放置生产设备及辅助设备,大大降低了项目的投资成本及管理运营成本。

石油是重要的战略能源和化工原料,也是国家的经济命脉。流花16-2油田群的建成投产是我国深水油气田自主开发新的里程碑。罗克韦尔自动化的驱动方案所实现的重大技术性突破,助力油气企业进一步提升了海洋油气资源开发能力,为保障国家能源安全和助力粤港澳大湾区发展注入新动能。未来,罗克韦尔自动化愿携领先的自动化、数字化和智能化解决方案,助力客户打造更多安全、高效、绿色的“海上石油工厂”,共同推动海上油气产业链的发展进步,向深水和更旷阔的海域挺进。

发布时间 2021年9月30日

主题: Oil & Gas Drives
订阅

欢迎订阅Rockwell Automation资讯,我们会将热点新闻、领先理念、前沿信息发送至您的邮箱。

订阅
内容推荐
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 新闻
  4. Chevron LeftChevron Left 案例研究
  5. Chevron LeftChevron Left 无惧挑战 共迎“花”开